Blog

Qu'est-ce qu'une vanne manuelle ou mécanique ?

29 juillet 2019

Cet article explique ce qu'est une vanne manuelle et mécanique et comment elle fonctionne.

Qu'est-ce qu'une vanne manuelle ou mécanique ?

Une vanne manuelle est une vanne actionnée par une personne et une vanne mécanique est actionnée par une interface machine. Il existe une frande variété d'opérateurs, mais les fonctions de la vanne sont celles que l'on voit habituellement- 3/2, 5/2 et 5/3.

Comment fonctionnent les vannes manuelles ou mécaniques ?

Le corps d'une vanne se compose d'un certain nombre d'orifices pour l'entrée, la(les) sortie(s) et l'(les) échappement(s) ; ainsi, par exemple, une vanne 5/2 telle que mentionnée ci-dessus, possède 5 orifices - le premier nombre.

manualormechanical-valves

Les distributeurs manuels et mécaniques sont de type à tiroir. Dans un distributeur à tiroir, un tiroir profilé coulisse dans un alésage métallique usiné. Lorsque le tiroir se déplace dans l'alésage, le profil du tiroir bloque ou ouvre la connexion entre les orifices ; le deuxième chiffre ci-dessus - 2 - fait référence au nombre de positions que le tiroir peut prendre.

Dans tous les cas, avec les vannes manuelles ou mécaniques, il y aura un opérateur qui agira pour déplacer la position du tiroir. L'image 1 montre un opérateur de vanne manuelle ; il est clair qu'une personne appuie sur le bouton pour actionner la vanne. L'image 2 montre une vanne mécanique à levier à galet ; une came sur une machine, ou un dispositif mécanique similaire, appuiera sur le levier pour actionner la vanne au point approprié du processus. Donc, une fois que l'opérateur a été actionné, comment la vanne fonctionne-t-elle pour diriger le flux d'air ?

La figure 1 montre une vanne avec un bouton-poussoir et un ressort de rappel. En position '1', l'orifice 1 (entrée) est relié à l'orifice 2 (12) et l'air peut être envoyé, par exemple, à un actionneur à double effet ; l'air évacué par l'actionneur revient par l'orifice 4 et est évacué par l'orifice 5. L'orifice 3 est bloqué. En position '2' (voir figure 2), le bouton est enfoncé et l'air d'alimentation est envoyé par l'orifice 1 à l'orifice 4 ; l'actionneur se déplace dans la direction opposée et l'air est évacué par l'orifice 2 à l'orifice 3, l'orifice 5 étant bloqué.

Manuelle Mechanische Ventile Bild3
Manuelle Mechanische Ventile Bild4

Comment choisir une vanne manuelle ou mécanique ?

La première question à se poser est de savoir s'il est important que la vanne soit actionnée par une personne ou s'il est préférable (ou seulement possible) qu'une machine assure cette opération ; si elle est manuelle, une personne doit-elle assurer le retour, ou cela peut-il être "automatisé" par l'utilisation d'un ressort ou d'un pilote ? Un bon exemple est celui d'une vanne d'arrêt d'urgence ; il est clair que la première opération doit être effectuée par une personne, mais aussi le réarmement. Dans ce cas, il s'agit d'une commande à bouton-poussoir bien identifiée, avec un retour de réarmement par rotation. La force de fonctionnement doit être vérifiée pour être compatible avec la méthode d'opération choisie.

L'application déterminera la fonction choisie. Ainsi, par exemple, le distributeur 5/2 ci-dessus était employé pour un vérin double effet ; un distributeur 3/2 conviendra pour le fonctionnement d'un actionneur simple effet. Types de distributeurs manuels ou mécaniques ? Les distributeurs manuels sont disponibles dans les fonctions 3/2, 5/2 et 5/3 ; les distributeurs mécaniques sont 3/2 et 5/2.

L'opérateur est le mécanisme qui active la vanne, soit en l'enfonçant, soit en la tirant. En fonction de l'application, les boutons-poussoirs, les boutons de traction, les boutons-poussoirs et de traction, les leviers, les clés et les pédales sont populaires pour les vannes manuelles ; le piston, le rouleau, le levier à rouleau et l'unidirectionnel sont souvent utilisés dans les vannes mécaniques. Il existe également des vannes àcommande par retour de pilote.

Applications typiques des vannes manuelles et mécaniques ?

Les vannes manuelles et mécaniques sont puissantes, robustes et fiables. Les unités ont donc de multiples usages, ce qui explique leur popularité ; quelques utilisations typiques sont indiquées ci-dessous.

Une application très courante est le bouton d'arrêt d'urgence ; le bouton poussoir de couleur rouge est doté d'un dispositif de réarmement par rotation et coupe positivement l'alimentation du circuit de commande du processus. De même, pour assurer la sécurité de la machine, une vanne à rouleau peut être utilisée pour créer le circuit uniquement à la fermeture d'une porte de machine, protégeant ainsi l'opérateur du processus. Les vannes à plongeur peuvent être utilisées pour compter le nombre de déplacements d'un chariot dans le process répétitif ; les vannes à clé peuvent garantir que, lorsque la clé est retirée, le process peut continuer à fonctionner (ou être arrêté) sans interférence non autorisée. Il existe de nombreuses autres applications.

Ai-je besoin d'autre chose pour les vannes manuelles et mécaniques ?

Les vannes devront être montées de manière sûre et des plans dimensionnels complets sont fournis. Des tuyaux et des raccords seront nécessaires pour connecter les vannes au système pneumatique. Pour les nouvelles applications, nous disposons d'une gamme complète d'actionneurs, de vérins et de vannes.