Blog

Qu'est-ce qu'une commande manuelle ?

31 octobre 2019

Cet article explique ce qu'est un régulateur de pression différentielle et comment il fonctionne.

Qu'est-ce qu'une commande manuelle ?

En cas de défaillance de l'alimentation en énergie, les électrovannes et les vannes à commande par pression sont ramenées à leur position normale. Une commande manuelle permet d'ouvrir ou de fermer la vanne. Une grande variété de commandes manuelles est proposée pour la plupart de nos modèles de vannes.

manual-override-800x300 (1)