Langues

Compte

Bienvenue


Mon compte

Consultez les informations de votre compte, y compris l'historique des commandes, les paniers enregistrés et les adresses de livraison.

Voir le compte

Compte

Connectez-vous

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Connectez-vous

S'inscrire

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

S'inscrire
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Langues
  • Connectez-vous
  • 0Panier
  • Menu
  • Les Produits
  • Industries
  • Services
  • Ressources
  • Notre Groupe
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Connectez-vous
Blog

Qu'est-ce qu'une électrovanne pneumatique ?

18 octobre 2018

Une électrovanne, également connue sous le nom de vanne à commande électrique, est une vanne qui utilise la force électromagnétique pour fonctionner.

Qu'est-ce qu'une électrovanne pneumatique ?

Une électrovanne, également connue sous le nom de vanne à commande électrique, est une vanne qui utilise la force électromagnétique pour fonctionner. Lorsqu'un courant électrique passe dans la bobine de l'électrovanne, un champ magnétique est généré, ce qui entraîne le déplacement d'une tige en métal ferreux. C'est le processus de base qui ouvre la vanne et celle-ci fonctionne directement ou indirectement sur l'air.

Les électrovannes peuvent être normalement ouvertes ou normalement fermées :

  • Normalement ouverte (N/O), la vanne reste ouverte lorsque le bobine n'est pas chargé.

  • Normalement fermée (normalement fermée), la vanne reste fermée lorsque le bobine n'est pas chargé.

Pourquoi utiliser une électrovanne ?

Les électrovannes éliminent le besoin de contrôle manuel ou pneumatique d'un circuit pneumatique et ne nécessitent qu'une entrée électrique (et une pression d'air pour les vannes pilotées) pour fonctionner, ce qui les rend faciles à programmer et à installer dans une grande variété d'applications.

Quels sont les différents types d'électrovannes ?

Comme nous le verrons, les électrovannes peuvent être divisées en deux grandes catégories : les électrovannes à commande directe et les électrovannes pilotées. Les électrovannes pilotées peuvent également être divisées en électrovannes à pilotage interne ou externe, et sont parfois appelées électrovannes servo-assistées.

Commande directe

Dans le cas des électrovannes à commande directe, la force générée par le bobine doit être supérieure à la force exercée par la pression de l'air. Elles ne nécessitent aucune pression de ligne pour fonctionner, et peuvent fonctionner dans des conditions de vide.

Dans les vannes normalement fermée à commande directe, la tige du bobine est fixée à un tiroir et maintenue en place par un ressort. Lorsque le bobine est chargé, le champ magnétique fait se soulever la tige du bobine, ce qui déplace le tiroir et permet à l'air de passer de l'autre côté. Dans une vanne N/O, c'est le contraire qui se produit : le ressort maintient le tiroir en position ouverte.

Les électrovannes à commande directe sont d'un usage limité et ne sont utilisées que dans environ 10% des applications, car le débit peut être limité et elles consomment une grande quantité d'énergie électrique.

Pilotage interne

Contrairement aux bobines à commande directe, les vannes à pilotage interne travaillent avec la pression du système pour faciliter le contrôle, plutôt que contre elle. Cela leur permet de contrôler le débit d'air en utilisant moins de puissance que celle exercée par la pression dans la ligne.

Dans les vannes à pilotage interne, le bobine ouvre un passage plus petit entre la conduite et une cavité derrière le tiroir. Lorsque ce passage est ouvert, la pression dans la conduite pousse le tiroir, ce qui ouvre la vanne. Comme le bobine contrôle des ouvertures beaucoup plus petites, il a besoin de beaucoup moins de puissance pour se déplacer par rapport à une électrovanne à commande directe.

Pilotage externe

Les électrovannes à pilotage externe fonctionnent de la même manière que les électrovannes à pilotage interne, mais utilisent de l'air provenant d'une source externe pour faciliter le mouvement de la vanne, plutôt que la pression à l'intérieur de la vanne. Cet air doit provenir d'un circuit en amont de la vanne, mais il peut également provenir d'un circuit séparé. Cette source d'air externe est alimentée par un port supplémentaire sur la vanne. Les électrovannes à pilotage externe sont généralement utilisées dans des scénarios de basse pression, de vide ou de portage alternatif, où la pression dans la vanne elle-même est faible, négative ou nulle pour faciliter le mouvement.

Comment une électrovanne est-elle contrôlée ?

Au niveau le plus simple, les électrovannes peuvent être commandées à l'aide d'un interrupteur électrique à commande manuelle (on/off), ce qui est suffisant dans certaines applications. La plupart du temps, cependant, une commande plus complexe est nécessaire à l'aide d'une carte de commande. Les cartes de commande règlent numériquement les vannes pour qu'elles fonctionnent à des intervalles programmés ou peuvent être programmées pour actionner la vanne lorsque certaines conditions sont réunies, par exemple lorsqu'elle reçoit un signal d'un pressostat. Les électrovannes peuvent être commandées par un ordinateur, ce qui facilite leur intégration dans les systèmes de l'industrie 4.0.

Comment choisir une électrovanne

Le type de bobine requis dépend de plusieurs facteurs :

  • Quelle est la pression de la ligne ? Cela déterminera la puissance nécessaire. Cela vous indiquera également si une vanne à commande directe, à pilotage interne ou externe est nécessaire. Quelle est la vitesse d'ouverture ou de fermeture de la vanne ? Les vannes pilotées sont plus longues à commuter que les vannes à commande directe, mais nécessitent moins de puissance.

  • Avez-vous besoin d'une vanne N/O ou normalement fermée ? La vanne doit être adaptée à l'application. La considération la plus importante est l'effet potentiel d'une coupure de courant ou d'une défaillance de la vanne - est-il plus sûr que le flux s'arrête ou continue si cela se produit ? S'il n'y a pas de considérations de sécurité, il faut alors se demander si la ligne sera ouverte ou fermée la plupart du temps. Si une ligne est principalement en écoulement, il faut une vanne normalement ouverte. Si l'inverse est vrai, il faut une vanne normalement fermée. Se tromper entraînera une augmentation des coûts énergétiques et un risque de brûlure du bobine.

  • Quels sont le débit, la taille des orifices et le nombre d'orifices requis ? Comme pour toute vanne, ces facteurs dépendent entièrement de la fonction de la vanne et du système dans lequel elle est intégrée.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner une électrovanne ?

Oui, des raccords, des connexions électriques et des tuyaux seront nécessaires pour la connecter à votre système. Une alimentation électrique est également requise pour que la vanne puisse fonctionner. Enfin, un moyen de contrôle est nécessaire pour commander la vanne, que ce soit avec un interrupteur, un tableau de commande ou un moyen de contrôle plus complexe.

  • Vous êtes ici
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni

We're a proud part of IMI plc

En savoir plus sur IMI plc

Liens rapides

      Aide

        Mentions Légales

          © 2026 Norgren Ltd, Tous droits réservés

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni
          • Contacter
          • S'inscrire