Qu'est-ce qu'une soupape de sécurité ?
Qu'est-ce qu'une soupape de sécurité ?
Une soupape de sûreté (PRV) est un type de composant de sécurité utilisé dans les canalisations ou avec les cuves en pneumatique. Les soupapes de sûreté sont utilisées pour limiter la quantité de pression d'air comprimé dans un système afin qu'elle ne dépasse pas un niveau prédéfini et ne cause pas de dommages aux machines ou aux personnes. Ces types de soupapes sont donc utilisés pour arrêter la surpression, lorsque la pression d'air dépasse le maximum autorisé pour ce système.
Aussi connu sous le nom de...
Une soupape de surpression est également appelée PRV, soupape de décharge ou soupape de relâchement de la pression.
Comment fonctionnent les soupapes de sûreté ?
Les soupapes de sûreté sont conçues pour protéger les systèmes d'air comprimé contre la surpression en libérant l'excès de pression.
La pression agit contre le siège de la soupape et la force générée ouvre la soupape contre la tension du ressort. En tournant le bouton de commande, on peut augmenter ou diminuer la tension du ressort, ce qui permet d'ajuster la pression requise pour ouvrir la soupape.
Si la pression s'élève au-dessus d'un réglage prédéterminé, elle sera soulagée par un mécanisme à ressort qui s'ouvre en raison de l'augmentation de la pression en amont de la soupape, par rapport au point de consigne. Une fois que l'air a été évacué du système et que la pression est redescendue à son niveau prédéterminé, la soupape de décharge se ferme.
Afin d'empêcher la surpression d'un réservoir ou d'une cuve, les soupapes de décharge peuvent être utilisées pour évacuer rapidement l'air dans l'atmosphère. Elles constituent un élément important en termes de sécurité et de fonctionnement fiable d'un système de compression d'air.
Comment choisir les soupapes de sûreté ?
La gamme complète de Norgren comprend des soupapes conçues pour s'adapter aux gammes Excelon et Olympian Plus, ainsi que des soupapes pour les appareils sous pression et des soupapes pouvant être utilisées dans les systèmes de tuyauterie.
Avant de choisir votre soupape de sûreté, vous devez tenir les points suivants :
Plage de pression de fonctionnement / niveau de pression maximum
Besoin en débit pour la livraison du système
Mode échec :
Quelles sont les températures auxquelles la vanne doit fonctionner
Là où il est utilisé dans le système d'air comprimé
La taille du raccordement requise
Quelle est la position de montage
Type de matériau requis : par exemple, laiton, acier
Environnement d'utilisation : Exemple : corrosif
Types de soupapes de sûreté
La gamme de soupapes de surpression Norgren comprend :
Soupapes de sûreté à système modulaire Excelon
Soupapes de sûreté Olympian Plus
Soupapes de sûreté : Petit diametre
Soupapes de sûreté de type Pop
Applications typiques des soupapes de surpression
Les limiteurs de pression sont couramment utilisés dans toutes les applications qui utilisent de l'air comprimé, comme les systèmes pneumatiques dans l'automatisation industrielle.
Ils constituent également un composant important dans les applications à haute pression telles que le pétrole et le gaz, la défense et le nucléaire, où les gaz industriels et de traitement sont stockés et transportés à haute pression et doivent être ramenés à une pression de service sûre avant d'être utilisés.
Les soupapes de décharge doivent toujours être utilisées lorsqu'il existe un risque de surpression pour un individu ou le process. Il est bon de les inclure automatiquement dans la conception de tout système.
Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner les soupapes de sûreté ?
Les accessoires requis pour l'utilisation des soupapes dépendent du type sélectionné et peuvent inclure des supports muraux et des jauges. Des tubes et des raccords seront nécessaires pour connecter la soupape de sûreté à un système. Des kits inviolables sont également disponibles sur certaines soupapes de sûreté.