Blog

Qu'est-ce qu'un raccord instantané ?

21 novembre 2019

Cet article explique ce qu'est un raccord instantané et comment il fonctionne.

Qu'est-ce qu'un raccord instantané ?

Un raccord instantané est un type de raccord "facile à monter". Il se caractérise par un tube métallique central sur lequel s'emboîte le tuyau en plastique et par un écrou moleté que l'on serre pour retenir le tuyau. Il peut fonctionner jusqu'à une pression de 15 bars.

push-on-fittings (1)

Ils sont également connus sous le nom de...

Parfois, on les appelle simplement raccords à enfoncer ; cependant, il faut faire attention car cela peut également faire référence aux raccords à enfoncer, où le tuyau est retenu par une bague de serrage, plutôt que par le mécanisme décrit ci-dessous.

Comment fonctionnent les raccords instantanés ?

Le tuyau est poussé sur une extrémité barbelée du tube central du raccord, jusqu'à une butée, puis fixé en serrant un écrou moleté sur le tuyau et l'ensemble cannelé. Il est important de s'assurer que le tuyau en plastique est coupé d'équerre et de ne pas oublier de placer l'écrou sur le tuyau avant l'assemblage final. L'écrou moleté est vissé jusqu'à ce qu'il soit serré à la main ; l'hexagone sur l'écrou est destiné à faciliter le desserrage.

Comment choisir un raccord instantané ?

Comme pour toutes les conceptions de systèmes, la tuyauterie et les raccords doivent être choisis pour permettre le débit nécessaire sans perte de pression excessive ; toutes les formes de raccords nécessaires doivent être disponibles dans la gamme pour une application particulière. D'autres considérations importantes sont :

  • Pression d'utilisation

  • Température de fonctionnement : l'augmentation de la température réduira la pression de fonctionnement des tubes en nylon et polyuréthane.

  • Environnement de travail: contaminants possibles et facililté d'accès pour la construction et l'entretien

  • Construction et maintenance: toutes les approbations nécessaires pour l'application, par exemple pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Types de raccords à compression ?

Dans toutes les gammes, toutes les formes standard sont disponibles pour compléter la conception d'un système, à la fois métrique et impérial : 

  • variété d'adaptateurs droits

  • Traversée de cloison

  • Équerres et connecteurs

  • variété de connecteurs en T/adaptateurs

  • connecteur transversal

  • connecteur banjo

Tous fonctionnent selon le principe mécanique de connexion décrit ci-dessus.

Applications typiques des raccords instantanés ?

La résistance à la corrosion, la bonne tenue des tuyaux grâce à la conception et à l'usinage de précision et la capacité à fonctionner dans des espaces confinés où des rayons serrés sont nécessaires, se prêtent à plusieurs applications, dont voici quelques exemples :

  • automatisation

  • refroidissement

  • applications impliquant des gaz inertes

  • Vide

Ils conviennent également à de nombreuses applications générales d'air comprimé.

Ai-je besoin d'autre chose pour les raccords instantanés ?

Des tuyaux seront nécessaires pour les connexions à réaliser ; le polyuréthane et le polyamide conviennent, et les raccords permettent l'utilisation de grades extra flexibles. Pour toute nouvelle conception de système, des composants supplémentaires, tels que la préparation de l'air, les actionneurs et les vannes, seront également nécessaires.