Qu'est-ce qu'un vérin sans tige ?
Qu'est-ce qu'un vérin sans tige ?
Les vérins sans tige contiennent le mouvement produit dans la longueur totale du corps du vérin, ce qui signifie qu'ils sont capables de supporter une charge pendant le mouvement, contrairement aux vérins à tige de piston.
Ils sont également connus sous le nom de...
Ils peuvent également être appelés actionneurs sans tige et le terme "glissière sans tige" est parfois utilisé.
Comment fonctionne un vérin sans tige ?
Un piston se déplace à l'intérieur d'un alésage de vérin, entraîné par l'air comprimé, tout comme un vérin conventionnel à profil ou à tirants ; la différence est que le mouvement est transmis à l'extérieur par la longueur du corps, plutôt que par une tige de piston à travers un bouchon d'extrémité.
Une "jambe de force" relie le piston à une table qui se déplace sur des guides le long du vérin. La pression d'air est maintenue par une bande d'étanchéité qui se "casse" autour de la jambe de force, lorsque la table se déplace, puis se referme. Il est clair que la bande d'étanchéité maintient également l'étanchéité autour de la jambe de force pour réduire les fuites à un niveau acceptable. Le joint Norgren Lintra donne des valeurs de fuite statique extrêmement faibles lorsqu'il est utilisé.
Comment choisir un vérin sans tige ?
Tout d'abord, l'application se prête-t-elle à l'utilisation d'une solution sans tige ; par exemple, si les moments de rotation ou le couple risquent de provoquer le flambage de la tige de piston d'un vérin "conventionnel", ce qui est plus probable sur de longues distances, les vérins sans tige sont idéaux.
La charge peut être assimilée à une force en la multipliant par l'accélération gravitationnelle ; les tables de force peuvent alors être utilisées pour déterminer le type de vérin sans tige le mieux adapté et l'alésage requis.
N'oubliez pas que, comme nous l'avons souligné dans un article précédent, nous recommandons toujours un facteur de sécurité dans les calculs de force afin que les vérins ne travaillent pas à leur limite. Comme les vérins sans tige fonctionnent de manière "dynamique" (c'est-à-dire qu'ils supportent presque toujours une charge), ce facteur sera de 50%.
Tout moment d'inertie doit être pris en compte ; en d'autres termes, il s'agit d'une action de torsion sur la table de guidage et il peut être calculé dans les directions verticale, horizontale et transversale. La capacité à supporter les moments augmente du guide interne au roulement à rouleaux de précision en passant par le guide externe. Pour des vitesses allant jusqu'à 2m/s, un programme de calcul, Lintra Pneucalc, peut être demandé.
La distance sur laquelle la charge se déplace détermine la longueur de course nécessaire.
Types de vérins sans tige
Notre gamme de vérins double effet Lintra fait partie de l'offre la plus large et la plus complète de vérins sans tige disponible.
La gamme couvre les applications légères à lourdes. Pour les versions à alésage de 63 mm, le guide interne peut supporter une force verticale de 2 000 N, la version à guide externe une force verticale de 3 200 N et la version à guide à rouleaux de précision 6 400 N. Il convient de noter que ces valeurs s'appliquent pour des vitesses maximales de 0,2 m/s et avec un mouvement constant sur toute la longueur de la course.
La gamme Lintra comporte également des guides intégrés, qui sont logés dans l'extrusion principale, ainsi qu'une bande d'étanchéité conviviale qui réduit considérablement le risque de blessure dû aux bords tranchants.
Applications typiques d'un vérin sans tige
Les vérins sans tige sont idéaux pour les applications où le flambage des vérins conventionnels peut être un problème ; c'est particulièrement le cas lorsque de grandes longueurs de course sont requises.
Des courses allant jusqu'à 8,5 m sont disponibles pour les alésages de 16 à 40 mm ; 8 m pour les alésages de 50 et 63 mm et 5,5 m pour l'alésage de 80 mm.
De plus, ils peuvent fonctionner à des vitesses beaucoup plus élevées que les vérins classiques, ce qui permet de transporter des objets sur de grandes distances dans un temps acceptable.
Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner un vérin sans tige ?
Les vérins sans tige doivent être connectés au système, les raccords et les tubes sont donc essentiels. En tant que composant, la filtration et la régulation de pression correctes seront importantes. Bien que cela ne soit pas essentiel, les fentes dans l'extrusion permettent l'utilisation des interrupteurs Norgren M/de la série 50 et les rainures acceptent les systèmes de construction de machines en aluminium standard de l'industrie.