Blog

Qu'est-ce qu'un actionneur rotatif ?

30 janvier 2019

Cet article explique ce qu'est un actionneur rotatif, comment il fonctionne et comment le choisir.

Qu'est-ce qu'un actionneur rotatif ?

Un actionneur rotatif est un vérin pneumatique utilisé pour fournir un mouvement rotatif ou angulaire, permettant une course dans un mouvement oscillant à travers un angle défini. Ils sont durables et fournissent une force (couple) relativement élevée pour leur taille. Les actionneurs rotatifs simplifient une conception et peuvent réduire les problèmes de maintenance.

Comment fonctionne un actionneur rotatif ?

Dans un actionneur rotatif, la force est appliquée à une distance éloignée de l'axe de rotation, provoquant un mouvement de rotation. Il existe deux constructions de base d'un actionneur rotatif : les actionneurs à palette rotative et les actionneurs à crémaillère, qui fonctionnent comme suit :

Dans un actionneur à palettes, l'air comprimé pousse une palette fixée à un axe central, ce qui a pour effet de faire tourner l'axe, l'air " derrière " la palette étant libéré par un orifice. Lorsque la palette s'arrête à l'angle de rotation spécifié, le flux d'air est inversé et l'axe revient à sa position initiale pour que le processus se répète. Les actionneurs à palettes sont plus limités en rotation et en couple que la version à crémaillère et pignon, et sont donc plus couramment utilisés pour les charges légères.

Un actionneur à crémaillère offre une plus grande plage de couple et de rotation que son homologue à palettes rotatives, et il est généralement plus grand et plus durable. Dans un actionneur à crémaillère, la crémaillère est usinée comme une partie de la tige de piston d'un vérin linéaire à double action. Un pignon s'engrène avec la crémaillère et fait tourner une broche lorsque le piston se déplace sous l'effet d'une pression appliquée. La broche est perpendiculaire au piston et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse lorsque le vérin linéaire complète sa double action. Les actionneurs rotatifs à crémaillère sont utiles pour les applications nécessitant plus de vitesse et moins d'usure.

Comment choisir un actionneur rotatif ?

Tenez compte de votre application avant de choisir votre actionneur rotatif. Voici quelques éléments à prendre en compte :

  • Rotation : Quel est l'angle de rotation dont vous avez besoin ?

  • Couple : Le couple ou moment de rotation dépend de la force appliquée, de sa direction et de la distance entre cette force et un point de pivot, par exemple le pivot de la broche. Imaginez une barre plate, pivotée à une extrémité, puis imaginez une force appliquée à cette barre. Le moment de rotation (ou couple) le plus important se produira lorsque la force est appliquée à l'extrémité de la barre la plus éloignée du pivot et à angle droit par rapport à la barre.

  • En fonction du couple et de l'angle de rotation requis, des options d'arbre associées et de l'efficacité mécanique, un actionneur à crémaillère conviendra mieux.

Types d'actionneurs rotatifs

La gamme Norgren comprend à la fois des actionneurs à palettes rotatives et des actionneurs à crémaillère à double effet. Alors que les actionneurs à palettes rotatives peuvent tourner sur un angle de 270 degrés, les actionneurs à crémaillère peuvent atteindre un angle de 360 degrés.

Applications typiques des actionneurs rotatifs

Les actionneurs rotatifs sont utilisés dans les applications industrielles pour serrer, positionner et transférer des pièces.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner les actionneurs rotatifs ?

Pour connecter l'actionneur rotatif à un système pneumatique, des raccords et des tuyaux sont nécessaires. Pour qu'un système d'air comprimé fonctionne correctement, de l'air propre et filtré est également nécessaire.