Blog

Qu'est-ce qu'une vanne de mise en pression progressive ?

28 mars 2019

Cet article explique ce qu'est une soupape de décharge à démarrage progressif, comment elle fonctionne et comment la choisir.

Qu'est-ce qu'une vanne de mise en pression progressive ?

Les vannes de mises en pression progressive fournissent une fonction de démarrage progressif qui permet à une hausse contrôlée d'une pression en avale d'un démarrage initial et à une fonction de vidage de garantir que la pression du système est évacuée rapidement lorsque cela est nécessaire.

Comment fonctionne une vanne de mise en pression progressive?

En fonctionnement normal, l'air est autorisé à passer dans un système pneumatique ou un appareil de manière graduelle. Le taux d'accumulation de pression dans le système peut être ajusté par un passage restreint dans la vanne, qui est généralement un dispositif de ressort du clapet interne.

Le clapet fonctionne lorsque l’accumulation progressive de la pression produit une force supérieure à la tenue de sa fermeture. Le clapet se déplace ensuite en position complètement ouverte à une condition connue sous le point d’accrochage, permettant à tout le débit de continuer dans les passages non-restreints de la vanne et de remplir rapidement le système à pleine pression. Pour la plupart des appareils, ce point d’accrochage se trouvera entre 40 et 80 % de la pleine pression. Les appareils traitent l'accumulation de pression comme résultat du volume du système. Monter une vanne plus large sur un système de distribution complet provoque souvent une plus longue pressurisation du système.

La vanne de "vidage" est conçue pour retirer rapidement la pression du système en aval. Elle possède des conducteurs bobines ou à commande pneumatique et la plupart du temps une fonction de régulation ou de vidage d'urgence.

En outre, un interrupteur de fin de course peut être introduit à bobine de soupape de l’appareil. Ce qui permet un signal de bobine ouverte ou fermée, fournissant ainsi une fonction de surveillance qui, en conjonction avec les autres vannes et relais - en plus de la redondance du système approprié - peut aider conformément à la législation à rendre les machines plus sûres.

Comment choisir une vanne de mise en pression progressive ?

Tout d'abord, choisissez quelles parties du système peuvent souffrir de problèmes de démarrage, de réinitialisation lorsque des vitesses initiales provoquent des problèmes d'usure ou de happement, ou lorsqu'une fonction d'arrêt/de vidage d'urgence est nécessaire.

Quel flux est requis : ceci déterminera la taille de l'orifice et peut être le choix du modèle. Quelle est la pression de fonctionnement maximum : les versions à commandes pneumatiques possèdent un taux de pression plus important.

Utilisez une vanne de mise en pression progressive pour chaque section du système en fonction de cette manière. Plus le système est large, plus la fonction d'arrêt ou de vidage d'urgence prendra de temps pour vider le système. S’il y a un risque de sécurité élevé dans cette partie de la machine, envisagez des versions de démarrages/vidages progressifs surveillés ainsi que les autres circuits pour se conformer à la directive des machines. Localisez les vannes de mise en pression progressive dans l'assemblage FRL les plus proches de l'extrémité aval afin d'éviter les reflux élevés à travers le lubrificateur.

Lorsque des grands volumes d’air doivent être relâchés envisagez de monter un silencieux si l’air ne peut pas être canalisé en position adéquat. Nous recommandons d’installer un silencieux lourd (par exemple Quietaire) selon les normes ; des modèles moins robustes ne supporteront pas la force de choc d’une vanne d'échappement rapide. Installez un silencieux d'échappement coalescent là où l’air peut être lourdement chargé avec du lubrifiant, habituellement des équipements exigeant un niveau élevé de lubrification.

Types de vannes de mise en pression progressive

Les vannes de mise en pression progressive sont disponibles dans les gammes Olympian Plus et Excelon. Concernant Olympian Plus, la taille des orifices varie entre G1/4 et G1 ½; flux maximum entre 57dm3/s et 147dm3/s. La pression de rupture correspond au moment où la pression en aval atteinte 50-80% de la pression d'entrée. Les unités peuvent avoir un fonctionnement bobine, à commandes ou manuel et la pression de fonctionnement maximum est de 10 bar pour les bobines et 17 bar pour les utilisations à commandes. Une version de vanne de vidage contrôlée est également disponible, qui utilise un micro-interrupteur d'entraînement positif, pour les options G1/4 à G3/4.

Concernant Excelon, les unités sont disponibles de G1/4 à G3/8, avec un flux maximum de 21dm3/s to 57dm3/s. Les valeurs de la pression instantanée et de la pression maximale de fonctionnement sont les mêmes que les précédentes. Une vanne de vidage contrôlée est disponible pour G1/2.

Applications typiques des vannes de mise en pression progressive

Il est important de placer ces appareils à proximité de la pièce d’équipement qu’ils servent à protéger. N’importe quelle conception de la machine qui cherchent à se conformer à la Directive de machineries européenne devrait employer une vanne de mise en pression progressive dans le cadre d’un système de sécurité.

Que faire de plus afin de faire fonctionner une vanne de mise en pression progressive ?

Comme nous l'avons vu auparavant, le choix d'un silencieux correct peut s'avérer être un composant additionnel important. Une vanne d'arrêt peut également être ajoutée au circuit. Des équerres de fixation murales, des raccords et des tuyaux sont également disponibles.