Langues

Compte

Bienvenue


Mon compte

Consultez les informations de votre compte, y compris l'historique des commandes, les paniers enregistrés et les adresses de livraison.

Voir le compte

Compte

Connectez-vous

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Connectez-vous

S'inscrire

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

S'inscrire
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Langues
  • Connectez-vous
  • 0Panier
  • Menu
  • Les Produits
  • Industries
  • Services
  • Ressources
  • Notre Groupe
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Connectez-vous
Blog

Qu'est-ce qu'un vérin électrique?

28 janvier 2022

Un vérin électrique est un dispositif qui peut créer le mouvement d'une charge, ou une action nécessitant une force telle que le serrage, en utilisant un moteur électrique pour créer la force nécessaire.

Un vérin électrique est un dispositif qui peut créer le mouvement d'une charge, ou une action nécessitant une force telle que le serrage, en utilisant un moteur électrique pour créer la force nécessaire.

Quelle est la fonction d'un vérin électrique ?

Un vérin électrique est un dispositif qui peut créer le mouvement d'une charge, ou une action nécessitant une force telle que le serrage, en utilisant un moteur électrique pour créer la force nécessaire.

Comment fonctionne un vérin électrique ?

electric actuator diagram

La broche du moteur est directement couplée à une vis hélicoïdale, via l'arbre d'entraînement, qui tourne à son tour dans un écrou de vis à billes.

Lorsque la broche tourne, l'écrou de la vis à billes est entraîné vers l'avant, ou vers l'arrière, le long de la vis hélicoïdale.

Une tige de piston creuse est fixée à l'écrou de la vis à billes et crée le mouvement linéaire hors ou dans l'actionneur linéaire lorsque le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Le moteur est contrôlé par un entraînement électrique, ce qui permet de faire varier la vitesse de rotation et, par conséquent, la vitesse linéaire de l'actionneur. Un feedback fournit des informations sur la position et l'actionneur linéaire peut être programmé pour se déplacer jusqu'à une certaine position, s'arrêter et poursuivre sa route, ou revenir à sa position de repos.

La puissance du moteur déterminera le couple qui peut être généré et donc la force qui peut être mise en mouvement utile par l'actionneur.

Comment choisir un vérin électrique ?

Le vérin sera nécessaire pour une application nécessitant une force. Dans un vérin linéaire pneumatique, la force est créée par la pression agissant sur la surface d'un piston. Dans les vérins électriques, la force est générée par la capacité de couple du moteur. La charge à déplacer, les forces de friction d'une surface et l'angle d'élévation ou de déclinaison de la charge seront tous des paramètres critiques à prendre en compte.

Pour les vérins pneumatiques, la charge doit se déplacer sur une certaine distance, ce qui détermine la course de l'actionneur. Il en va de même pour un vérin électrique, avec quelques différences subtiles. Pour se protéger contre le dépassement, la course "utilisable" est la course maximale moins quatre fois le pas de la vis hélicoïdale. Un vérin électrique peut être utilisé pour un certain nombre de positions ; par conséquent, la course requise devra tenir compte du mouvement total. Différents pas de vis sont disponibles, en fonction de l'alésage, ce qui permet des combinaisons de composants pour répondre à de nombreuses exigences d'application.

Il est également utile de considérer quand un vérin électrique est préférable à une solution pneumatique. Dans une situation où une alimentation en air comprimé n'est pas disponible, l'électrique est la seule alternative (si les solutions hydrauliques ne sont pas non plus disponibles).

Les autres avantages sont : une force axiale plus élevée, une grande précision, un faible niveau de bruit, une flexibilité grâce aux caractéristiques de commande, et des coûts d'exploitation globalement plus faibles.

Types de vérins électriques

Les vérins électriques sont disponibles avec ou sans tige, avec ou sans moteurs et entraînements. Les moteurs peuvent être montés axialement derrière le corps du vérin, ou parallèlement dans quatre positions.

Applications typiques des vérins électriques

Les vérins électriques sont présents dans une grande variété d'applications industrielles.

Dans l'industrie automobile, pour les véhicules de transport sans conducteur, la distribution et une sélection de méthodes d'assemblage - collage, soudage et rivetage.

Dans l'industrie alimentaire, des boissons, pour la production de bouteilles en PET, les systèmes de remplissage et d'étiquetage et les applications robotiques telles que les robots de traite.

Ils sont utilisés dans la manutention pour des opérations telles que les servopresses, le serrage et, sont largement utilisés dans le secteur de l'emballage.

Leurs avantages en termes de précision, de flexibilité, de faibles coûts d'exploitation conduisent à leur utilisation dans la robotique, l'électronique et, l'assemblage électronique, les machines-outils et, de nombreux autres secteurs industriels.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner les vérins électriques ?

Il est essentiel de disposer d'une alimentation électrique appropriée et du câblage associé à l'équipement. Un câblage sera nécessaire pour l'alimentation et les signaux de commande entre le moteur et l'entraînement. Il peut être nécessaire de monter des actionneurs et d'utiliser des interrupteurs pour identifier la position.

  • Vous êtes ici
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni

We're a proud part of IMI plc

En savoir plus sur IMI plc

Liens rapides

      Aide

        Mentions Légales

          © 2026 Norgren Ltd, Tous droits réservés

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni
          • Contacter
          • S'inscrire