Langues

Compte

Bienvenue


Mon compte

Consultez les informations de votre compte, y compris l'historique des commandes, les paniers enregistrés et les adresses de livraison.

Voir le compte

Compte

Connectez-vous

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Connectez-vous

S'inscrire

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

S'inscrire
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Langues
  • Connectez-vous
  • 0Panier
  • Menu
  • Les Produits
  • Industries
  • Services
  • Ressources
  • Notre Groupe
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Connectez-vous
Blog

Qu'est ce que la Pneumatique ?

11 février 2019

Cet article explique ce qu'est la pneumatique et comment elle fonctionne.

Qu'est ce que la Pneumatique ?

La pneumatique est la façon dont la pression de l'air alimente et déplace quelque chose. Essentiellement, la pneumatique met l'air comprimé à profit pour déplacer des applications telles que les outils et les machines utilisés dans les industries de l'ingénierie, de la fabrication et de la construction.

whatispneumatics

Aussi connu sous le nom de...

Utiliser l'énergie produite par la libération contrôlée d'air comprimé et la transformer en mouvement. 

Comment fonctionne la pneumatique ?

La pneumatique est un moyen simple et fiable de faire bouger les choses, simplement en utilisant de l'air propre et sec. Les systèmes pneumatiques utilisent cet air comprimé pour créer des mouvements mécaniques et des applications de puissance pour "faire le travail" dans les systèmes d'automatisation des usines. La pneumatique est également utilisée dans toute une série d'autres applications, depuis les manèges et les camions, les applications médicales et la préparation des aliments jusqu'aux outils pneumatiques et au moulage par soufflage.

La pneumatique utilise un compresseur d'air pour réduire le volume de l'air afin d'en augmenter la pression. L'air passe ensuite par un filtre pour arriver dans un tube pneumatique, où il est contrôlé par des vannes avant d'atteindre un actionneur qui effectue le travail à la fin du processus. Il peut s'agir d'un vérin ou d'un dispositif qui exécute une fonction, par exemple, soulever, déplacer ou saisir.

Comment choisir un système pneumatique ?

Les systèmes pneumatiques peuvent être utilisés comme alternative aux actionneurs et moteurs électriques en entraînant des applications à mouvement linéaire et rotatif. Ils sont généralement utilisés avec des charges plus petites car les systèmes pneumatiques produisent moins de force que les systèmes hydrauliques et comme l'air est facile à comprimer, les pneumatiques peuvent absorber les chocs excessifs.

Avec les progrès de la fabrication et l'évolution des joints tels que la résistance à la corrosion, les environnements dans lesquels les systèmes pneumatiques peuvent être utilisés ont augmenté, les systèmes pneumatiques étant comparables à certains systèmes électriques automatisés. La pneumatique est un moyen si polyvalent d'alimenter les outils et les machines qu'elle reste une technologie importante dans un certain nombre de secteurs. 

Pour choisir un système pneumatique destiné à des applications industrielles, il faut tenir compte de ce dont vous avez besoin en termes de séquence de fonctionnement. La pneumatique fonctionne en mouvement linéaire et rotatif et constitue un moyen simple d'actionner un mouvement de sortie ou d'appliquer une force.

Lorsque vous choisissez un système pneumatique, vous devez tenir compte des exigences de pression et de débit pour obtenir les meilleures performances possibles. Si des composants incorrects sont utilisés, le système pneumatique peut ne pas fonctionner correctement.

Le débit et la pression sont différents et doivent être contrôlés individuellement. La régulation de la pression dans les systèmes d'air comprimé ne permet pas de contrôler précisément le débit, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts énergétiques.

Alors que la pression est une force appliquée sur une surface donnée, le débit est le volume d'air comprimé déplacé en un temps donné. Une pression plus élevée sur une petite surface peut être identique à une pression plus faible sur une surface plus grande. Le contrôle du débit fonctionne en limitant l'orifice par lequel l'air peut s'écouler - à mesure qu'il se ferme, moins d'air peut s'écouler, à une pression donnée, en un temps donné.

Le coût de la maintenance des systèmes pneumatiques est généralement faible, mais il faut veiller à surveiller les fuites et la corrosion. L'application d'un système de filtration et la surveillance de l'alimentation en air permettront également de s'assurer que le système pneumatique fonctionne comme il le devrait.


Types de pneumatiques

Les dispositifs à vide sont un exemple de pneumatique et sont souvent utilisés dans les systèmes de "pick and place", comme les ventouses à vide pour manipuler des articles délicats comme le verre, ou pour déplacer ou maintenir des produits en position pendant que d'autres travaux sont effectués, comme la découpe ou le sertissage.  

Applications typiques de la pneumatique

La pneumatique est très présente dans les véhicules utilitaires, depuis la cabine et le châssis jusqu'aux moteurs ; dans le secteur de l'énergie, y compris les industries du pétrole, du gaz et de la production d'électricité, et dans l'industrie alimentaire &, où la pneumatique est présente dans tous les domaines, depuis le moulage par soufflage des bouteilles jusqu'à l'automatisation des processus et l'emballage.

La pneumatique est également utilisée dans l'industrie manufacturière pour alimenter les systèmes d'automatisation des usines, notamment dans les secteurs de la manutention et de l'emballage. Comme elle transforme l'énergie de l'air comprimé en un mouvement linéaire ou rotatif afin d'effectuer des tâches spécifiques, la pneumatique peut être utilisée pour effectuer des tâches de "pick and place", comme le maintien et le positionnement de pièces par serrage ou préhension, ou le déplacement d'un outil qui soulève, presse, coupe, trie ou empile.

La pneumatique est également utilisée dans certains types de machines d'usine, comme les pulvérisateurs de peinture, ainsi que dans les outils électriques comme les perceuses routières, où l'air comprimé est acheminé par un tuyau pour enfoncer un ciseau métallique dans la chaussée.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner un système pneumatique ?

Comme la pneumatique utilise l'énergie stockée dans l'air comprimé pour effectuer des tâches ou des travaux, une alimentation en air est nécessaire. La qualité de l'air comprimé utilisé doit être suffisamment élevée pour garantir un fonctionnement efficace. La préparation de l'air dans la pneumatique est donc essentielle et l'humidité, les particules de poussière indésirables et les huiles doivent être extraites, sinon elles peuvent figer ou corroder certains composants tels que les vannes et les joints. La filtration est utilisée dans la pneumatique afin d'éliminer les gouttelettes d'humidité et les particules solides, ainsi que les refroidisseurs secondaires et les équipements de séchage. L'alimentation en air doit être filtrée et surveillée en permanence afin que le système fonctionne efficacement et que les différents composants fonctionnent correctement.

  • Vous êtes ici
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni

We're a proud part of IMI plc

En savoir plus sur IMI plc

Liens rapides

      Aide

        Mentions Légales

          © 2026 Norgren Ltd, Tous droits réservés

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni
          • Contacter
          • S'inscrire