Blog

Quelle est la valeur du pH ?

14 novembre 2019

Cet article explique ce qu'est la valeur du PH.

Quelle est la valeur du PH ?

La valeur du pH représente une mesure de la neutralité, de l'acidité ou de la basicité d'une solution aqueuse.

L'eau pure est neutre et a un pH de 7. La plage inférieure à 7 est décrite comme acide et celle supérieure comme basique ou alcaline.

ph-value-800x300 (1)

Un acide fort a un pH faible. 

Une valeur de 5,5 est peu susceptible de provoquer une irritation cutanée. 

Quelle est l'importance de la valeur du pH pour les vannes ?

Le matériau de la vanne est choisi en fonction de la valeur du pH du liquide utilisé : 

  • 0-6: acier inoxydable

  • 7: laiton

  • 8-14: acier inoxydable