Qu'est-ce que la classe de protection (protection IP) ?
Qu'est-ce que la classe de protection (protection IP) ?
Le code de protection contre les intrusions (IP) se compose toujours des lettres IP suivies de deux chiffres. Il indique le degré de protection selon la norme DIN VDE 0470 (EN60529) fourni par les boîtiers des appareils électriques.
Le premier chiffre s'applique à la protection contre les chocs électriques et les corps solides, le second à la protection contre les liquides. Une lettre indiquant la protection contre l'accès aux parties dangereuses peut suivre le dernier chiffre.

Quelles sont les classes de protection disponibles ?
Les codes de protection individuels sont définis dans le tableau suivant :

Les définitions exactes à partir desquelles ces descriptions générales sont dérivées se trouvent dans la norme DIN EN 60529. Des réglementations spéciales doivent être suivies lors de l'utilisation de bobines dans des zones dangereuses.