Blog

Qu'est-ce que la viscosité ?

14 janvier 2020

Cet article explique ce qu'est la viscosité.

Qu'est-ce que la viscosité ?

La viscosité cinématique en mm2/s est une mesure du frottement interne des gaz et des liquides. Elle représente la résistance au mouvement des surfaces de contact de couches adjacentes de matériaux différents (frottement externe) ou identiques (frottement interne, viscosité).

La viscosité dépend de la pression et de la température, et diminue avec l'augmentation de la température. Sa valeur est mesurée à 20 °C à partir du taux d'efflux des capillaires ou de la vitesse à laquelle les billes coulent dans les fluides d'essai.

viscosity-800x300 (1)