Componenti fluidici ad alta precisione
Vantiamo una vasta esperienza nella progettazione di percorsi dei fluidi innovativi che si adattano ai requisiti di ingombro ridotto dei dispositivi analitici.
Le valvole miniaturizzate, i raccordi, i controller di pressione, i regolatori e le capacità di progettazione dei collettori Norgren e FAS permettono di abbattere le dimensioni degli strumenti, ridurre i residui e ottimizzare il percorso dei fluidi. Le valvole micro-solenoidi, come FLEXISOL, la valvola più piccola della linea, sono progettate appositamente per l'integrazione in ambienti con spazi ridotti.
In qualità di esperti di fluidica, i nostri prodotti sono ideali per applicazioni di manipolazione dei liquidi, come il campionamento automatico. Le nostre siringhe in vetro precise e resistenti, per uso manuale e con pompa, la tecnologia delle nostre pompe e i relativi accessori garantiscono in modo costante campioni, reagenti e persino rifiuti liquidi nella posizione corretta e nella dose esatta. Grazie alla loro precisione e lunga vita utile, le nostre pompe a siringa sono costantemente utilizzate con ottimi risultati nel campionamento automatico, nel dosaggio, nella diluizione e in altre applicazioni di manipolazione dei liquidi. Siamo in grado di soddisfare le condizioni più severe in termini di materiali, portata, pressione e vuoto. Per soluzioni personalizzate, puoi collaborare con i nostri team tecnici di fama mondiale durante l'intero processo di progettazione e produzione.
Offriamo soluzioni di alta qualità per soddisfare le rigorose esigenze del settore della strumentazione analitica
I nostri componenti fluidici ad alta precisione offrono un nuovo livello di accuratezza a svariate applicazioni con strumentazione.Spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS)
L'ICP-MS è uno strumento analitico in grado di rilevare tracce di quasi tutti gli elementi.
Questi strumenti possono essere utilizzati in diversi settori, come quello chimico/petrolchimico, farmaceutico, ambientale, clinico, forense, alimentare e delle bevande, dei semiconduttori e geologico. I campioni, generalmente in forma liquida, vengono nebulizzati, spruzzati e ionizzati nella parte dello strumento dedicata al plasma accoppiato induttivamente. In questa parte, argon, azoto e ossigeno vengono utilizzati come gas di trasporto, gas di plasma e gas ausiliari. Il controllo della portata del gas di trasporto richiede valvole on/off, valvole proporzionali e regolatori di portata massica (MFC). Nella parte dello strumento dedicata alla spettrometria di massa, occorrono valvole on/off, valvole proporzionali e MFC per controllare il flusso dei gas di reazione, come elio, idrogeno e ammoniaca, e per aumentare le prestazioni dello strumento.
Gascromatografia (GC)
La gascromatografia (GC) è un metodo analitico che consente di separare e analizzare i composti presenti nei campioni che possono essere vaporizzati senza decomposizione.
La gascromatografia è utilizzata in molti settori come quello chimico, farmaceutico, ambientale, clinico, forense, alimentare e delle bevande. Nella gascromatografia, la soluzione o il campione viene iniettato nello strumento ed entra in un flusso di gas che trasporta il campione in un tubo di separazione, noto come "colonna". Punto in cui elio o azoto vengono utilizzati come gas di trasporto. Ciascun componente del campione viene separato all'interno della colonna. Il rilevatore misura la quantità di componenti che escono dalla colonna. La qualità della misurazione dipende dalla precisione del controllo della portata del gas all'interno dello strumento e dalla potenziale contaminazione interna/esterna. Norgren è un fornitore di riferimento per gli OEM nel settore della gascromatografia, grazie alle sue valvole proporzionali a bassa portata (FASPROP), ai regolatori di portata massica (CHIPREG) e alle valvole on/off.
Carbonio organico totale nell'analisi dell'acqua
Gli analizzatori di carbonio organico totale (TOC) sono strumenti che misurano la concentrazione di carbonio presente in un campione sotto forma di composti organici.
Questi analizzatori sono comunemente utilizzati in diversi settori, tra cui il trattamento delle acque, i prodotti farmaceutici e il monitoraggio ambientale. Una delle principali sfide per gli OEM risiede nella necessità di migliorare costantemente prestazioni e accuratezza degli analizzatori TOC, riducendo al contempo i costi degli strumenti. Ciò richiede notevoli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare sensibilità e specificità delle tecniche analitiche utilizzate nell'analisi TOC.
Analisi elementare
Gli analizzatori elementari in genere utilizzano una serie di tecniche per l'analisi della composizione dei campioni, come la combustione, la rilevazione a infrarossi e la spettrometria di massa.
Per ottenere risultati accurati, è importante che l'analizzatore presenti un controllo preciso dell'ambiente gassoso in cui avviene l'analisi. In generale, un controllo preciso dell'ambiente gassoso è essenziale per ottenere risultati accurati e riproducibili negli analizzatori elementari. Ciò richiede l'uso di controlli precisi di portata e pressione.
Per rispondere a queste sfide, i nostri tecnici hanno sviluppato l'MFC CHIPREG, un regolatore di portata massica che garantisce un controllo stabile della portata, indipendentemente dalle fluttuazioni, dimensioni compatte e montaggio su collettore.