Come i LED efficienti e l'illuminazione intelligente hanno contribuito a ridurre le emissioni nello stabilimento IMI Norgren di Buschjost
Scoprite come il passaggio dalle lampade alogene alle lampadine a LED ha aiutato IMI Norgren a dare un esempio di sostenibilità nello stabilimento di Buschjost.
L'ispirazione
Illuminare gli stabilimenti Norgren con lampadine a LED estremamente efficienti, sostenibili e a lunga durata, riducendo così i costi energetici.
Un'idea brillante ha un impatto enorme sulle emissioni
Norgren è impegnata a dimezzare la propria impronta di carbonio entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha esplorato ogni possibile modo per rendere l'azienda più sostenibile. Questo progetto ha portato alla luce un'area dell'azienda in cui Norgren poteva risparmiare una quantità significativa di energia, sostenendo anche il suo personale.
Tutto è iniziato con l'illuminazione dello stabilimento Norgren di Buschjost.

Le lampade alogene stavano rallentando Buschjost
Lo stabilimento di Buschjost utilizzava le stesse luci di molte fabbriche costruite negli anni '80 e '90: lampade alogene, installate in tutto lo stabilimento.
Queste luci erano lo standard, ma sono tutt'altro che efficienti. Consumano una quantità significativa di energia e gli attacchi in plastica delle lampade iniziano a rompersi, rendendo necessaria la loro sostituzione dopo circa 20 anni. La necessità di sostituire queste lampadine a intervalli regolari può essere costosa e causare notevoli disagi.
Per Buschjost era giunto il momento di cambiare.
Secondo i primi calcoli, il passaggio dalle lampade alogene alle lampadine a LED avrebbe ridotto in modo significativo il consumo energetico e dato al team in loco un controllo più controllato sull'illuminazione. Inoltre, avrebbe ridotto gli sprechi dotando lo stabilimento di lampadine che avrebbero funzionato meglio e più a lungo.
Non era un progetto facile. Aggiornare l'illuminazione di Buschjost significava sostituire circa 1.700 lampadine alogene, pur continuando con la produzione. Inoltre, durante la sostituzione delle lampadine, alcune aree dello stabilimento sarebbero rimaste prive di una buona illuminazione.
Ma il gruppo dirigente di Buschjost era determinato a realizzare il cambiamento.
Un’area di 9.500 metri quadrati. Tutta illuminata con LED sostenibili.
Con un progetto di queste dimensioni, la maggior parte dei team sceglierebbe di iniziare con un piccolo progetto pilota. Per questo motivo, il team di Buschjost aveva inizialmente previsto di iniziare sostituendo le lampadine in una piccola area del magazzino.
Ma con la scadenza del 2025 per la riduzione delle emissioni di carbonio alle porte, non c'era tempo da perdere.
Dopo aver visto i calcoli iniziali, si è deciso che il progetto avrebbe dovuto coinvolgere l'intero stabilimento.
9.500 metri quadrati di superficie aziendale Interamente illuminata da lampadine LED. Il tutto per una spesa totale di 475.000 euro.
Il progetto puntava in alto. E ha dato rapidamente i suoi frutti.
Con così tante lampadine da sostituire, Norgren aveva bisogno del partner perfetto. Per questo ha chiesto a FANENBRUCK, un'azienda locale ma di grande esperienza nel settore dell'illuminazione e consulente energetico indipendente, di intervenire per fornire lampadine efficienti dal punto di vista energetico, economiche e di provenienza sostenibile.
Ma sostenibilità non significa solo passare a lampadine a basso consumo. Per massimizzare i risparmi, ogni luce doveva essere collocata nella posizione perfetta. In modo che tutto il personale di Buschjost avrebbe avuto la luce necessaria per lavorare comodamente, senza sprecare energia illuminando costantemente aree raramente utilizzate o che beneficiano di molta luce naturale.
Quindi, prima ancora di iniziare i lavori, è stato analizzato il posizionamento di ogni luce. Questo processo ha comportato la valutazione del modo in cui ogni area dello stabilimento viene utilizzata, se e quando riceve luce naturale da finestre e lucernari, e la luce necessaria per ottenere condizioni di lavoro ottimali. L'unità di controllo dell'impianto utilizza la tecnologia bus KNX come sistema di gestione intelligente degli edifici, già in uso per diverse applicazioni nello stabilimento, tra cui l'illuminazione di emergenza.
Ovviamente, la luce cambia continuamente. Un'area della fabbrica che a mezzogiorno è immersa nella luce solare potrebbe essere messa in ombra a metà pomeriggio.
Per questo motivo sono stati installati dei rilevatori in tutto lo stabilimento, in modo che le luci a LED potessero adattarsi alle mutevoli condizioni di luce nel corso della giornata. Questi sensori valutano i livelli di luce nell'area, rilevando i lux esatti generati dalla luce solare e da fonti di luce secondarie come le lampade da tavolo.
Utilizzando le informazioni provenienti da questi sensori, le lampade possono regolare automaticamente la loro luminosità, illuminando perfettamente l'area senza sprechi di energia. In aree particolarmente buie, le lampade possono essere accese 24 ore su 24, 7 giorni su 7; in altre aree, le lampade si accenderanno solo in giornate particolarmente buie o in determinati periodi della giornata.
Questo maggiore controllo sulle condizioni di illuminazione rende molto più facile creare un ambiente confortevole anche per i lavoratori del sito di Buschjost.
Scoprire nuove possibilità
Il progetto ha richiesto complessivamente quattro mesi per essere completato. Ma ne è valsa davvero la pena.
La sola installazione delle nuove lampadine ha già avuto un impatto significativo, riducendo il consumo energetico di Buschjost del 10%, pari a 400.000 kWh all'anno. In media, ciò equivale al consumo energetico annuale di 10 case monofamiliari.
Ma tutte le efficienze aggiuntive scoperte, grazie ai sensori e alla possibilità di adattare i programmi di illuminazione e la luminosità delle lampadine, hanno contribuito a fornire ulteriori benefici.
Le luci a LED sono più efficienti dal punto di vista economico ed energetico, ma hanno anche una durata di vita molto più lunga rispetto alle lampadine alogene. Si tratta di un sistema di illuminazione che dovrebbe durare per i prossimi 30 anni, senza sostituire una sola lampadina.
Per ulteriori informazioni su come Norgren sta riducendo la sua impronta di carbonio - ottenendo nuovi vantaggi per i suoi clienti e dipendenti - fare clic qui.