Favorire l'efficienza e la sicurezza nel settore minerario con soluzioni di automazione industriale
L'automazione industriale non è più una scelta facoltativa nel dinamico settore dell'attività mineraria,
soprattutto nell'area APAC, ma è una necessità. Con Cina (50%), India (12%), Indonesia (7%) e Australia (6%) che rappresentano il 75% della produzione mondiale di carbone, quest'area svolge un ruolo centrale nel panorama energetico mondiale.
Sebbene l'energia rinnovabile sia in costante crescita, il carbone resta una fonte indispensabile per molte economie dell'area APAC. Tuttavia, di fronte a normative ambientali più severe e ai rischi concernenti l'estrazione mineraria sotterranea, il settore si trova sotto una crescente pressione per raggiungere nuovi obiettivi di efficienza, sicurezza e sostenibilità.
La necessità di soluzioni estrattive più intelligenti
Per rispondere a queste sfide, le aziende estrattive si stanno rivolgendo all'automazione. Le tecnologie avanzate possono ottimizzare le operazioni, ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza dei lavoratori. In IMI forniamo soluzioni su misura come le valvole IMI Buschjost, regolatori e soluzioni per il controllo della pressione pensate per le esigenze specifiche del settore minerario, soddisfacendo esigenze come la fornitura di gas industriale, il trattamento delle acque reflue, la protezione antincendio e la raccolta delle polveri.

La sfida
Operare all'interno di miniere di carbone sotterranee e impianti di lavaggio richiede apparecchiature in grado di resistere a condizioni estreme, come le seguenti:
Esposizione costante alla polvere
Prestazioni ad alta pressione
Temperature variabili
La soluzione
Abbiamo fornito un sistema personalizzato dotato di regolatori di pressione IMI Norgren R72M Manifold Regulators e valvole IMI Buschjost 8240202 con bobine antideflagranti. Questa soluzione personalizzata ha offerto:
Eccezionale resistenza in ambienti difficili
Controllo preciso della pressione, nella gestione di operazioni ad alta pressione
Comando manuale di emergenza per sicurezza e controllo superiori
Filtraggio di aria e acqua integrato per una migliore affidabilità del sistema
Il risultato? Un sistema ottimizzato di abbattimento delle polveri che ha migliorato l'efficienza operativa garantendo al tempo stesso un ambiente di lavoro più sicuro e più pulito.
Costruito per ambienti gravosi e concepito con competenza
In IMI creiamo soluzioni progettate per fornire precisione, affidabilità, e resistenza, perfino nelle applicazioni estrattive più difficili. I nostri prodotti sono personalizzabili per soddisfare le vostre specifiche esigenze, con il supporto di un portafoglio prodotti ampio e un team di esperti del controllo dei fluidi.
Per ottimizzare l'abbattimento delle polveri, perfezionare i sistemi di gestione del gas, o rafforzare i protocolli di protezione antincendio, le nostre soluzioni di automazione industriale sono i vostri alleati per l'innovazione nell'industria mineraria.
Sei pronto a ottimizzare le tue operazioni di estrazione?
Contattaci subito per collaborare con i nostri esperti e scoprire come possiamo aiutarvi a realizzare operazioni estrattive più intelligenti, sicure ed efficienti.