Gli attuatori integrati, efficienti, igienici ed economicamente vantaggiosi che trasformano il settore degli alimenti e delle bevande
La crisi del costo della vita ha messo le aziende del settore alimentare e delle bevande in una posizione di difficoltà:
da un lato, il costo dei componenti e dell'energia sta salendo rapidamente. Dall'altro, i consumatori si difendono in questi tempi di difficoltà economica rivolgendosi a beni sempre più convenienti.
In questo settore fortemente competitivo non c'è da stupirsi che le aziende del settore alimentare stanno cercando dei modi per rendere più efficienti le loro operazioni.
Ma qualsiasi soluzione a questa sfida deve adattarsi perfettamente alle esigenze del settore rispettando le norme più severe in materia di igiene e sicurezza.
Questa è la ragione per cui molte aziende stanno inseguendo un possibile risparmio energetico spesso ignorato: l'ottimizzazione dell'uso dell'aria compressa.
In questo articolo esamineremo l'impatto sorprendente che l'uso dell'aria compressa può avere sulla spesa energetica, e vedremo come alcune aziende intelligenti del settore alimentare stanno utilizzando le tecnologie più recenti per tenere sotto controllo la loro spesa.
Perché l'uso dell'aria compressa è così costoso?
L'aria compressa è un componente fondamentale in molti processi produttivi del settore alimentare e delle bevande, soprattutto nei sistemi di controllo del movimento, che spesso utilizzano l'aria compressa per muovere gli attuatori.

La produzione di aria compressa richiede una notevole quantità di energia, e questo rende costoso il funzionamento dei sistemi pneumatici.
Il prezzo crescente dell'energia ha aggravato questo problema. I dati recenti indicano che l'energia rappresenta oggi il 15% dei costi di base di un produttore, mentre prima della pandemia da COVID-19 era del 2%.
L'acquisto, l'installazione, e la manutenzione di un sistema ad aria compressa sono anch'esse delle operazioni costose.
La maggioranza dei sistemi convenzionali di controllo del movimento è composta da un grande numero di componenti, dall'attuatore alle valvole, dalle tubazioni agli interruttori. Tutti questi componenti devono essere integrati perfettamente in un circuito affinché il sistema funzioni correttamente.
Ma questi componenti sono forniti spesso separatamente e compongono articoli separati sulla distinta dei materiali. Questo significa che ognuno di essi deve essere acquistato e installato separatamente, e ognuno ha requisiti e programmi di manutenzione propri.
Tra tempo di installazione, costo dei componenti, e tempo di manutenzione, tutti questi aspetti rendono l'implementazione e la messa in funzione di un sistema ad aria compressa estremamente costose.
Comunque, c'è una soluzione a questo problema: la valvola con attuatore integrato.
Ottimizzazione energetica e riduzione dei costi
La soluzione IVAC di IMI Norgren è progettata per ridurre il consumo energetico e contrastare le inefficienze operative nella produzione alimentare.
La nostra soluzione di attuatore offre una valvola integrata e interruttori azionati magneticamente all'interno di un corpo unico.
È un sistema dalla costruzione notevolmente più semplice. Meno tubazioni, che si traducono in meno volume d'aria "morta". Di conseguenza, richiede meno aria da erogare per il controllo del movimento.
In base alla propria applicazione, è possibile risparmiare fino al 50% dell'aria e dell'energia usata, semplicemente passando alla nostra soluzione integrata.
Il controllo della spesa energetica senza compromettere l'igiene
Non puoi scegliere una soluzione di compromesso per i tuoi clienti, il tuo personale, e per la qualità dei prodotti.
Questa è la ragione per cui abbiamo concepito delle soluzioni su misura per soddisfare gli standard più elevati di igiene per il settore degli alimenti e delle bevande.
Tutte le soluzioni IMI Norgren IVAC hanno il grado di protezione IP67, il che significa che possono essere utilizzate in diverse zone dei processi di produzione, comprese quelle per le applicazioni di lavaggio.
La valvola e gli interruttori integrati sono stati progettati in modo tale da non catturare gli alimenti al loro interno, ed anche per essere facili da pulire senza compromettere il loro funzionamento.

IMI Norgren IVAC: la soluzione ad aria compressa igienica ed efficiente
L'intero settore degli alimenti e delle bevande è in una corsa costante per fare di più con meno, pertanto l'efficienza operativa acquisisce un'importanza sempre crescente.
Riducendo le tubazioni e i cablaggi, si potrà effettuare la manutenzione e la riparazione regolari più velocemente e con costi inferiori, riducendo al minimo il tempo di fermo e lo spreco energetico, agevolando la corsa verso gli obiettivi di produzione.
Stai cercando di tenere sotto controllo i costi del tuo stabilimento? Siamo qui per aiutarti con soluzioni affidabili, ad alte prestazioni, realizzate su misura in base alla necessità delle aziende del settore degli alimenti e delle bevande.
Contattaci subito per scoprire come possiamo aiutarti.