Come scegliere la filtrazione corretta
Come scegliere la filtrazione corretta
In questo articolo vengono illustrate le soluzioni di filtrazione dell’aria compressa disponibili nella gamma IMI Norgren.
Quali filtri per aria compressa sono disponibili?
Offriamo filtri da 40µm (Uso Generale - Aria Standard), 5µm (Uso Generale - Aria Pulita), coalescenti per olio (fino a 0,01µm) e filtri per la rimozione dei vapori d'olio. I filtri per uso generale rimuovono acqua, polvere e particelle dall'aria fino alla dimensione indicata.


Come posso visualizzare le dimensioni delle particelle?
Le dimensioni in µm (micron) indicate sopra sono spesso difficili da visualizzare. A titolo di esempio, la nebbia d'acqua arriva fino a 40µm; il polline fino a 10µm; nuvole e nebbia fino a 1µm; la polvere di insetticida fino a 0,5µm e il fumo di tabacco e gli aerosol d'olio fino a 0,01µm.
Come scelgo il filtro per aria compressa più adatto per ogni applicazione?
Verificare sempre le specifiche dello strumento o del componente da alimentare. Innanzitutto, il fluido è aria? Può sembrare una domanda ovvia, ma un filtro per aria compressa non è adatto ad un sistema idraulico. È inoltre fondamentale identificare cosa deve essere filtrato: particelle solide (e di quale dimensione), acqua, gocce d’olio – tipiche di applicazioni come cuscini d’aria, strumenti di misura pneumatici, macchinari tessili o per la produzione della carta oppure vapori d’olio. È importante ricordare che i filtri per la rimozione dei vapori d’olio eliminano solo i gas provenienti dal compressore e non rimuovono CO, CO₂ o altri idrocarburi. Si raccomanda l’utilizzo di un filtro da 5 µm come prefiltro per un filtro coalescente; a sua volta, il filtro coalescente dovrebbe sempre essere utilizzato come prefiltro prima della rimozione dei vapori d’olio.
È quindi importante considerare l’ambiente di utilizzo (ad esempio, la presenza di solventi impiegati per la pulizia), la temperatura e la pressione di esercizio, poiché questi fattori determinano il tipo di coppa e di sistema di scarico più adatti. Infine, occorre valutare i requisiti di portata dell’applicazione: il dimensionamento deve essere effettuato in base alla portata richiesta, e non alle dimensioni del raccordo del tubo, tenendo sempre conto delle cadute di pressione introdotte dai filtri selezionati.
È importante non superare le portate nei filtri coalescenti per olio e di rimozione dei vapori, altrimenti la qualità dell'aria diminuirà. Un suggerimento: un filtro con superficie maggiore (più grande), dello stesso µm, avrà una caduta di pressione inferiore.
Come garantisco prestazioni costanti nel tempo?
Per definizione, i filtri raccolgono contaminanti e quindi devono essere sostituiti per mantenere le loro prestazioni. Offriamo kit di manutenzione che dovrebbero essere utilizzati ad intervalli regolari. I filtri per uso generale richiedono una manutenzione ogni 12 mesi e la stessa frequenza è consigliabile per i filtri coalescenti. I filtri per la rimozione dei vapori dovrebbero essere revisionati ogni 1.000 ore a 21 °C. Questo si riduce all'aumentare della temperatura; ad esempio a 38 °C, il tempo si riduce a 200 ore.
Visitate la nostra sezione Filtri per avere maggiori informazioni.