Come proteggersi dalla sovrapressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno
Protezione contro la sovrapressione: diversi tipi di valvole di sicurezza
Le valvole di sicurezza vengono utilizzate nell'industria di processo e spesso sono le barriere di sicurezza più importanti che proteggono i componenti del sistema dai danni meccanici o dalle esplosioni nell'ambiente.
In genere, la pressione di risposta viene impostata su un valore superiore del 5-10% rispetto alla pressione di esercizio "PS". Esistono due tipi principali di valvole di sicurezza, caratterizzati dal comportamento:
Valvola di sicurezza proporzionale: rilascia il fluido del sistema in modo proporzionale all'aumento della pressione. La portata a monte è proporzionale allo scarico di pressione.
Valvola di sicurezza a corsa completa: apre l'orifizio di scarico al termine della corsa e scarica la sovrapressione fino a quando non scende al di sotto della pressione massima di esercizio (isteresi), che ne causa la chiusura.
Inoltre, esistono anche valvole di sicurezza con pilota, che offrono comportamenti di tipo diverso e consentono portate maggiori.