Integrazione di componenti per la futura infrastruttura dell'idrogeno
Come l'integrazione di componenti sta alimentando il futuro delle infrastrutture per l'idrogeno
Scopri come l'integrazione di componenti favorisce una progettazione semplice delle stazioni di rifornimento di idrogeno, riduce i costi, e migliora l'efficienza per un futuro di energia sostenibile.
È la corsa verso un futuro più sostenibile, e l'idrogeno sta emergendo come soluzione principale come alternativa più pulita e rinnovabile ai combustibili fossili.
Ma il combustibile ad idrogeno è una soluzione che per raggiungere un successo a lungo termine e un utilizzo diffuso, deve superare un ostacolo principale: la creazione della necessaria infrastruttura di supporto. In particolare, lo sviluppo di stazioni di rifornimento di idrogeno efficienti e affidabili.
In questo articolo esaminiamo gli ostacoli comuni che i fabbricanti di apparecchiature originali affrontano nella gestione delle stazioni di rifornimento, e come la strategia dell'integrazione di componenti può accrescere l'efficienza delle prestazioni, ma anche i risparmi sui costi.
L'idrogeno come fonte sostenibile di combustibile

Nell'impegno globale per il raggiungimento delle emissioni zero, sempre più settori stanno passando dai combustibili fossili a fonti energetiche alternative come l'idrogeno.
Oggi, l'idrogeno viene utilizzato per numerose applicazioni in settori diversi, svolgendo un ruolo fondamentale nella raffinazione del petrolio, nella produzione di ammoniaca e metanolo e nella produzione di acciaio.
Oltre all'impiego industriale, l'idrogeno è sempre più utilizzato per la produzione energetica ed è una delle opzioni principali per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile, fornendo una maggiore flessibilità nei sistemi di energia rinnovabile. L'idrogeno, insieme all'ammoniaca, viene utilizzato anche nelle turbine a gas per rendere più adattabili i sistemi energetici.
Il risultato di questi esempi di utilizzo è una richiesta di idrogeno triplicata rispetto al 1975, che ha reso la fornitura di idrogeno per l'uso industriale e commerciale un enorme mercato globale e una sfida colossale da vincere.
Le sfide delle stazioni di rifornimento di idrogeno
Con la crescente richiesta di idrogeno in tutto il mondo, lo sviluppo di infrastrutture per stazioni di rifornimento di idrogeno è un'impresa di grande dimensione. Per assicurare che queste stazioni possano fornire idrogeno in modo sicuro ed efficiente su larga scala, ci sono tre sfide principali che i fabbricanti di apparecchiature originali e gli operatori devono superare.
1. Sistemi complessi e sovraccarico di componenti
Le stazioni di rifornimento di idrogeno sono sistemi complessi formati da più sottostazioni che comprendono unità di compressione, erogatori, moduli di stoccaggio, e altro, che richiedono centinaia o perfino migliaia di singoli componenti.
Ogni stazione richiede anche una tubatura estesa per il collegamento di ogni sottostazione, che si va ad aggiungere ai costi complessivi. Questo complica il lavoro degli ingegneri che devono progettare delle stazioni estremamente complesse, e devono rispondere a diversi requisiti sia di certificazione sia di funzionalità.
Oltre a questo si aggiunge una richiesta crescente. Gli ingegneri lavorano già con tempi notevolmente ridotti per progettare e implementare sistemi di stazioni di idrogeno che soddisfino tutti i requisiti, e questa disponibilità temporale limitata può portare a un sovraccarico di componenti diversi, aumentando il rischio di inefficienza.
2. Componenti pronti per l'idrogeno
Quando una stazione di rifornimento di idrogeno è operativa, le squadre di operatori potrebbero dover affrontare situazioni di componenti inaffidabili o di difficile manutenzione. Le proprietà dell'idrogeno comportano delle sfide singolari per i normali componenti, molti dei quali, come valvole, regolatori, e filtri, non sono progettati specificamente per l'utilizzo con applicazioni di idrogeno.
In sostanza, questo può portare a una riduzione della vita operativa, a inefficienze prestazionali, e a problemi di affidabilità. Quando questi componenti si guastano, la sostituzione può causare un tempo di fermo imprevisto e costoso. Per gli operatori, ciò significa costi di manutenzione più alti, una minore disponibilità delle stazioni. Pertanto, tutto questo può rallentare l'adozione dell'idrogeno come carburante di grande diffusione.
3. Approvvigionamento senza interruzioni
Il settore dell'idrogeno dipende da sistemi di qualità e ad alto rendimento in grado di gestire le specifiche richieste dell'idrogeno.
Ma c'è un problema, le catene di fornitura frammentate rendono difficile per i tecnici procurarsi i componenti giusti. Ottenere questi componenti richiede spesso il doversi rivolgere a più fornitori, e questo non solo fa crescere i costi ma complica anche la logistica quando i livelli di scorte si riducono.
Di conseguenza, questo processo di approvvigionamento frammentato incide direttamente sul costo totale di proprietà di una stazione di rifornimento.
La risposta è l'integrazione dei componenti
Per affrontare queste sfide e ridurre le complessità, ora sono disponibili delle soluzioni tecniche che possono aiutare le industrie nel percorso verso un futuro basato sul carburante a idrogeno. Una strategia particolarmente efficace è l'integrazione dei componenti, semplificando la progettazione dei sistemi e ottimizzando il processo di rifornimento di idrogeno.
Normalmente, la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno richiede l'acquisto e l'installazione di tanti raccordi diversi, come valvole, tubi, tubazioni, e altri componenti per l'assemblaggio.
Comunque, usando un approccio integrato, gli ingegneri possono ridurre notevolmente il numero di pezzi necessari per costruire stazioni di rifornimento di idrogeno, senza compromettere la funzionalità.
Mettendo insieme più funzioni, tra cui il filtraggio, la regolazione, e il controllo di pressione, in un singolo collettore si può realizzare l'integrazione dei componenti e ottenere i seguenti vantaggi:
riduzione dei tempi di installazione,
riduzione dei possibili punti di perdita, e
riduzione dell'impronta totale di carbonio delle stazioni.
Collettori modulari
I nostri collettori modulari integrano più funzionalità in unità compatte e snelle. Questi collettori integrano in un solo componente valvole, regolatori, e filtri, riducendo la complessità della progettazione di sistemi.
Questo approccio si sta già affermando nello sviluppo di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) e applicazioni idrauliche, dimostrando la fattibilità e i vantaggi anche per le stazioni di rifornimento di idrogeno. L'integrazione dei componenti semplifica la manutenzione, assicura operazioni più affidabili, e accelera i tempi di realizzazione dei progetti, ottimizzando al tempo stesso le prestazioni dei sistemi.
Sblocca il futuro dell'infrastruttura per l'idrogeno
Con la crescente richiesta di idrogeno come carburante alternativo preferito, cresce anche la necessità di creare un'infrastruttura di supporto per il rifornimento che sia ottimizzata, affidabile e a costi ridotti.
Le stazioni di rifornimento di idrogeno sono al centro di questa nuova infrastruttura, pertanto è fondamentale superare le sfide che esse comportano per favorire la diffusione dell'idrogeno come soluzione energetica sostenibile.
Applicando questa strategia di integrazione dei componenti per procurarsi e installare componenti diversi, i fabbricanti di apparecchiature originali e gli operatori possono semplificare la progettazione dei loro sistemi, ridurre i rischi operativi, e accedere a risparmi sui costi. Questo approccio migliora l'affidabilità delle stazioni e riduce al minimo il tempo di fermo non programmato, creando una rete di rifornimento per l'idrogeno più efficiente e affidabile.
Vuoi saperne di più sul futuro dell'infrastruttura dell'idrogeno? Scopri la nostra gamma di soluzioni di controllo dei fluidi e del movimento per le stazioni di rifornimento di idrogeno.