Case Study

La rivoluzione del recupero dell'acqua nei sistemi di autolavaggio

8 maggio 2025

Come le isole di valvole IMI Norgren VR stanno trasformando i sistemi di recupero dell'acqua per autolavaggi migliorando l'efficienza, fornendo tassi di riutilizzo superiori, riducendo la complessità della manutenzione, e supportando operazioni sostenibili.

A causa dei costi crescenti dell'acqua e dei servizi di fognatura, insieme alla crescente necessità di gestire in modo efficiente le risorse idriche limitate, gli operatori degli autolavaggi sono alla ricerca di soluzioni sostenibili per ottimizzare il recupero dell'acqua.

Grazie alla comprovata competenza nei sistemi pneumatici avanzati, è stata introdotta l'innovativa isola di valvole IMI Norgren VR che sta rivoluzionando il processo di recupero, accrescendo i tassi di riutilizzo e semplificando la manutenzione. Questo blog esamina come queste soluzioni all'avanguardia stanno modellando il futuro dei sistemi di autolavaggio.

La sfida

Un operatore di riferimento del settore del lavaggio auto voleva riprogettare il suo sistema di recupero dell'acqua per controllare meglio i crescenti costi operativi. Nel corso degli anni, il costo dell'acqua e dei servizi di fognatura ha subito un forte aumento, rendendo inadeguata la limitata efficienza del loro sistema di recupero dell'acqua, pari al 50%.

L'obiettivo della riprogettazione era ambizioso: ottenere dei tassi di riutilizzo dell'acqua dell'80% o superiori.  

Tuttavia, questo progetto non nasceva solo da considerazioni puramente finanziarie. La disponibilità idrica stava diventando un problema prioritario, con molti comuni che operavano a piena capacità. Questo ha creato una pressione aggiuntiva sugli operatori degli autolavaggi nell'ottimizzare il loro utilizzo idrico, specialmente durante i momenti di massima richiesta d'acqua. L'operatore aveva bisogno di una soluzione che non solo fornisse sostenibilità ma che riducesse anche i costi operativi.

Un'area chiave su cui porre l'attenzione è stata il miglioramento del controllo pneumatico del processo di controlavaggio del sistema, che pulisce i filtri del sistema a intervalli regolari (circa ogni 20 minuti). Avevano bisogno di una soluzione di valvola affidabile che consentisse uno svolgimento regolare dei cicli di pulizia periodica.

La nostra soluzione

Grazie alla fiducia di lunga data da parte dell'operatore nei confronti dei prodotti IMI Norgren, IMI è entrata in azione per realizzare la riprogettazione. A seguito di consultazioni dettagliate, la squadra IMI ha consigliato l'isola di valvole della serie VR come soluzione ideale per l'aggiornamento pneumatico.

L'isola di valvole VR è caratterizzata da una struttura compatta, che ha consentito all'operatore di centralizzare e organizzare in modo efficace le linee pneumatiche ed elettriche. La sua configurazione ottimale ha semplificato l'installazione riducendo al tempo stesso la complessità della manutenzione sostituendo le valvole cablate singolarmente con una soluzione più integrata.

Un altro vantaggio fondamentale è la robustezza. L'isola di valvole della serie VR vanta una durata operativa prevista di oltre 30 milioni di cicli, garantendo prestazioni affidabili a lungo termine. Inoltre, abbiamo fornito componenti complementari, compresi unità e raccordi per la preparazione dell'aria, per potenziare ulteriormente l'efficienza pneumatica del sistema.

Vantaggi principali

Il nostro coinvolgimento ha giocato un ruolo centrale nell'implementazione efficace del sistema di recupero idrico ad alte prestazioni dell'operatore. Implementando le isole di valvole della serie VR, l'operatore ha potuto beneficiare di numerosi vantaggi ottenendo dei miglioramenti in termini di efficienza operativa e sostenibilità.

Migliore efficienza nel riutilizzo dell'acqua: i tassi di recupero sono cresciuti notevolmente, superando le normali prestazioni del settore del 50% e raggiungendo valori ben più notevoli dell'80% e oltre.

Sistema pneumatico razionalizzato: l'isola di valvole VR ha permesso di centralizzare le linee pneumatiche, semplificando e riducendo al minimo i requisiti di manutenzione.

Affidabilità durevole: progettata per sostenere oltre 30 milioni di cicli, l'isola di valvole VR ha assicurato un funzionamento regolare e una durata complessiva migliore del sistema.

Il sistema aggiornato è ora un modello di riferimento nella progettazione del riutilizzo idrico avanzato, definendo nuove prestazioni di efficienza all'interno del settore del lavaggio auto. Il ruolo dell'isola di valvole VR nel garantire un funzionamento regolare evidenzia la sua importanza in questa soluzione rivoluzionaria.  

Il progresso nei sistemi di autolavaggio del futuro

La tecnologia all'avanguardia di IMI Norgren ha aiutato questo operatore del settore autolavaggio a ridefinire le prestazioni ottenibili nel recupero idrico, fornendo una soluzione sostenibile e ad alta efficienza. Affrontando le sfide critiche della gestione dei costi e delle risorse, IMI ha sostenuto l'evoluzione dei sistemi di autolavaggio delle future generazioni, tracciando la direzione per un futuro più sostenibile in questo settore.

Se sei pronto a ottimizzare i tuoi sistemi, contattaci subito per scoprire come le nostre soluzioni innovative possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.