Blog

L'evoluzione digitale della tecnologia pneumatica

24 ottobre 2025

Con l'affermazione di Industria 4.0 e delle fabbriche intelligenti, scopri come la tecnologia pneumatica si sta evolvendo verso la nuova era digitale della produzione.

Come si inserisce l'evoluzione digitale della tecnologia pneumatica nelle fabbriche intelligenti?

Con l'affermazione di Industria 4.0 e delle fabbriche intelligenti, scopri come la tecnologia pneumatica si sta evolvendo verso la nuova era digitale della produzione.

La tecnologia pneumatica è stata per decenni una colonna dei processi produttivi, alimentando qualsiasi cosa, dall'automazione delle fabbriche ai sistemi di trasporto.

Oggi, si sta evolvendo per tenere il passo con la modernizzazione digitale dell'industria.

Negli ultimi anni, i produttori del settore pneumatico stanno migliorando i propri dispositivi per renderli non solo più efficienti ma realmente connessi, seguendo la grande tendenza della digitalizzazione dell'apparecchiatura industriale.

Oggi è estremamente comune vedere prodotti pneumatici dotati di interfacce industriali ethernet e IO-Link: un cambiamento evidente rispetto ai prodotti fieldbus.

Perché le aziende scelgono di passare a queste interfacce digitali avanzate, e in che modo questa evoluzione digitale sta rimodellando la tecnologia pneumatica che conosciamo?

In questo articolo parleremo dei vantaggi delle interfacce ethernet e IO-Link nei processi industriali, di come la tecnologia pneumatica ha abbracciato l'evoluzione digitale, e di come la pneumatica si inserisce all'interno delle fabbriche intelligenti del futuro.

Che vantaggi offrono le tecnologie ethernet e IO-Link per i processi industriali?

L'integrazione della tecnologia ethernet e IO-Link ha trasformato i sistemi pneumatici e aperto le porte a nuove possibilità per i produttori.

Migliore connettività e monitoraggio

Le interfacce industriali ethernet e IO-Link forniscono un monitoraggio con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Fornendo informazioni utili sugli indicatori di prestazione come movimento, posizione, e flusso permettono agli operatori di monitorare attentamente l'efficienza e la salute dell'apparecchiatura, essenziale per mantenere prestazioni elevate e l'affidabilità dei sistemi.

Integrazione avanzata dei sensori

Mentre l'utilizzo di protocolli Fieldbus per connettere tra loro dispositivi industriali e con altri sistemi fornisce solo una diagnostica di base, i sensori espandono queste capacità ad un livello superiore permettendo il monitoraggio completo delle prestazioni dei sistemi prevedendo i possibili problemi.

Pertanto, stiamo assistendo a una notevole diffusione dell'integrazione dei sensori in tutte le operazioni di produzione.

L'uso di dati in tempo reale e storici è particolarmente necessaria per la manutenzione preventiva, che aiuta a ridurre le interruzioni non programmate e ad accrescere la produttività. Per esempio, conservando e analizzando i dati storici delle macchine, gli operatori possono individuare le tendenze, prevedere le esigenze di manutenzione, e prevenire i tempi non programmati di fuori servizio.

Miglioramento del processo decisionale e dell'efficienza

Misurare, monitorare, e avere la possibilità di utilizzare i dati forniti dai sistemi digitali per favorire un processo decisionale più strategico e intelligente.

Le informazioni utili sulle prestazioni delle macchine dà agli operatori la possibilità di ottimizzare le prestazioni, effettuare una manutenzione preventiva efficace, e dare impulso all'efficienza operativa. Questo approccio basato sui dati aiuta i produttori a raggiungere con maggiore regolarità gli obiettivi di produzione, e aiuta ad adattare le proprie strategie in base al riscontro dal vivo fornito dai sistemi connessi.

L'evoluzione digitale della tecnologia pneumatica

La digitalizzazione nei contesti industriali ha interessato fortemente le informazioni sulle prestazioni e la misurazione avanzata dei dati nella pneumatica.

Un esempio chiave dell'integrazione della tecnologia digitale è l'uso di pannelli dei controllo intelligenti. Essi permettono agli operatori di accedere a flussi di dati in tempo reale e di interagire in modo nuovo con i sistemi pneumatici.

La raccolta dati rappresenta solo una parte di questa integrazione tecnologica, mentre l'interpretazione degli stessi costituisce un processo distinto e altrettanto cruciale. Ecco perché la tecnologia e i produttori di sistemi pneumatici devono collaborare strettamente per mettere insieme le competenze e permettere agli utenti dei sistemi di mettere in atto indicazioni operative sulla base dei flussi di dati.

Inoltre, sebbene oggi la connettività di controllo e rilevamento nella pneumatica sia quasi totalmente cablata, si stanno affermando sempre di più le installazioni e la comunicazione dati senza fili. Grazie al consolidamento della tecnologia, l'industria avrà bisogno di sviluppi nel campo della sicurezza e dell'affidabilità per preparare la strada alle reti pneumatiche senza fili e senza soluzione di continuità.

I produttori di macchine dovranno anche promuovere solide collaborazioni con fornitori del settore pneumatico che possano fornire una piattaforma scalabile e flessibile per lo sviluppo futuro dei prodotti, e supportarli nelle future fasi di avanzamento tecnologico.

In IMI collaboriamo strettamente con i nostri clienti ed esaminiamo costantemente il mercato per restare aggiornati, e modificare continuamente la nostra strategia di sviluppo dei prodotti.

Come si inseriscono le soluzioni pneumatiche nelle fabbriche del futuro?

Con l'affermazione di Industria 4.0 e della produzione digitalizzata, le fabbriche intelligenti sono in forte espansione. Sostenute dai progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, e la robotica, si prevede che offriranno il massimo dell'efficienza produttiva. Si prevede che il mercato globale di queste "fabbriche del futuro" crescerà di oltre il 10% all'anno, fino a raggiungere un valore stimato di 164 miliardi di dollari nel 2029.

Quindi, come si inserisce la tecnologia pneumatica in questo ambito?

Due sono le aree chiave che rappresentano sia le opportunità sia le sfide per i sistemi pneumatici nelle fabbriche intelligenti: l'automazione e la sostenibilità.

Automazione

L'automazione sta rivoluzionando gli ambienti delle fabbriche e la pneumatica è una parte essenziale di questa trasformazione. Automatizzando alcune delle attività tradizionalmente eseguite da operatori umani, l'automazione migliora l'uniformità, la qualità e la sicurezza del luogo di lavoro.

Ma c'è un problema. L'intrinseca variazione delle linee produttive, che può dipendere dalle dimensioni, dalla forma e dal peso dei prodotti, rappresenta un'enorme sfida per l'automazione.

Comunque, i miglioramenti dell'IA e delle macchine flessibili stanno già facendo dei progressi nell'affrontare questo aspetto.

I sistemi di controllo avanzati basati sull'intelligenza artificiale, insieme alle valvole proporzionali programmabili, ai posizionatori, e agli attuatori, forniscono la flessibilità e la precisione necessarie alla pneumatica per adattarsi a queste diverse esigenze.

La sostenibilità nella produzione

Per i sistemi pneumatici della produzione, un'altra sfida chiave è la sostenibilità, che rappresenta al tempo stesso anche un'opportunità. Essendo quello produttivo un settore tipicamente ad alta intensità energetica, negli ultimi decenni la sostenibilità è diventata una priorità assoluta, con una pressione crescente sul fronte della riduzione dell'impronta di carbonio.

Per esempio, molte fabbriche fanno largo uso dell'aria compressa. Tuttavia, queste risorse sono spesso utilizzate in modo inefficiente, con perdite e inefficienze presenti in compressori, attuatori, e filtri regolatori lubrificatori.

I dispositivi connessi possono aiutare gli operatori a mappare le prestazioni delle macchine, individuare le aree con sprechi di aria compressa, consentendo loro di apportare delle modifiche per ridurre al minimo le inefficienze.

Attraverso un utilizzo più accurato dell'aria compressa e riducendo il consumo energetico, i sistemi pneumatici possono aiutare le fabbriche a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, tagliare le emissioni di carbonio, e migliorare l'impatto complessivo delle attività operative.

Questo impegno per la sostenibilità non è una buona notizia solo per il pianeta, ma anche un'eccezionale opportunità per i produttori. Ridurre il consumo elettrico e l'uso ottimale dell'aria compressa possono generare enormi risparmi sui costi; inoltre la tecnologia pneumatica può aiutare le fabbriche a diventare sia più sostenibili sia più redditizie.

Abbraccia il percorso di trasformazione digitale della pneumatica

Sei un produttore o un fabbricante di apparecchiature originali che punta ad accrescere l'efficienza, tagliare i costi e ridurre l'impronta di carbonio del tuo stabilimento produttivo?

Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti ad adottare delle prassi più sostenibili e più efficienti per difendere il pianeta e i tuoi profitti. Mettiti subito in contatto con noi per scoprire come possiamo aiutarti a risparmiare denaro e sostenere la tua competitività nell'era dell'industria manifatturiera digitale.