Blog

Migliorare la disponibilità della propria stazione di rifornimento di idrogeno

12 settembre 2025

Nel mondo odierno proiettato verso un'energia più verde, le stazioni di rifornimento di idrogeno giocano un ruolo fondamentale nel percorso verso la sostenibilità.

Nel mondo odierno proiettato verso un'energia più verde, le stazioni di rifornimento di idrogeno giocano un ruolo fondamentale nel percorso verso la sostenibilità.

Comunque, aumentare la disponibilità e il tempo di attività di queste stazioni prevede delle sfide notevoli. Per percorrere con successo il futuro dell'idrogeno combustibile è importante capire questi problemi e valutare le soluzioni che migliorano la durata, la sicurezza e l'efficienza delle stazioni di rifornimento.

Problema del cliente: le sfide che incidono sul tempo di inattività delle stazioni di rifornimento di idrogeno
  • Tecnologie inadeguate: gran parte della tecnologia attualmente in uso nelle stazioni di rifornimento di idrogeno non è stata pensata per gestire l'idrogeno ad alta pressione per lunghi periodi. Molte soluzioni derivano da miglioramenti di applicazioni per gas naturale compresso, che operano con pressioni notevolmente inferiori ai 1050 bar.

  • Ugelli, valvole e regolatori ghiacciati: questi problemi sono spesso causati dal preraffreddamento dell'idrogeno, che espone l'apparecchiatura a temperature fino a -50°C. Gran parte dei componenti è progettata e testata solo per temperature fino a -40°C, come previsto dalla norma 19880.

  • Componenti dal ciclo di vita limitato: L'ambiente estremo delle stazioni di rifornimento di idrogeno, con temperature tra i -50°C e gli 85°C e pressioni fino a 1050 bar, sollecitano notevolmente i componenti. Le soluzioni di controllo dei fluidi non concepite appositamente per tali condizioni hanno spesso cicli di vita più brevi.

  • Problemi di pulizia dell'idrogeno: I detriti introdotti tramite i cilindri di stoccaggio o l'umidità prodotta dall'elettrolisi in loco possono compromettere la pulizia dell'idrogeno. Con temperature basse, le particelle e l'umidità costituiscono un rischio importante a causa della formazione di ghiaccio, causando durante la notte il possibile blocco delle valvole e dei regolatori nella loro posizione attuale.

  • Progettazione complessa delle stazioni: la progettazione complessa delle attuali stazioni aggrava questi problemi, soprattutto in condizioni d'uso intenso. Più complesso è il sistema, maggiore è la probabilità che possa subire dei guasti, causando tempi di inattività aggiuntivi.

La nostra soluzione: migliorare la disponibilità della propria stazione di rifornimento di idrogeno con soluzioni avanzate di controllo dei fluidi.
  • Scelta ottimale dei componenti: è essenziale che la propria stazione sia dotata di soluzioni di controllo dei fluidi (valvole, regolatori, filtri, ecc.) progettate appositamente per applicazioni di idrogeno ad alta pressione. Inoltre, è importante dare il giusto peso alla scelta dei materiali per prevenire problemi di infragilimento da idrogeno.

  • Filtraggio corretto: Implementare soluzioni di filtraggio complete per garantire la pulizia dell'idrogeno. Sebbene la maggioranza delle applicazioni di erogazione preveda filtri con maglia da 5 micron, il lato di alimentazione può a volte non fornire un filtraggio sufficiente. Un filtraggio corretto è una soluzione conveniente per prevenire i danni causati da particelle di piccole dimensioni.

  • Controllo della temperatura: controllare regolarmente i livelli di temperatura di tutte le stazioni di rifornimento, in particolare tra il pre-raffreddamento e l'erogazione. Se la temperatura di sistema supera il livello previsto, si devono prendere misure idonee per prevenire il congelamento e il conseguente danno dell'apparecchiatura.

  • Riduzione della complessità: semplificare la progettazione della propria stazione di rifornimento di idrogeno, laddove possibile. L'integrazione di numerose funzionalità nei collettori di controllo dei fluidi può ridurre notevolmente la complessità e i relativi rischi..

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per l'idrogeno, la pagina.