Migliorare l'irrorazione agricola con la tecnologia pneumatica
È qui che l'ingegneria all'avanguardia fa davvero la differenza.
La nostra recente collaborazione con Salus Aviati, fornitore globale di servizi per elicotteri e aerei ad ala fissa, dimostra come l'innovativa tecnologia pneumatica possa trasformare le operazioni agricole, garantendo efficienza e convenienza economica dalla cabina di pilotaggio.
La sfida: irrorazione di precisione in condizioni difficili
Salus Aviation ci ha contattato con una richiesta specifica. Stavano sviluppando unità di irrorazione chimica ad alte prestazioni per l'elicottero Airbus AS350, un cavallo di battaglia nel settore agricolo. La sfida principale era garantire che i costosi prodotti chimici fossero dispersi con una portata perfettamente costante. Ciò avrebbe massimizzato la copertura delle colture riducendo al minimo gli sprechi, un fattore cruciale sia per la sostenibilità economica che ambientale.
Il sistema doveva essere più che preciso. Doveva essere eccezionalmente robusto, in grado di resistere alle condizioni impegnative del lavoro agricolo in luoghi remoti. L'affidabilità era fondamentale: i piloti che operano lontano dal supporto tecnico devono avere la certezza che le loro attrezzature funzioneranno come previsto.
La soluzione: un sistema di controllo pneumatico su misura
In risposta, il nostro team di ingegneri ha lavorato in stretta collaborazione con Salus Aviation per sviluppare una soluzione tecnologica pneumatica completa e su misura. Non ci siamo limitati a fornire i componenti, ma abbiamo collaborato per comprendere le esigenze specifiche dell'irrorazione aerea e abbiamo progettato un sistema su misura per soddisfarle.
Il cuore della soluzione è un cilindro a doppio effetto Kinetrol montato su una valvola a sfera, che garantisce una gestione precisa del flusso di prodotti chimici. Il sistema è stato recentemente migliorato con l'integrazione delle nostre valvole di controllo pneumatico IMI Norgren V60. Queste valvole, progettate per garantire prestazioni di lunga durata, consentono al pilota di attivare e controllare l'apertura e la chiusura del sistema di irrorazione in modo sicuro e affidabile dalla cabina di pilotaggio. Il sistema olistico include anche altre tecnologie pneumatiche IMI collaudate, come valvole di scarico rapido, pressostati, raccordi Pneufit C, e tubi in nylon PA2. Insieme, questi componenti creano un sistema di controllo pneumatico affidabile che mantiene le sue promesse.
L'impatto: prestazioni ottimizzate ed efficienza migliorata
I risultati di questa collaborazione parlano da soli. Il sistema pneumatico controllato da IMI offre vantaggi significativi per le operazioni di irrorazione aerea.
Uso ottimizzato dei prodotti chimici: il controllo preciso del flusso garantisce che i prodotti chimici siano utilizzati nel modo più efficiente possibile, riducendo gli sprechi e abbassando i costi operativi.
Maggiore affidabilità: il design robusto delle valvole IMI Norgren V60 offre ai piloti la certezza che il sistema di irrorazione si attiverà esattamente quando necessario, ogni volta. Questa affidabilità è fondamentale per la sicurezza e il successo della missione.
Maggiore convenienza: massimizzando l'efficienza e riducendo il tempo di volo, il sistema rende l'intero processo di irrorazione più conveniente.
Siamo lieti di aver contribuito alla realizzazione dell'efficace sistema di irrorazione AS350. Le nostre robuste valvole IMI Norgren V60 offrono prestazioni affidabili, garantendo ai piloti che, quando necessario, il sistema di irrorazione si attiverà e disattiverà come richiesto. Ed Ablan, Key Account Manager, IMI.
Una partnership basata sulla fiducia e sull'innovazione
Questo progetto evidenzia il potere della collaborazione. Lavorando a stretto contatto con il team specializzato nello sviluppo di sistemi di irrorazione di Salus Aviation, siamo stati in grado di combinare la nostra esperienza nella tecnologia pneumatica con la loro profonda conoscenza dei servizi aeronautici.
Il nostro team specializzato nello sviluppo di sistemi di irrorazione ha lavorato a stretto contatto con IMI per trovare una soluzione affidabile e collaudata a supporto delle unità di irrorazione che sviluppiamo per i clienti. Ora installiamo la valvola di controllo V60, insieme ad altre tecnologie IMI per beneficiare di un sistema di controllo pneumatico olistico di cui possiamo fidarci. Philipp Antwerpen, EGM MRO Services di Salus Aviation.
Questo successo in Nuova Zelanda e Australia è solo l'inizio, poiché sono in programma progetti per fornire il sistema di irrorazione AS350 a livello globale. È la prova di ciò che si può ottenere quando collaboriamo con i clienti per soddisfare le esigenze di oggi e prepararci alle opportunità di domani.
Immagine per gentile concessione di Helisika Helicopters https://helisikahelicopters.co.nz/.