Case Study

Oggi e domani: quattro modi per mettere gli OEM al centro della rivoluzione ferroviaria

3 dicembre 2025

Il trasporto ferroviario è all'avanguardia nel settore dei trasporti sostenibili, offrendo efficienza senza pari, minori emissioni e un rapporto costi-benefici ottimale. Ciononostante, mentre l’industria sta accelerando verso l’elettrificazione e la decarbonizzazione, gli OEM devono affrontare la sfida di bilanciare gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità con la pressione dei costi e le esigenze operative. Concentrandosi su quattro aree principali (scelta della soluzione, controllo dei costi, collaborazione ed elettrificazione), gli OEM possono affermarsi come leader della rivoluzione ferroviaria, garantendo affidabilità e innovazione per il presente e il futuro.

Promuovere la rivoluzione ferroviaria: quattro strategie per il successo degli OEM.

Sappiamo tutti che la ferrovia è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili ed efficienti. Garantisce basse emissioni, elevate capacità di trasporto passeggeri e merci, e un miglior rapporto costi-efficienza rispetto al trasporto stradale e aereo.

Ma mentre il settore si muove verso un futuro elettrificato e decarbonizzato, gli OEM (produttori di apparecchiature originali) del settore ferroviario devono bilanciare gli obiettivi essenziali di sostenibilità con le pressioni quotidiane dei costi e la necessità di affrontare costantemente sfide operative in termini di affidabilità e sicurezza. Concentrarsi su quattro aree chiave può aiutarli a riuscirci.

1.     Scegliere la soluzione giusta

I sistemi ferroviari operano in condizioni difficili, come temperature estreme, e sono soggetti a intense vibrazioni che mettono alla prova ogni aspetto funzionale del materiale rotabile.

Per decenni, l'uso di sistemi ad aria compressa è stato fondamentale per le operazioni ferroviarie, alimentando funzioni come la frenata, l'accoppiamento, le porte esterne e le sospensioni.

E i sistemi pneumatici hanno dimostrato la loro affidabilità in condizioni diverse e difficili: dagli inverni ghiacciati della Cina settentrionale al calore soffocante dell’entroterra australiano.

Solo selezionando componenti e sistemi che offrano una comprovata garanzia di prestazioni è possibile ottenere un successo a lungo termine.

2.    Fatevi furbi con la gestione dei costi

Con la crescente pressione derivante dall'aumento dei prezzi dell'energia, dei costi della manodopera e delle esigenze di manutenzione, molti OEM del settore ferroviario si vedono costretti ad adottare un controllo più rigido dei costi.

Una delle strategie più efficaci in tal senso è adottare un approccio di tipo Total Cost of Ownership (TCO, costo totale di possesso). Ciò significa dare la priorità al costo del ciclo di vita di un componente o sistema, non solo al suo prezzo iniziale.

Le strategie basate su un unico fornitore e sui contratti di manutenzione pluriennali sono ideali per aiutare gli OEM a gestire i costi nel tempo. Collaborando con fornitori fidati che offrono soluzioni di qualità certificate secondo gli standard internazionali, gli OEM del settore ferroviario possono ridurre la frequenza della manutenzione, prevenire i tempi di fermo e avere la certezza di soddisfare i requisiti di conformità.

E per agevolare la gestione del budget, i contratti di manutenzione pluriennali consentono di ripartire i costi su più anni, evitando così grandi spese iniziali.

3.    Collaborazione alla base del successo

La collaborazione tra gli OEM del settore ferroviario e partner esperti può ulteriormente ridurre la complessità dei sistemi, le tempistiche degli approvvigionamenti e le sfide connesse alla manutenzione.

Grazie alla nostra presenza globale, possiamo garantire la conformità agli standard internazionali di sicurezza e qualità: un vantaggio particolarmente prezioso in un settore ferroviario che spesso opera su più territori. Oltre all’efficienza operativa, uno stretto rapporto di collaborazione genera valore aggiunto nelle fasi iniziali di sviluppo del prodotto. Coinvolgendo esperti di ingegneria nella fase di progettazione, gli OEM del settore ferroviario possono trarre vantaggio da sistemi realmente personalizzati che riducono i tempi di consegna e migliorano i risultati del sistema.

4.    Non lasciatevi sfuggire le opportunità dell’elettrificazione

Infine, poiché il settore ferroviario abbraccia i vantaggi in termini di sostenibilità, operatività e risparmio energetico offerti dalle soluzioni elettriche, gli OEM del settore ferroviario devono assicurarsi di collaborare con un fornitore di soluzioni che comprenda davvero il passaggio verso l'elettrificazione completa. 

Ad esempio, la Svizzera ha elettrificato quasi il 99% della sua rete ferroviaria, mentre altre nazioni, compreso il Regno Unito, che hanno raggiunto appena il 38% di elettrificazione, devono fare ancora significativi progressi.

Questo dà l’opportunità agli OEM di guidare l'innovazione e allineare le soluzioni agli obiettivi di sostenibilità degli operatori ferroviari impegnati nel loro percorso di elettrificazione.

La collaborazione con partner tecnologici che vantano una comprovata esperienza nei sistemi elettrificati apporta un valore reale in aree chiave, come ad esempio una guida importante sull'integrazione di soluzioni avanzate, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e la conformità ai rigorosi standard ambientali.

Che si tratti di indicare sistemi pneumatici di alta qualità o di supportare il passaggio a reti completamente elettriche, adottare un approccio strategico e lungimirante consentirà agli OEM di garantire l’affidabilità delle soluzioni, il controllo dei costi e vantaggi ambientali per gli anni a venire.

Non si tratta soltanto di affrontare le sfide di oggi, ma anche di cogliere le opportunità di domani. Per maggiori informazioni su come possiamo aiutarvi, cliccate qui