Sostenere il settore agricolo per un futuro sostenibile
Soluzioni di controllo di processo robuste, accurate, flessibili e connesse giocano un ruolo chiave quando si tratta di supportare gli approcci innovativi richiesti per una futura produzione alimentare di successo.
Le tecnologie Norgren di controllo dei processi stanno supportando due importanti progetti a Singapore e negli USA. Evidenziano approcci alternativi per affrontare le sfide della sicurezza alimentare e per coltivare in modo più efficace attraverso un uso migliore delle risorse.
Mike Audy, Responsabile regionale vendite, Americhe, Controllo processo, Norgren, spiega come l'azienda sta aggiungendo valore per ottenere il successo.
Controllo migliore per l'efficienza operativa
La società Agri-Tech, Singrow con sede a Singapore, è all'avanguardia nel trovare risposte ai continui problemi di sicurezza alimentare e nella produzione di colture efficaci e sostenibili. La sua esclusiva piattaforma di agricoltura genomica e di precisione sta efficacemente coltivando, facendo crescere e distribuendo prodotti come fragole resistenti al clima in condizioni controllate.
Norgren ha collaborato con Singrow per aiutarla a realizzare efficienze operative come un significativo risparmio energetico e a promuovere operazioni sostenibili che ottimizzano l'uso di risorse preziose come acqua ed energia.
Grazie alla nostra innovativa tecnologia di controllo, agli strumenti di visualizzazione e alla connettività del sistema che supervisiona le funzioni di irrigazione, illuminazione e ventilazione, Singrow sta beneficiando di una sostanziale riduzione del 40% dei consumi energetici.

Le tecnologie di controllo di Norgren includono la tecnologia digitale delle valvole multimediali, i sensori intelligenti di temperatura e intensità luminosa e l'acquisizione dei dati. Le soluzioni forniscono a Singrow la visualizzazione, la gestione connessa del sistema di controllo e un feedback informato, in modo che processi critici come i consumi di energia e acqua siano continuamente monitorati, controllati e le risorse siano ottimizzate all'interno delle camere di coltivazione.
Le elettrovalvole Buschjost sono usate per avviare e arrestare la pompa di irrigazione, come parte del processo di irrigazione e somministrazione dei nutrienti. Poiché le coltivazioni di fragole di Singrow necessitano di un costante accesso all'acqua e ai nutrienti, il preciso ed affidabile controllo della valvola garantisce che ne venga erogato solo il volume specificato e la fornitura è automatizzata per l'uso in momenti specifici nell'arco delle 24 ore.
Poiché la luce è necessaria per la crescita delle colture, il sistema di controllo automatizza anche l'erogazione di luce all'interno delle aree di coltivazione e assicura che la sorgente luminosa venga spenta quando non è richiesta.
Anche il controllo della ventilazione fa parte del sistema intelligente di Norgren. Esso consente di controllare la temperatura e il flusso d'aria all'interno delle aree critiche di coltivazione, garantendo sempre un flusso standardizzato e regolando la temperatura in base alla esigenze di riscaldamento o raffreddamento.
Il controllo automatico della connettività garantisce l'acquisizione intelligente di dati in tempo reale, per informare il processo decisionale di Singrow.
I sensori del sistema acquisiscono regolarmente dati sul livello di calore, sull'intensità e sul rapporto RGB della luce. Questi vengono poi usati per fornire accesso a misurazioni molto accurate in merito a temperatura, consumo energetico, volume d'acqua usata e livelli di nutrienti nel terreno delle colture. Il costante ciclo di feedback dei dati consente di ottenere le condizioni ottimali per un rapporto rendimento/costi efficace e produttivo.
Raven: contribuire a massimizzare la resa delle colture.
Norgren ha lavorato con Raven nell'ultimo decennio. L'azienda progetta, sviluppa e produce sistemi di irrorazione agricola di precisione come parte del suo portafoglio di soluzioni che offrono un'agricoltura avanzata attraverso tecnologia e innovazione.
I sistemi di Raven offrono una varietà di tecnologie che permettono agli agricoltori di massimizzare i rendimenti e il ritorno di investimento, per esempio riducendo l'eccessiva irrorazione di fertilizzanti e pesticidi, per ridurre i costi e proteggere meglio l'ambiente.

Un sistema di irrorazione lanciato di recente, "Hawkeye 2", utilizza la tecnologia delle valvole Norgren per fornire un controllo preciso, affidabile e robusto dei corpi degli ugelli che erogano i prodotti sui campi.
Su ciascuna barra di spruzzatura ci possono essere da 70 a 140 ugelli e ognuno incorpora un'elettrovalvola Norgren. La valvola controlla la soluzione di modulazione dell'ampiezza delle pulsazioni, che agisce per garantire un flusso rapido e uniforme di diversi fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti in modo da distribuirli con precisione sulle colture, dove e quando sono necessarie.
I prodotti usati nei sistemi di irrorazione agricola sono costosi e qualsiasi riduzione degli sprechi, in quanto vengono trattate solo le aree colturali essenziali, offre un vantaggio economico agli agricoltori e una riduzione di sostanze chimiche non necessarie che entrano nel terreno.
Il controllo della valvola arriva alla modulazione della portata dei singoli ugelli, per tenere conto delle manovre di svolta del trattore quando un'estremità della barra di irrorazione deve irrogare il prodotto più rapidamente dell'altra.
Dovendo funzionare in ambienti difficili, soggetta alle forti vibrazioni del trattore e del terreno e gestendo una varietà di sostanze difficili, la comprovata affidabilità della valvola Norgren offre tangibili vantaggi operativi agli agricoltori che devono potersi fidare del fatto che il sistema eviterà indesiderate , scomode e costose interruzioni dell'irrorazione.
Collegate alla tecnologia PCB e all'elettronica proprietaria di Raven, le valvole Norgren possono anche comunicare con altre parti del sistema di irrorazione. Il sistema accende gli ugelli e può interrompere il flusso in base alle esigenze operative, così che l'agricoltore abbia la certezza che l'uso dei costosi fertilizzanti e pesticidi sia sempre ottimizzato.
Il nostro lavoro con Singrow e Raven è un esempio di come soluzioni di controllo innovative e connesse offrano tangibili benefici in termini di sostenibilità, oltre ad aiutare i clienti nel prendere decisioni informate e a migliorare l'efficienza operativa. Il consumo di risorse, energia e prodotti chimici è limitato, i costi sono ridotti e gli sforzi per aumentare la produzione alimentare a beneficio di tutti vengono sostenuti.