Event

Venite a trovare IMI al National Restaurant Show 2026

21 aprile 2026

Al National Restaurant Show 2026, che si terrà al McCormick Place di Chicago dal 16 al 19 maggio, incontreremo i produttori OEM di attrezzature per bevande per valutare come la progettazione dei sistemi di controllo dei fluidi possa migliorare l'affidabilità, l'igiene, i tempi di operatività e le prestazioni complessive durante l'intero ciclo di vita. Venite a trovarci allo stand n. 172 (South Hall) per discutere della progettazione dei sistemi di erogazione delle bevande per le attrezzature della ristorazione, con particolare attenzione alle prestazioni costanti, alla maggiore affidabilità e alla riduzione del costo totale di proprietà in applicazioni esigenti.

Cosa aspettarsi allo stand IMI n. 172

Allo stand n. 172, ci concentreremo sulle soluzioni di erogazione delle bevande e sulle tecnologie di automazione di supporto, in linea con le crescenti esigenze di prestazioni, igiene e affidabilità delle moderne attrezzature per la ristorazione. Anziché concentrarci solo su componenti autonomi, discuteremo esempi orientati alle applicazioni basati su condizioni operative reali e requisiti di sistema.

Le informazioni di supporto saranno disponibili tramite schede tecniche e contenuti digitali accessibili tramite codice QR, rendendo facile esplorare le soluzioni pertinenti durante e dopo la fiera.

Le principali aree di discussione includono:
  • Controllo dei fluidi per le attrezzature per bevande: Valvole, regolatori, collettori e approcci di sistema integrati progettati per supportare fluidi caldi, freddi e gassati, nonché i processi di pulizia e risciacquo.

  • Progettazione per l'affidabilità e la facilità di manutenzione: Riduzione dei percorsi di perdita, semplificazione del percorso e miglioramento della coerenza a lungo termine per supportare gli obiettivi di uptime e manutenzione.

  • Supporto a macchine compatte e ricche di funzionalità: Architetture di sistema più intelligenti per attrezzature con spazio limitato, dotate di più canali e configurazioni per bevande.

Affidabilità dell'erogazione delle bevande: affrontare le sfide del calcare e della costanza

Nelle applicazioni di erogazione delle bevande, le prestazioni a lungo termine dipendono da come le apparecchiature gestiscono le condizioni operative reali, inclusi fluidi difficili, cicli di pulizia frequenti e accumulo di minerali.

Se questi fattori non vengono affrontati nelle prime fasi del processo di progettazione, possono influire sull'affidabilità, l'igiene e la qualità delle bevande per tutta la vita della macchina.

Durante l'evento, metteremo in evidenza le tecnologie sviluppate specificamente per ambienti di erogazione esigenti, tra cui la valvola di erogazione a separazione dei fluidi IMI Buschjost TruControl MS™. Progettata per sistemi professionali di caffè e bevande, TruControl MS punta su una lunga durata e su requisiti di manutenzione ridotti.

ThIl design a separazione dei fluidi aiuta a contrastare l'accumulo di calcare, l'attrito statico e la corrosione, con prestazioni validate fino a 2 milioni di cicli, garantendo un comportamento di erogazione costante durante cicli di funzionamento prolungati.

Per gli OEM che lavorano con configurazioni di erogazione complesse o multicanale, TruControl MS supporta anche l'interconnessione di un massimo di sette valvole, contribuendo a ridurre la complessità del sistema e a risparmiare spazio: una considerazione importante quando si progettano macchine compatte con un'ampia gamma di opzioni di bevande.

Conversazioni incentrate sulle applicazioni, non solo sui componenti

Supportiamo gli OEM del settore alimentare e delle bevande lungo tutta la catena del valore, dalla lavorazione e dal confezionamento fino alle applicazioni di erogazione finale. Il nostro obiettivo è aiutare i team di ingegneri a ottimizzare le prestazioni, l’igiene, la conformità e l’efficienza del ciclo di vita, piuttosto che limitarci a specificare singoli componenti.

All'evento, siamo particolarmente interessati a discutere delle sfide applicative relative a:

  • Macchine da caffè e per espresso

  • Sistemi di erogazione dell'acqua

  • Erogazione di bibite gassate

  • Apparecchiature per bevande ghiacciate e speciali

Esploreremo come la giusta combinazione di tecnologie di controllo dei fluidi e di movimento possa supportare gli obiettivi di prestazione, semplificare l'architettura delle macchine e ridurre i costi operativi nel corso della vita utile.

Venite a trovarci alla Fiera della National Restaurant Association

National Restaurant Show 2026 McCormick Place, Chicago, IL 16-19 maggio 2026 Stand n. 172, South Hall Registrati per ottenere il tuo biglietto