Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei pannelli di controllo?
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei pannelli di controllo?
"Pannello di controllo" è un termine generico adatto a un armadio di controllo o un sottogruppo montato sulla piastra posteriore che fornisce una soluzione di sistema di controllo pneumatico o elettropneumatico su misura. Vengono classificati insieme ai collettori e prodotti modificati come soluzioni personalizzate.

Nel precedente articolo abbiamo analizzato le differenze tra queste opzioni, mentre in questo illustriamo i vantaggi di una soluzione ingegnerizzata su misura per il cliente.
Vantaggi determinati dall'ambiente di installazione
I fattori ambientali sono una considerazione importante nella progettazione del sistema. Per gli ambienti esplosivi, la soluzione più efficiente è un armadio adatto alla zona ATEX, che fornisce un alloggiamento sicuro per le apparecchiature di controllo e garantisce la sicurezza all'interno di un'area pericolosa. Analogamente, le applicazioni bagnate o sporche sono più adatte all'uso di un armadio con livelli di protezione sufficienti per contenere tutti i componenti di controllo.
Inoltre, scegliendo i materiali appropriati per la costruzione degli alloggiamenti, i clienti possono vincere in anticipo alcune sfide ambientali. Ad esempio, l'acciaio inox 316 è un'opzione molto diffusa nel settore nautico.
Vantaggi basati sull'applicazione
Anche la complessità del progetto del sistema può influenzare le scelte relative alle soluzioni personalizzate. Gli armadi e le piastre posteriori offrono un modo esteticamente gradevole ed efficiente per collegare i componenti, mentre un manicotto consente di inserire un sistema potenzialmente ingombrante in un involucro operativo compatto. Inoltre, possono esistere implicazioni di salute e sicurezza in caso di componenti del sistema collegati o alloggiati in modo non corretto, che è possibile eliminare con un armadio di controllo.
Vantaggi tecnici e ingegneristici
Armadi, pannelli e collettori offrono una soluzione personalizzata e unica, poiché l'intero pacchetto viene fornito completamente assemblato, configurato, testato e supportato da una documentazione completa. L'esperienza e competenza di uno specialista di pneumatica garantiranno la compatibilità di tutti i componenti del sistema e la corretta integrazione della soluzione: in altre parole, l'implementazione delle buone prassi. In questo modo sarà possibile semplificare il processo di costruzione e installazione, con il circuito del sistema di controllo costruito in officina e non in loco.
Vantaggi in termini di efficienza e costi
Oltre alla riduzione dei tempi di messa in servizio, la semplificazione del processo offre una serie di vantaggi all'interno del processo logistico del cliente. È possibile utilizzare le risorse al meglio grazie alla riduzione dei carichi di lavoro per la progettazione e produzione. Gli ingegneri impiegheranno meno tempo per reperire componenti che, in altre circostanze, occorrerebbe acquistare presso diversi fornitori.
Ciò offre un'altra possibile riduzione dei costi attraverso la razionalizzazione della base di fornitori. I team di approvvigionamento possono incrementare la propria efficienza creando relazioni più strette con un insieme selezionato di fornitori strategici. L'acquisto di un intero sistema di controllo da un unico fornitore può consentire di raggiungere questo obiettivo. Infine, i diversi componenti del sistema di controllo e del pannello possono disporre di un unico numero di parte, consentendo di eseguire un semplice ordine.
Visit our Custom Control Solutions section to find out more.