Cos'è una valvola limitatrice di pressione?
Cos'è una valvola limitatrice di pressione?
Una valvola limitatrice di pressione (PRV) è un tipo di componente di sicurezza utilizzato nella conduttura o con serbatoi in pneumatici. Le valvole di sicurezza sono utilizzate per limitare la pressione dell'aria compressa in un sistema in modo che non si accumuli al di sopra di un livello prestabilito e causi danni a macchinari o persone. Questi tipi di valvole vengono quindi utilizzati per interrompere la sovrapressurizzazione, dove la pressione dell'aria supera il massimo consentito per quel sistema.
Conosciuto anche come...
Una valvola limitatrice di pressione viene anche indicata come PRV, valvola di sicurezza o valvola di rilascio della pressione.
Come funzionano le valvole di sicurezza?
Le valvole di sicurezza sono progettate per proteggere i sistemi di aria compressa da sovrapressurizzazione rilasciando la sovrappressione.
La pressione agisce contro la sede della valvola e la forza generata apre la valvola contro una tensione della molla. Ruotando la manopola di controllo si può aumentare o diminuire la tensione nella molla, quindi regolare la pressione richiesta per aprire la valvola.
Se la pressione supera un valore predeterminato, la pressione verrà ridotta attraverso un meccanismo a molla che si apre a causa della maggiore pressione a monte della valvola, rispetto al punto impostato. Una volta che l'aria è stata espulsa dal sistema e la pressione è scesa al livello preimpostato, la valvola limitatrice di pressione si chiuderà.
Per evitare che un recipiente vada in sovrapressurizzazione, è possibile utilizzare le valvole di sfogo della pressione per scaricare rapidamente aria nell'atmosfera e costituiscono un componente importante in termini di sicurezza e funzionamento affidabile di un sistema di compressione dell'aria.
Come selezionare le valvole di sicurezza?
Sono disponibili un'ampia gamma di valvole di limitazione della pressione e la scelta della valvola appropriata dipenderà dal tipo di applicazione che verrà utilizzata. La gamma completa di Norgren comprende valvole progettate per adattarsi alle gamme Excelon e Olympian Plus, nonché le valvole per recipienti a pressione e quelle che possono essere utilizzate nelle tubazioni del sistema.
Prima di selezionare la valvola limitatrice di pressione, è necessario considerare quanto segue:
Campo di pressione di esercizio / livello di pressione massima
Requisito di flusso per la consegna del sistema
Modalità fallimento
A quali temperature è richiesto alla valvola di agire
Dove viene utilizzato nel sistema di aria compressa
La dimensione della porta richiesta
Come sarà montato
Tipo di materiale richiesto: ad es. Ottone, acciaio
Ambiente da utilizzare : es. Corrosivo
Tipi di valvole di sicurezza
La gamma di valvole di limitazione della pressione di Norgren include:
Valvole limitatrici di pressione del sistema modulare Excelon
Valvole di scarico Olympian Plus
Valvole limitatrici di pressione miniaturizzate
Valvole di sfioro tipo Pop
Applicazioni tipiche delle valvole limitatrici di pressione
Le valvole di sicurezza sono comunemente presenti in qualsiasi applicazione che utilizza aria compressa, come i sistemi pneumatici nell'automazione industriale.
Sono anche una componente importante nelle applicazioni ad alta pressione come petrolio e gas e difesa e nucleare, dove i gas industriali e di processo vengono immagazzinati e trasportati ad alta pressione e devono essere regolati fino a una pressione di lavoro sicura prima dell'uso.
Le valvole limitatrici di pressione devono essere sempre utilizzate laddove esista un rischio per qualsiasi individuo o processo dovuto alla sovrapressurizzazione. È buona norma includerli automaticamente in qualsiasi progetto di sistema.
Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare le valvole di sicurezza?
Gli accessori necessari per l'uso con le valvole dipendono dal tipo selezionato e possono includere supporti a parete e manometri. Saranno necessari tubi e raccordi per collegare la valvola di sicurezza a un sistema. I kit anti-manomissione sono disponibili anche su alcune valvole di sicurezza.