Qual è il vantaggio offerto dai prodotti per la preparazione dell'aria in acciaio inossidabile?
Qual è il vantaggio offerto dai prodotti per la preparazione dell'aria in acciaio inossidabile?
Le unità di preparazione dell'aria in acciaio inox sono adatte agli ambienti corrosivi, come ad esempio le applicazioni marine, la produzione di petrolio e gas, i sistemi di aria compressa chimici e industriali ostili.
Come funzionano le unità di lubrificazione con filtro regolatore in acciaio inox?
In questo caso, occorre prendere in considerazione i principi di funzionamento di base dei singoli elementi:
Filtro: il corpo del filtro utilizza una struttura che crea un'azione ciclonica per l'aria in ingresso. Questa azione fa in modo che l'acqua e le particelle più pesanti si depositino sul fondo della vasca. Un deflettore, posto sotto l'elemento filtrante, impedisce il risucchio dell'acqua e dei detriti depositati nel flusso d'aria in uscita. L'aria viene forzata attraverso un elemento filtrante, le cui maglie determinano la dimensione minima delle particelle rimosse dal flusso d'aria. Quindi, un filtro da 5 micron rimuoverà tutte le particelle di dimensioni superiori a tale valore.
Regolatore: la manopola di regolazione agisce contro una molla, che esercita un carico su un gruppo di membrane. La membrana spinge verso il basso un perno collegato alla sede della valvola, abbassando la sede e consentendo un flusso d'aria a valle dalla porta di ingresso (P1) a quella di uscita (P2). Mentre l'aria passa lungo P2, un foro di sfiato lascia entrare l'aria in una camera sotto la membrana. Quando la pressione su entrambi i lati della sede sarà uguale, la sede si chiuderà con l'aiuto della molla. La richiesta a valle causerà una caduta di pressione nella camera, aprendo la sede e consentendo all'aria di fluire di nuovo fino a quando la pressione sarà nuovamente bilanciata, chiudendo la sede. Il processo è continuo e mantiene P2 a un valore impostato.
Lubrificatore: il flusso d'aria del lubrificatore crea gocce d'olio. Quelle presenti nella cupola di alimentazione del sito vengono aggiunte al flusso d'aria a valle, fornendo un livello controllato di lubrificazione per l'apparecchiatura a valle. I lubrificatori a nebbia d'olio sono adatti agli utensili e alle apparecchiature che richiedono una lubrificazione pesante.
Come scegliere un'unità di lubrificazione con filtro regolatore in acciaio inox?
Per definizione, occorre un materiale specifico (es. acciaio inox 316) per un ambiente di lavoro difficile. È probabile che le unità debbano soddisfare uno standard, ad esempio MR-01-75 della National Association of Corrosion Engineers (NACE). I prodotti potrebbero essere approvati dal Lloyds Register.
Esistono diverse unità in grado di soddisfare specifiche esigenze di portata. Il livello di filtrazione desiderato determina il grado di elemento filtrante scelto.
Tipi di unità in acciaio inossidabile
Sono disponibili unità filtro, regolatore di pressione e lubrificatore per uso generico con porte da ½ PTF, filtro/regolatore con ¾ PTF e regolatore e filtro-regolatore con porte da ¼ PTF. La portata di queste unità varia da 7 a circa 50 dm3/s. Consultare le schede tecniche per ottenere le specifiche dettagliate, compresi gli intervalli di pressione di esercizio e temperatura ambiente.
Sono disponibili anche regolatori di precisione e filtri/regolatori per strumenti e altre applicazioni di alta precisione.
Applicazioni tipiche dell'acciaio inossidabile
Le unità di preparazione dell'aria in acciaio inox vengono utilizzate negli ambienti difficili e corrosivi, come ad esempio quelli marini, petroliferi e del gas e della lavorazione chimica. Sono ideali anche per le applicazioni caratterizzate da lavaggi frequenti con detergenti aggressivi, come ad esempio avviene nel settore alimentare e delle bevande.
Cos'altro occorre con le unità di preparazione dell'aria in acciaio inox?
Gli accessori più utilizzati sono i manometri e le staffe di montaggio, mentre per collegare le unità a un sistema di aria compressa occorrono raccordi e tubi adeguati.
Visit our Air Preparation section to find out more.