News

Waarom 35% van de stroom uit zonnepanelen halen nog maar het begin was voor onze vestiging in Noida

14 juni 2024

Ontdek de milieuvriendelijke initiatieven die onze vestiging in Noida hebben geholpen om verpakkingsafval te verminderen en over te gaan op 35% zonne-energie.

De inspiratie

Duurzaamheid een gezamenlijk doel maken voor elk teamlid – en er alles aan doen om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken.

Buiten de gebaande paden denken om het zonne-energiesysteem van de fabriek uit te breiden

Toen een zwak dak een ambitieuze uitbreiding van een zonnepanelensysteem op onze locatie in Noida in India dreigde te verhinderen, zette het team het project niet stop. In plaats daarvan zochten ze slimme, veilige en duurzame manieren om de uitdaging het hoofd te bieden.

De vestiging in Noida had al een zonne-energiesysteem, maar ze wilden het gebruik van groene, hernieuwbare energie vergroten.

Een aantal adviseurs vertelde het team in Noida echter dat dit niet mogelijk zou zijn. Het leek erop dat het dak van het gebouw structureel niet stevig genoeg was om het gewicht van een groter zonnesysteem te dragen.

Het team in Noida had twee opties: het uitbreidingsproject opgeven of een manier vinden om het dak te versterken.

Omdat ze zich niet door deze uitdaging wilden laten verslaan, kozen ze ervoor om een project te starten om de structurele integriteit van het dak te verbeteren en nieuwe zonnepanelen mogelijk te maken.

De inzet loonde: het uitgebreide zonnesysteem heeft nu een capaciteit van 250 kW. Dat betekent dat Noida nu een indrukwekkende 35% van zijn totale energieverbruik uit een hernieuwbare bron kan halen.

En dat is nog maar het begin; nu het dak verstevigd is, is Noida van plan om in 2024 nog eens 200 kW aan capaciteit aan het zonnesysteem toe te voegen. Deze volgende fase zal Noida in staat stellen 55% van zijn energie uit zonne-energie te halen; een belangrijke stap op weg naar netto nul uitstoot.

Van het besparen van water tot het verminderen van verpakkingsafval, duurzaamheid geeft elke dag vorm in Noida

Dit zonnepanelenproject is slechts een van de vele initiatieven die momenteel worden uitgevoerd op de locatie in Noida. Teamleden in Noida zijn bezig met:

  • Het waterverbruik in de tuinen van de locatie verminderen door strategisch geplaatste sproeiers te installeren in plaats van slangen te gebruiken. Deze eenvoudige verandering heeft het waterverbruik van de locatie met 17,2% verminderd.

  • Overschakelen op een watervrije methode voor het reinigen van zonnepanelen. Voorheen gebruikte het onderhoudsteam van de locatie water om de zonnepanelen van vuil en resten te ontdoen en ze efficiënt te laten werken. In plaats van dit water te verspillen, is Noida overgeschakeld op een nieuwe vorm van technologie waardoor de panelen met droge doeken kunnen worden schoongemaakt.

  • Papierafval verminderen door verpakkingen te hergebruiken. Een medewerker wees erop dat de verpakking waarin onderdelen aankwamen op de locatie voor assemblage vaak verloren ging. Nu wordt dit karton en papier versnipperd en gerecycled tot verpakkingen voor onze producten. Dit initiatief verminderde in één klap verminderde de hoeveelheid weggegooide verpakkingen en de hoeveelheid nieuwe materialen die nodig zijn om onze productverpakkingen te maken.

Al deze activiteiten worden ondersteund door Noida’s “vlaggenschip” op het gebied van duurzaamheid: Wereldmilieudag.

Elk jaar komt het Noida-team samen en doen ze een belofte die hun werkleven voor het komende jaar vormgeeft: dat alle teamleden alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om het milieu te beschermen.

Het team brengt vervolgens de dag door met het planten van bomen en brainstormen over mogelijke manieren om de milieu-impact van de vestiging in Noida te verminderen. Veel van deze ideeën, zoals het idee om papieren verpakkingsafval te recyclen tot productverpakkingen, worden snel uitgevoerd.

Van duurzaamheid een manier van leven maken

De belofte die ze doen op Wereldmilieudag is nu een manier van leven geworden. Een voortdurende oproep tot actie, die medewerkers inspireert om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om de milieu-impact van de locatie te verminderen.

Want onze visie – het leveren van “baanbrekende techniek voor een betere wereld” – betekent niet alleen het ontwikkelen van betere producten.

Het betekent ook streven naar een “betere wereld” in alle opzichten. Alle medewerkers doen meer dan hun best om de duurzaamheid en koolstofvoetafdruk van hun locatie te verbeteren.

Klik heirvoor meer informatie over hoe we onze ecologische voetafdruk verkleinen – en nieuwe voordelen voor onze klanten en mensen creëren.