A automação a vácuo melhora a eficiência da produção na fabricação de equipamentos para lavanderia
A aplicação
A fabricação de eletrodomésticos para lavanderia em grande volume depende de processos eficientes e repetíveis para atingir as metas de produção e manter a qualidade. As operações de moldagem por injeção devem funcionar de maneira confiável e rápida, com manuseio consistente das peças para evitar gargalos nas etapas posteriores de inspeção e embalagem.
Para a Alliance Laundry Systems, o aumento da demanda expôs as limitações de um processo de moldagem existente que dependia fortemente da intervenção manual. A escassez de mão de obra e as frequentes paradas dificultavam a manutenção dos níveis de produção, gerando a necessidade de uma solução de manuseio mais automatizada e confiável..
O desafio: aumento da demanda e pressão operacional
A Alliance Laundry Systems precisava melhorar o rendimento da produção e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência da mão de obra manual em todas as suas operações de moldagem por injeção. Os principais desafios incluíam:
Desempenho inconsistente na descarga nas máquinas de moldagem
Paradas frequentes causadas pela disponibilidade de mão de obra e pela variabilidade do manuseio manual
Capacidade limitada de ampliar a produção sem aumentar o quadro de funcionários
Verificações manuais de qualidade e etapas de orientação de peças que retardavam os processos a jusante
A equipe precisava de uma solução que pudesse aumentar a eficiência e o tempo de atividade sem comprometer a qualidade das peças ou adicionar complexidade desnecessária à manutenção e à operação.
A solução: Ferramenta de Vácuo para Fim de Braço (EOAT) personalizada
Trabalhando em estreita colaboração com a equipe da Alliance Laundry Systems, desenvolvemos uma solução personalizada de Ferramentas de Vácuo para Fim de Braço (EOAT) adaptada à aplicação e às metas de automação.
A EOAT foi projetada para melhorar a eficiência de descarga diretamente nas máquinas de moldagem por injeção, proporcionando um manuseio consistente e repetível das peças em velocidades mais altas. Dispositivos integrados de controle de qualidade automatizado verificavam as peças antes da transferência, eliminando a necessidade de etapas de inspeção manual e pessoal adicional..
O sistema também introduziu técnicas de manuseio repetíveis que preparavam as peças para os operadores, minimizando o tempo de reorientação durante a embalagem posterior. Ao longo do projeto, custo, qualidade e simplicidade de manutenção foram mantidos em foco para garantir valor operacional de longo prazo.
O resultado: maior rendimento e fluxos de trabalho aprimorados
A solução personalizada de automação a vácuo proporcionou melhorias mensuráveis no desempenho da produção, custo e experiência do operador:
Aumento do rendimento da máquina por meio de descarga automatizada e consistente
Maior tempo de atividade com a redução da dependência de intervenção manual
Manuseio mais consistente das peças com variação reduzida do ciclo
Menor carga de mão de obra, apoiando futuras iniciativas de internalização
Fluxos de trabalho aprimorados para os operadores, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas de manutenção e melhoria de processos de maior valor
Tempo de manuseio a jusante reduzido por meio da preparação e colocação confiáveis das peças
Ao estabilizar um processo de produção essencial, a Alliance Laundry Systems aumentou a produção, reduzindo a pressão operacional e melhorando a eficiência geral da fabricação.
Suporte de automação para a fabricação de eletrodomésticos industriais
Este projeto destaca como a automação a vácuo personalizada e as soluções de ferramentas de ponta de braço podem apoiar ambientes de fabricação de eletrodomésticos de alto volume. Ao combinar o conhecimento da aplicação com tecnologias de automação adaptáveis, ajudamos os fabricantes a melhorar a produtividade, reduzir o tempo de inatividade e criar processos de produção mais resilientes.
Saiba mais sobre nossas soluções de automação e personalizadas para a fabricação industrial.