Blog

Integração de componentes para o futuro das infraestruturas de hidrogênio

9 de abril de 2025

Saiba como a integração de componentes significa projetos mais simplificados de postos de abastecimento de hidrogênio, corta custos e melhora a eficiência para um futuro de energia sustentável.

Como a integração de componentes está impulsionando o futuro de infraestruturas de hidrogênio

Saiba como a integração de componentes significa projetos mais simplificados de postos de abastecimento de hidrogênio, corta custos e melhora a eficiência para um futuro de energia sustentável.

É uma corrida para um futuro mais sustentável, tendo o hidrogênio surgido como favorito para uma alternativa mais limpa e renovável para combustíveis fósseis.

Mas para que o combustível hidrogênio atinja um sucesso duradouro e uma adoção abrangente, há um obstáculo importante que ele precisa superar: a construção da infraestrutura de apoio necessária. Em particular, o desenvolvimento de postos de abastecimento de hidrogênio confiáveis.

Neste artigo, exploramos os obstáculos normais que os OEMs enfrentam ao instalar e operar postos de abastecimento, e como a estratégia de integração de componentes pode desencadear não somente uma melhor eficiência no desempenho, como também uma redução de custos.

O hidrogênio como uma fonte de combustível sustentável

shutterstock 2306132661

Com o impulso global para atingir emissões líquidas zero, mais setores estão realizando a transição de combustíveis fósseis para fontes alternativas de energia como o hidrogênio.

Hoje em dia, o hidrogênio apresenta aplicações em uma ampla gama de diferentes setores, desempenhando uma papel essencial no refino de petróleo, produção de amônia e metanol, e na siderurgia.

Além de seu uso industrial, o hidrogênio está sendo utilizado cada vez mais na geração de energia elétrica, sendo uma das principais opções de armazenamento de energia renovável, permitindo uma maior flexibilidade em sistemas de energia renovável. O hidrogênio, além da amônia, também é utilizado em turbinas a gás para tornar sistemas de energia elétrica mais adaptáveis.

Como resultado de todos esses casos de utilização, a demanda por hidrogênio mais que triplicou desde 1975, tornando o fornecimento de hidrogênio para usuários industriais e comerciais um enorme negócio global — e um desafio colossal a ser superado.

Os desafios dos postos de abastecimento de hidrogênio

Com as crescentes demandas por hidrogênio em todo o mundo, desenvolver a infraestrutura para postos de abastecimento de hidrogênio não é uma tarefa fácil. Para assegurar que esses postos possam distribuir hidrogênio de maneira segura e eficiente em grande escala, há três batalhas importantes que os OEMs e as operadoras precisam vencer.

1. Sistemas complexos e sobrecarga de componentes

Postos de abastecimento de hidrogênio são sistemas intrincados que compreendem várias subestações — envolvendo unidades de compressores, bombas de abastecimento, painéis de armazenamento e muito mais — exigindo centenas ou até mesmo milhares de componentes individuais.

Cada posto também exige extensas tubulações para conectar cada posto, o que aumenta os custos totais. Isso torna o projeto de postos extremamente complexo para engenheiros projetistas, cujos projetos precisam atender a diversos requisitos tanto de certificações como de funcionalidade.

Além disso está o aumento na demanda. Engenheiros já estão imensamente pressionados pelo tempo para projetar e implementar sistemas de postos de hidrogênio que atendam a todos os requisitos. Esta limitação adicional de tempo pode levar a uma sobrecarga de vários componentes diferentes, aumentando o risco de ineficiência.

2. Componentes prontos para o hidrogênio

Quando um posto de abastecimento de hidrogênio está pronto e funcionando, as equipes de operação podem ter que lidar com componentes não confiáveis ou de difícil manutenção. As propriedades do hidrogênio representam desafios únicos para componentes-padrões, muitos dos quais — como válvulas, reguladores e filtros — não são especificamente projetados para utilização em aplicações de hidrogênio.

Por fim, isso pode levar a uma vida útil operacional mais curta, a ineficiências de desempenho e a problemas relacionados à confiabilidade. Quando esses componentes falham, sua troca pode levar a paralisações não planejadas e dispendiosas. Para as operadoras, isso significa custos mais altos de manutenção e redução na disponibilidade do posto, comprometendo a adoção do hidrogênio como um combustível dominante.

3. Aquisições perfeitas

O setor do hidrogênio conta com sistemas de alta qualidade e de alto desempenho capazes de gerir as demandas específicas do hidrogênio.

Mas há um problema — a fragmentação de cadeias de suprimento dificulta a compra dos componentes corretos por parte dos engenheiros. Adquirir esses componentes envolve frequentemente a escolha um conjunto variado de fornecedores, o que não somente aumenta os custos, mas também complica a logística quando os estoques estiverem em baixa.

Consequentemente, esse processo de aquisições fragmentado impacta diretamente o custo total de propriedade de um posto de abastecimento.

A integração de componentes é a resposta

Para combater esses desafios e reduzir as complexidades, soluções técnicas estão agora disponíveis para ajudar indústrias a realizarem a transição para um futuro baseado no hidrogênio. Uma estratégia particularmente eficaz é a integração de componentes, simplificando projetos de sistemas e otimizando o processo de abastecimento com hidrogênio.

Construir um posto de abastecimento de hidrogênio geralmente envolve a compra e instalação de muitos tipos diferentes de pequenas conexões, como válvulas, tubos e outros componentes para montagem geral.

Porém, ao utilizar uma abordagem integrada, engenheiros podem reduzir significativamente o número de peças necessárias à construção de postos de abastecimento de hidrogênio — sem comprometer a funcionalidade.

Juntando diferentes funções — incluindo filtração, regulagem e controle de pressão — em um único manifold significa que a integração de componentes pode ajudar a:

  • Reduzir cronogramas de instalação.

  • Eliminar potenciais pontos de vazamento; e

  • Reduzir a pegada de carbono geral do posto.

Manifolds modulares

Nossos manifolds modulares integram diversas funcionalidades em unidades compactas e simplificadas. Esses manifolds incorporam válvulas, reguladores e filtros em um único componente, reduzindo a complexidade de projetos de sistemas.

Esta abordagem já está ganhando força no desenvolvimento de postos de abastecimento de gás natural comprimido (GNC) e aplicações hidráulicas, demonstrando também sua viabilidade e benefícios para postos de abastecimento de hidrogênio. A integração de componentes simplifica a manutenção, garantindo operações mais confiáveis, acelerando cronogramas, e ao mesmo tempo otimizando o desempenho do sistema.

Desvende o futuro das infraestruturas de hidrogênio

Conforme a demanda por hidrogênio como combustível alternativo “preferido” continua a crescer, o mesmo se dá com a necessidade de criar uma infraestrutura de suporte ao abastecimento que seja otimizada, confiável e econômica.

Os postos de abastecimento de hidrogênio estão no centro dessa nova infraestrutura, tornando-a essencial para superar seus próprios desafios para escalar o hidrogênio como uma solução de energia sustentável.

Ao utilizar uma estratégia de integração de componentes na aquisição e instalação de diferentes componentes, os OEMs e as operadoras podem simplificar seus projetos de sistemas, reduzir riscos operacionais e liberar a redução de custos. Essa abordagem melhora a confiabilidade dos postos e minimiza paralisações não planejadas, criando uma rede de abastecimento de hidrogênio mais robusta e eficiente.

Pronto para saber mais sobre o futuro da infraestrutura do hidrogênio? Conheça nossa linha de soluções de controle de fluido e de movimento para postos de abastecimento de hidrogênio.