Melhorando a segurança e a eficiência da oficina de bicicletas com uma solução de elevação elétrica personalizada para a Decathlon
Atendendo às demandas de bicicletas elétricas e de carga mais pesadas em oficinas modernas
À medida que a mobilidade elétrica continua a remodelar a forma como as pessoas se deslocam, ela também está transformando a realidade da manutenção de bicicletas. As oficinas de bicicletas elétricas são cada vez mais solicitadas para fazer a manutenção de bicicletas mais pesadas e complexas — desde modelos elétricos até grandes bicicletas de carga —, impondo novas exigências aos equipamentos, processos e técnicos.
Quando a Decathlon, a maior varejista de artigos esportivos do mundo, decidiu modernizar seus ambientes de oficina, o objetivo era claro: melhorar a segurança, apoiar a eficiência operacional e criar uma solu ção que pudesse ser implantada de forma consistente em toda a rede global.
Este estudo de caso explora como trabalhamos junto com a Decathlon para desenvolver uma solução personalizada de elevação de bicicletas de carga, projetada especificamente para as demandas em evolução das oficinas de bicicletas modernas.
O desafio: riscos do manuseio manual de bicicletas elétricas e de carga pesadas
A bicicleta média mudou significativamente nos últimos anos. Enquanto uma bicicleta de estrada tradicional pode pesar menos de 10 kg, as bicicletas elétricas e de carga modernas podem exceder 55 kg, tornando o manuseio manual impraticável e potencialmente perigoso. As orientações do setor recomendam assistência para cargas acima de 15 kg para reduzir o risco de distúrbios musculoesqueléticos e lesões no local de trabalho. A Decathlon descobriu que as soluções existentes no mercado não eram adequadas para o fim a que se destinavam. Os acessórios padrão das oficinas tinham dificuldade em segurar com segurança os quadros mais largos e as geometrias não convencionais das bicicletas de carga, aumentando os riscos de segurança para os técnicos. Para manter elevados padrões de serviço e, ao mesmo tempo, proteger os funcionários, a Decathlon precisava de uma solução de elevação que pudesse manusear com segurança cargas mais pesadas, adaptar-se a quadros não padrão e integrar-se perfeitamente em ambientes de oficinas movimentados.
A solução: um elevador elétrico personalizado para bicicletas de carga pesada
Trabalhando em estreita colaboração com as equipes da Decathlon, adotamos uma abordagem de desenvolvimento colaborativo focada na compreensão das condições reais das oficinas. Ao longo de um programa de design e testes de nove meses, os engenheiros aperfeiçoaram uma solução personalizada baseada na tecnologia padrão do elevador IMI Bahr Bike. Em vez de depender de equipamentos prontos para uso, o elevador foi projetado especificamente para a geometria e o peso de bicicletas de carga pesadas. Um sistema de acessórios modular permite que os técnicos alternem rapidamente entre diferentes configurações, permitindo que uma única estação de trabalho faça a manutenção de tudo, desde scooters elétricas leves até bicicletas de carga pesadas.
Os principais recursos da solução incluem:
Alta capacidade de carga: projetado para elevar com segurança bicicletas com peso superior a 55 kg
Maior segurança: mecanismos de fixação seguros adaptados a quadros não padrão
Silenciosidade operacional: motor de baixo ruído que proporciona ambientes de trabalho mais confortáveis
Design modular: configuração mais rápida e uso consistente em várias oficinas
Essa abordagem configurável reduz a necessidade de várias ferramentas especializadas, permitindo uma implementação mais rápida e uma adoção mais simples em toda a rede global de oficinas da Decathlon.
Entregando valor em escala
Para a Decathlon, o sucesso dependia não apenas do desempenho do design, mas também da escalabilidade. A implementação de uma solução consistente em muitas oficinas exigia um parceiro capaz de dar suporte à implantação global sem interrupções.
Nossa capacidade de produção industrial permitiu que a solução fosse fabricada e entregue em escala, garantindo padrões consistentes de desempenho e segurança em todas as regiões. Isso reduziu o risco operacional para a Decathlon, ao mesmo tempo em que deu suporte a processos e treinamentos padronizados para oficinas.
O resultado é uma solução que se alinha aos objetivos operacionais de longo prazo da Decathlon, apoiando uma manutenção segura e eficiente à medida que as demandas da oficina continuam a evoluir.
Os resultados: oficinas de bicicletas elétricas mais seguras, silenciosas e eficientes
A introdução do elevador elétrico personalizado melhorou significativamente as condições de trabalho diárias dos técnicos da Decathlon.
Maior segurança: a assistência elétrica elimina o esforço físico associado ao levantamento de bicicletas elétricas pesadas e bicicletas de carga, promovendo o bem-estar dos técnicos
Maior versatilidade: uma única estação de trabalho agora pode acomodar uma ampla gama de dispositivos de mobilidade, melhorando a produtividade e a flexibilidade
Ambiente de trabalho aprimorado: o funcionamento silencioso e as ferramentas que não requerem manutenção contribuem para espaços de oficina mais confortáveis e sustentáveis
Ao reduzir o esforço físico, o ruído e os requisitos de manutenção, a solução promove ambientes de trabalho mais saudáveis e operações de oficina mais eficientes e sustentáveis.
Desenvolvendo juntos uma solução escalável
Combinando o profundo conhecimento da Decathlon sobre as necessidades das oficinas com nossa experiência em engenharia em aplicações de manuseio de materiais e mobilidade leve, as equipes desenvolveram uma solução que aborda os desafios atuais e se prepara para o crescimento futuro. Este projeto demonstra o valor da estreita colaboração com o cliente e da engenharia configurável, proporcionando inovações práticas que melhoram a segurança, a eficiência e a resiliência operacional em uma rede global.
Pronto para melhorar a segurança e a eficiência da oficina de bicicletas com uma solução de elevação elétrica personalizada?
Nossos engenheiros fazem parceria com clientes em aplicações de mobilidade, manuseio de materiais e industriais para projetar soluções configuráveis e de alto desempenho, adaptadas aos desafios do mundo real.