Idiomas

Conta

Bem-vindo de volta


Minha conta

Visualize as informações de sua conta, incluindo histórico de pedidos, cestas salvas e endereços de entr

Visualizar conta

Conta

Login

Faça o login para ter acesso à sua conta.

Esqueceu a senha?

Login

Registrar

Não possui uma conta? Registre-se para ter acesso ao preço e à disponibilidade de seus produtos Norgren favoritos.

Registrar
  • Contato
  • Distribuidores
  • Idiomas
  • Login
  • 0Cesta
  • Menu
  • Produtos
  • Indústrias
  • Serviços
  • Recursos
  • Sobre nós
  • Contato
  • Distribuidores
  • Login
Blog

O que é pneumática?

11 de fevereiro de 2019

Este artigo explica o que é e como funciona a pneumática.

O que é pneumática?

Pneumática é como a pressão do ar força e movimenta algo. Basicamente, a pneumática utiliza ar comprimido de maneira prática, movimentando aplicações como ferramentas e máquinas utilizadas nos setores de engenharia, manufatura e construção.

whatispneumatics (1)

Também são conhecidas como...

Utiliza energia gerada a partir da liberação controlada de ar comprimido e a transforma em movimento. 

Como funciona a pneumática?

A pneumática é uma forma simples e confiável de fazer as coisas se moverem apenas pela utilização de ar limpo e seco. Os sistemas pneumáticos utilizam esse ar comprimido para gerar movimento mecânico e acionar aplicações que "realizam trabalho" em sistemas de automação industrial. A pneumática é vista também em uma gama de aplicações, desde brinquedos de parque de diversões e caminhões, aplicações médicas e preparação de alimentos até ferramentas pneumáticas e moldagem por sopro.

A pneumática utiliza um compressor de ar para reduzir o volume do ar de modo a aumentar sua pressão. Em seguida, através de uma tubulação pneumática, onde é controlado por válvulas antes de chegar a um atuador que faz o trabalho no final do processo.  Pode ser um cilindro ou um dispositivo que realize uma função, por exemplo, elevação, movimento e aperto.

Como selecionar um sistema pneumático?

Sistemas pneumáticos podem ser usados como uma alternativa a atuadores e motores elétricos, acionando aplicações de movimento linear e rotativo. Geralmente, é utilizado com cargas menores, uma vez que os sistemas pneumáticos produzem menos força do que sistemas hidráulicos, e como o ar é fácil de comprimir, a pneumática pode absorver choques excessivos.

Conforme a fabricação avança e com o desenvolvimento de vedações, como resistência à corrosão, os ambientes em que sistemas pneumáticos podem ser utilizados aumentaram, com a pneumática se comparando a alguns sistemas automatizados elétricos. A pneumática é uma forma tão versátil de alimentar ferramentas e máquinas que continua sendo uma tecnologia importante em inúmeros setores. 

Para selecionar um sistema pneumático para aplicações industriais, considere o que você precisa em termos de sua sequenciamento operacional. A pneumática funciona no movimento linear e rotativo e é uma maneira simples de acionar um movimento de saída ou aplicar uma força.

Ao escolher um sistema pneumático, deve-se considerar os requisitos de pressão e fluxo para obter o melhor desempenho possível. Caso um componente incorreto seja utilizado, o sistema pneumático pode não ter o desempenho adequado.

Fluxo e pressão são diferentes e devem ser controlados individualmente. A regulagem da pressão em sistemas de ar comprimido não controla o fluxo com precisão, o que pode levar a um aumento nos custos de energia.

Enquanto a pressão é uma força aplicada em uma área determinada, o fluxo é o volume de ar comprimido que se move em um determinado intervalo de tempo. Uma pressão maior sobre uma área pequena pode ser equivalente a uma pressão menor sobre uma área maior. O controle de fluxo funciona restringindo o orifício através do qual o ar pode fluir – à medida que ele se fecha, menos ar pode passar, a uma determinada pressão, em um determinado tempo.

O custo de manutenção de sistemas pneumáticos é geralmente baixo, mas deve-se atentar para o monitoramento de vazamentos e corrosão. Aplicar um sistema de filtração e monitorar o suprimento de ar também garantirá que o sistema pneumático funcione como deveria.


Tipos de pneumática

Dispositivos de vácuo são um exemplo de sistemas pneumáticos e são frequentemente utilizados em sistemas de seletiva e colocação, como ventosas a vácuo, para manipular itens delicados, como vidro, ou mover ou manter produtos em posição enquanto outras tarefas são realizadas, como cortes ou crimpagem.  

Aplicações típicas da pneumática

A pneumática é amplamente utilizada em veículos comerciais, desde a aplicação na cabine e no chassi até nos motores; no setor de energia, incluindo as indústrias de petróleo e gás e geração de energia elétrica; e na indústria de alimentos e bebidas, onde a pneumática está presente em tudo, desde moldagem por sopro de garrafas até automação de processos e embalagens. A pneumática também está presente nas ciências biológicas, como em equipamentos médicos, e no setor ferroviário global, em que é utilizada em aplicações como controle de portas e suspensão.

A pneumática também é utilizada em toda a manufatura para alimentar sistemas de automação e é tipicamente vista em setores como manuseio de materiais e embalagem. Ao transformar a energia do ar comprimido em um movimento linear ou giratório para realizar tarefas específicas, a pneumática pode ser utilizada para realizar tarefas de seletiva e colocação, para selecionar e posicionar peças por meio de aperto ou adesão, ou movimentar uma ferramenta que ergue, comprime, corta, classifica ou empilha.

A pneumática também é utilizada em determinados tipos de máquinas fabris, como pistolas de pintura. É também comum vê-la (e ouvi-la) em ferramentas elétricas, como rompedores pneumáticos em rodovias, em que o ar comprimido é canalizado através de um tubo para bombear uma talhadeira metálica em um pavimento.

É preciso mais alguma coisa para fazer sistemas pneumáticos funcionarem?

Como a pneumática utiliza a energia armazenada no ar comprimido para realizar tarefas ou executar trabalhos, é necessário um suprimento de ar.  A qualidade do ar comprimido utilizado deve ser alta o suficiente para garantir uma operação eficiente. Por isso, a preparação do ar na pneumática é fundamental e a umidade, partículas indesejadas de poeira e óleos devem ser removidos; caso contrário, podem se solidificar ou corroer determinados componentes como válvulas e vedações. A filtração é utilizada na pneumática para remover gotículas de umidade e partículas sólidas, bem como em resfriadores e equipamentos de secagem. O suprimento de ar deve ser filtrado e monitorado constantemente para manter o sistema operando eficientemente e os diversos componentes funcionando adequadamente.

  • Você está aqui
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido

Temos orgulho em fazer parte de IMI plc

Saiba mais sobre IMI plc

Links rápidos

      Ajuda

        Jurídico

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido
          • Contato
          • Registrar