Blog

Por que escolher uma ilha de válvulas?

26 de agosto de 2021

Saiba como as ilhas de válvulas reduzem vazamentos, erros e o tempo de instalação.

Por que escolher uma Ilha de válvulas para a sua aplicação?

Ilhas de válvulas, também conhecidas como coletores de válvulas, válvulas de sistemas ou coletores do tipo plug-in, são um conjunto de válvulas montadas em uma única unidade com alimentação elétrica e de ar central e conectadas a um CLP. Comparadas às válvulas solenoides com fiação individual, as ilhas de válvulas apresentam muitos benefícios que tornam a vida dos usuários mais fácil, mais simples e sem complicações.

Tempo de instalação e de configuração reduzidos

Uma ilha de válvulas requer apenas uma única conexão elétrica e suprimento central de ar, eliminando o tempo e esforço necessários para instalar e conectar individualmente diversas válvulas solenoides uma a uma. Com uma única conexão de ar e energia, uma Ilha de válvulas controla todas as diferentes funções das válvulas, o que significa menos tubulações e menos complexidade. A Ilha de válvulas pode ser configurada de acordo com as necessidades do cliente para se adequar à aplicação e está pronta para uso imediatamente.

Menos suscetível a vazamentos e erros

As Ilhas de válvulas removem muitos acessórios, tubos e conexões do seu sistema pneumático, o que reduz as chances de vazamentos. A fiação elétrica também chega pré-configurada e, uma vez que as Ilhas de válvulas combinam as comunicações de todas as seções de válvulas, a programação é bastante simplificada.

Organizado, compacto e fácil de instalar

Em comparação com os métodos tradicionais, com muito menos fiação necessária, as ilhas de válvulas proporcionam uma solução mais organizada e compacta. O design otimizado também maximiza a relação footprint/fluxo, ocupando um espaço menor nas máquinas. Não há restrições na orientação da instalação e a ilha de válvulas pode ser montada tanto diretamente ou por meio de um trilho DIN. Caso as restrições de espaço sejam uma consideração principal, a linha oferece uma versão IP40 onde os conectores podem ser posicionados tanto horizontal como verticalmente e é ainda mais compacta.

Conectividade e comunicação

As ilhas de válvulas oferecem vários protocolos de comunicação como o Multipole, o IO-Link e a Ethernet Industrial. Permitindo uma comunicação bidirecional para recursos de diagnóstico e monitoramento para identificar remotamente quando ocorre uma falha de válvula, um curto-circuito ou até mesmo a contagem de ciclos para otimizar operações.

Flexibilidade e modularidade

A linha de Ilha de válvulas VR da Norgren tem um design simples de sub-base plug-in que permite aos usuários substituir as válvulas com facilidade. Os usuários podem prontamente aumentar o tamanho e expandir a funcionalidade da Ilha de válvulas, acrescentando mais seções conforme a necessidade para atender às demandas em constante mudança de suas aplicações.

Obtenha mais informações sobre as Ilhas de válvulas da IMI Norgren