Blog

Quanto de economia uma ilha de válvulas inteligente poderia lhe proporcionar?

11 de março de 2025

Com os preços da energia em alta, fabricantes industriais e OEMs estão sob mais pressão do que nunca para otimizar suas operações. Cada componente precisa trabalhar perfeitamente. O tempo de paralisação precisa ser minimizado — e tempos de paralisação não planejada devem ser quase que eliminados.

Como ilhas de válvulas inteligentes reduzem o gasto com energia, reduzem falhas e lhe proporcionam uma nova vantagem competitiva

Com os preços da energia em alta, fabricantes industriais e OEMs estão sob mais pressão do que nunca para otimizar suas operações.

Cada componente precisa trabalhar perfeitamente. O tempo de paralisação precisa ser minimizado — e tempos de paralisação não planejada devem ser quase que eliminados.

Isso é particularmente verdadeiro para cada instalação que busca resultados surpreendentes, não importando se isso significa impulsionar inovação, acompanhar linhas de produção intensas ou manter processos críticos e sistemas essenciais operando tranquilamente.

Otimizar o desempenho de sua tecnologia de ilha de válvulas é um modo poderoso de reduzir ineficiências e, no processo, assumir o controle de seus custos de energia.

Neste blog, iremos descrever como a tecnologia digital mais recente de ilha de válvulas pode ajudá-lo: Torne-se mais flexível; Impulsione a conectividade; Reduza a complexidade de seus sistemas; Torne seus sistemas pneumáticos mais confiáveis

O que é uma ilha de válvulas?

Uma ilha de válvulas – às vezes denominada manifold de válvulas — é um componente que compreende diversas válvulas individuais, conectadas e instaladas juntas com um único suprimento de ar e uma descarga comum.

A utilização de uma ilha de válvulas é significativamente mais eficiente que a utilização de válvulas autônomas. Ao reduzir tubulações e conexões elétricas, ela simplifica o projeto de seu sistema. Isso torna a montagem significativamente mais fácil — e reduz a chance de uma conexão defeituosa afetar o desempenho de suas válvulas, resultando em uma paralisação.

Ilhas de válvulas modulares estão ficando populares em aplicações de automação em uma variedade de setores, incluindo alimentos e bebidas, máquinas-ferramentas, embalagens, manuseio de materiais e produção de papel.

How Much Could A Smart Valve Island Save You?

Com é possível uma solução de ilha de válvulas conectada melhorar o desempenho de seu sistema?

A maioria dos sistemas perde cerca de 20% do ar comprimido que geraram devido a vazamentos e ineficiências.

Considerando que a geração de ar comprimido normalmente chega a cerca de 20% do total da conta mensal de energia, o bom senso nos negócios leva a reduzir este desperdício.

Se for possível utilizar a tecnologia de ilha de válvulas mais recente e detectar ineficiências em ar comprimido em todo o seu sistema pneumático, será possível evitar vazamentos e reduzir sua utilização de energia. O que, por sua vez, pode ter um impactos positivos claros em seu orçamento e em sua pegada de carbono.

Por exemplo, a redução da pressão operacional em um sistema de ar comprimido em apenas um bar pode reduzir o seu gasto com energia em expressivos 7%. Em outras palavras, esse tipo de melhorias incrementais pode gerar mudanças reais e mensuráveis.

As ilhas de válvulas mais recentes utilizam tecnologia inteligente para identificar e mitigar vazamentos de ar:

Conectividade - Ilhas de válvulas equipadas com IO-Link têm inteligência e poder de processamento incorporados que lhe permitem rastrear dados de desempenho essenciais. É possível utilizar esses dados para tomar decisões operacionais precisas e robustas e identificar áreas de desperdício.

Visibilidade em tempo real — Ilhas de válvulas podem agora ser desenvolvidas com displays incorporados no PLC ou é possível coletar dados por meio de IHMs existentes ou remotamente por meio de um PC ou celular. Isso lhe proporciona informações de status de que precisa para identificar falhas e descobrir sua causa, de modo a poder resolver rapidamente quaisquer problemas.

Benefícios de ilhas de válvulas conectadas

A tecnologia de ilha de válvulas inteligente pode melhorar a eficiência de três principais maneiras.

Minimizando o tempo de paralisação de processos e melhorando a eficiência de máquinas

Quebras de máquinas são inconvenientes, dispendiosas e dificultam muito atingir seus alvos de produção — e quanto mais demorada uma quebra, maior o impacto negativo.

A tecnologia IO-Link pode lhe proporcionar insights de desempenho controlado por dados, alertando-lhe caso seu componente esteja em alto risco de falha, ajudando-o a prever e evitar erros antes mesmo de ocorrerem. Por exemplo, uma ilha de válvulas conectada pode lhe dizer quando uma bobina de solenoide precisa ser trocada — permitindo que o problema seja corrigido bem antes da falha da ilha de válvulas ocorrer.

Reduzir a complexidade do desenvolvimento e do projeto de máquinas

Você precisa de componentes que lhe permitam criar máquinas de maneira rápida, simples e econômica — dessa forma, será possível reduzir custos de hardware e tempo de técnicos.

As ilhas de válvulas mais recentes são modulares, apresentam um design mais simples e podem ser instaladas de várias maneiras. Isso as torna mais fáceis de instalar, remover, reposicionar, reduzindo significativamente tempo e dinheiro gastos em cada desenvolvimento.

O mais importante é que essa simplicidade não o força a sacrificar a flexibilidade ou a funcionalidade. Uma ilha de válvulas modular facilita a personalização de suas configurações, funções de válvulas e conexões.

Melhorando a integração de sistemas de automação industrial

Tentar integrar diversos produtos e tecnologias de sensores em uma única solução pode ser uma tarefa complexa para qualquer um envolvido em projetos de sistemas ou controle de movimento.

Desenvolver todo um sistema frequentemente significa integrar elementos vindos de uma ampla gama de fornecedores, todos eles com especificações com pequenas diferenças entre si.

A tecnologia IO-Link é valiosa, permitindo uma fácil integração de todos os seus hardwares e softwares em um único sistema. Não importa a origem de seu PLC, sua ilha de válvulas IO-Link irá funcionar perfeitamente com outros produtos IO-Link.

Você será capaz de integrar e acrescentar inúmeros dispositivos com rapidez e confiança em um único sistema. Trata-se de uma abordagem “Plug and Play” em projetos de sistemas.

Oferecemos uma loja completa para ilhas de válvulas flexíveis e de alto desempenho

Não importam as necessidades de seu sistema, forneceremos a solução de ilhas de válvulas para reduzir custos, melhorar o desempenho e reduzir sua pegada de carbono.

Nossos produtos acionados por IO-Link oferecem a você insights controlados por dados em tempo real sobre o desempenho e a condição de componentes críticos, bem como de sistemas pneumáticos mais extensos.

Neste exato momento, nossas soluções estão ajudando a criar infraestruturas poderosas que possibilitam que nossos clientes industriais melhor entendam, gerenciem e acompanhem seus processos de fabricação.

Estamos trabalhando em avanços que farão parte dos principais hardwares de nossas ilhas de válvulas, consolidando todos os pontos de dados necessários ao desenvolvimento do panorama geral de todo o nosso sistema de ar comprimido. Isso proporciona o insight necessário à otimização de todo o processo — e ao fazê-lo, elevará as melhorias de seu desempenho ao próximo patamar.

Deseja saber qual a ilha de válvulas que atende às suas necessidades? Veja toda a nossa linha de produtos aqui.