Tendências que levam à implantação da automação inteligente
A necessidade de soluções automatizadas continua a acelerar, e organizações em diversos setores, como armazenagem, produção de alimentos, farmacêutico e e-commerce, estão buscando capturar os benefícios operacionais, de produtividade e confiabilidade, que a tecnologia de automação inteligente pode oferecer.
Para operações que envolvem montagem, manuseio de materiais, preparação de kits, atendimento de pedidos, operação de máquinas e mais, a automação desempenha uma função central em ajudar as organizações a melhorar a eficiência operacional, qualidade e produtividade, o que ajudarão a impulsionar o crescimento em um mundo digital acelerado como atualmente.
A automação vem em diversas formas e tamanhos, e a maneira como uma empresa implementa uma solução automatizada pode variar drasticamente de uma empresa para a outra. Cada organização tem diferentes necessidades e expectativas; assim, compreender quais opções funcionam para a sua situação específica é fundamental. A cada ano surgem novas tecnologias e formas de adotá-las, então vamos dar uma olhada em algumas das tendências atuais da automação inteligente.
Robótica como serviço (RaaS)
Com tecnologias de automação evoluindo em tempo real e o grande investimento de capital nem sempre sendo viável para algumas organizações, o modelo "como serviço" começou a se tornar uma estratégia alternativa na redução do risco de implementação de uma solução. Empresas de pequeno ou médio porte que podem não ter o fluxo de caixa para investir em um grande capital, ou que têm um conjunto de SKUs variável que pode não justificar uma solução de automação dedicada, têm agora a capacidade de acessar essas soluções por meio de opções RaaS (robótica como serviço) e absorver o custo mais como uma despesa operacional. As opções normalmente incluem um modelo de precificação baseado em pagamento por evento, como por separação, hora ou mês. Uma dessas empresas, a Formic, permite a utilização do modelo RaaS em qualquer projeto de automação a partir de qualquer integrador.
Além disso, para empresas preocupadas com a compra de uma nova tecnologia que pode se tornar rapidamente desatualizada, o modelo RaaS garante que elas sempre estarão atualizadas, sem a necessidade de comprar modelos atualizados ou atualizações de software a cada poucos meses ou anos.
Essa abordagem – agora cada vez mais utilizada por muitas empresas – reduz o risco na tomada de decisão ao vincular o investimento em custos a benefícios tangíveis, opondo-se ao pagamento antecipado por uma solução automatizada inteligente que pode revelar-se inadequada ou ineficaz no futuro. Isso permite às empresas aumentar ou reduzir a escala da automação conforme suas demandas.
Simulação e gêmeos digitais
Um gêmeo digital é uma simulação uma simulação virtual em tempo real de um sistema ou processo físico do mundo real que serve como contraparte digital para simulação, integração, teste, monitoramento e manutenção de sistemas.
Assim como o RaaS, o gêmeo digital proporciona um nível de segurança, pois o sistema de automação pode ser rigorosamente testado, avaliado, alterado e confirmado antes que a solução física precise ser feita. Os testes e interações podem também ser feitos rapidamente, uma vez que os ajustes não precisam ser mecanizados ou construídos fisicamente, e podem ajudar a eliminar possíveis problemas em uma fase anterior e menos dispendiosa.
Transformação digital
Atualmente, há três ondas principais ocorrendo nos ambientes digitais de automação. A primeira onda que ocorre hoje em dia é com a conectividade de ativos. Utilizando bens de consumo como um exemplo, pense em conectar o seu telefone a um dispositivo com Bluetooth, como um controlador de irrigação na sua casa. A segunda onda (que surge atualmente) é acrescentar inteligência a um ambiente. Agora, o dispositivo de irrigação é capaz de utilizar o seu telefone para coletar dados meteorológicos e determinar quanta água usar e quando ligar os sprinklers. A terceira onda (que virá em futuro próximo) seria ecossistemas controlados autonomamente. Agora, o telefone está dizendo ao sistema de irrigação que estará chovendo pelos próximos quatro dias, transmitindo isso também ao termostato para alterar a temperatura do ar condicionado, e também envia um e-mail ao seu serviço de jardinagem dizendo que você gostaria que eles pulassem uma semana para permitir que sua propriedade seque adequadamente, tudo isso sem que você precise fazer nada manualmente.
Esse nível de aprendizado de máquina e inteligência artificial levará os fabricantes e as instalações de e-commerce ao objetivo da fábrica "sem luz".