Por que extrair 35% da energia a partir de painéis solares foi só o começo para nossa unidade em Noida
A inspiração
Torne a sustentabilidade um objetivo compartilhado por cada membro da equipe – e faça o que for necessário para reduzir emissões o máximo possível.
Pensar fora da caixa para expandir o sistema de energia solar da fábrica
Quando um telhado fraco ameaçou paralisar uma ambiciosa expansão do sistema de painéis solares em nossa unidade em Noida, na Índia, a equipe não cancelou o projeto. Em vez disso, eles encontraram formas inteligentes, seguras e sustentáveis de superar o desafio.
A unidade em Noida já possuía um sistema solar instalado, mas eles queriam aumentar a dependência da unidade de energia verde e renovável.
Porém, vários consultores disseram à equipe em Noida que isso não seria possível. Parecia que o telhado do prédio não era estruturalmente sólido o bastante para suportar o peso de um sistema solar maior.
A equipe de Noida tinha duas opções: abandonar o projeto de expansão ou encontrar uma forma de reforçar o telhado.
Como não queriam ser derrotados por esse desafio, eles decidiram iniciar um projeto de melhoria da integridade estrutural do telhado como preparação para os novos painéis solares.
O compromisso deu resultado: o sistema solar ampliado agora tem uma capacidade de 250 kW. Isso significa que a unidade de Noida agora pode usufruir de impressionantes 35% de seu consumo total de energia provenientes de uma fonte renovável.
Isso é apenas o início. Agora que o telhado está reforçado, a unidade de Noida planeja adicionar outros 200 kW de capacidade ao sistema solar em 2024. Essa próxima fase permitirá que a unidade em Noida obtenha 55% de sua energia da energia solar – um ganho significativo no caminho para emissões líquidas zero.
Da economia de água à redução do desperdício de embalagens, a sustentabilidade vai ganhando forma a cada dia em Noida
Este projeto de painéis solares é apenas uma das várias iniciativas atualmente em execução nas instalações em Noida. Os membros da equipe em Noida estão:
Reduzindo o consumo de água nos jardins da unidade ao instalar bicos aspersores estrategicamente posicionados em vez de utilizar mangueiras. Essa simples mudança já reduziu o consumo de água na unidade em 17,2%.
Mudando o método de limpeza dos painéis solares, passando a não utilizar água. Anteriormente, a equipe de manutenção da unidade utilizava água para limpar a sujeira e detritos dos painéis solares e mantê-los funcionando de maneira eficiente. Em vez de desperdiçar água, a equipe em Noida passou a usar uma nova forma de tecnologia, que permitia que os painéis fossem limpos com toalhas secas.
Reduzido o desperdício de papel com a reutilização de embalagens. Um dos funcionários ressaltou que as embalagens em que componentes chegavam às instalações para montagem eram frequentemente desperdiçadas. Agora, esse papelão e papel são triturados e reciclados para fazer embalagens para os nossos produtos. Com uma única ação, essa iniciativa reduziu a quantidade de embalagens descartadas e a quantidade de novos materiais necessários para fazer as embalagens dos nossos produtos.
Todas essas atividades baseiam-se no evento de sustentabilidade "emblemático" de Noida: Dia Mundial do Meio Ambiente
A cada ano, a equipe de Noida se reúne e assume um compromisso que molda sua vida profissional para o próximo ano: que cada membro da equipe fará tudo que estiver ao seu alcance para proteger o meio ambiente.
A equipe então passa o dia plantando árvores e pensando em possíveis maneiras de reduzir o impacto ambiental das instalações de Noida. Muitas dessas ideias – como a ideia da reciclagem de resíduos de embalagens de papel em embalagens de produtos – são rapidamente colocadas em ação.
Tornando a sustentabilidade um modo de vida
O compromisso que assumem no Dia Mundial do Meio Ambiente tornou-se agora um estilo de vida. Um chamado constante à ação, inspirando os funcionários a manter-se na busca por novos meios de reduzir o impacto ambiental das instalações. t.
Porque nossa visão – oferecer "engenharia revolucionária para um mundo melhor" – não significa apenas desenvolver produtos melhores.
Significa também a luta por um "mundo melhor" em todos os sentidos. Com cada funcionário se esforçando ao máximo para melhorar a sustentabilidade e a pegada de carbono em suas instalações.
Para obter mais informações sobre como estamos reduzindo nossa pegada de carbono – e desbloqueando novos benefícios para nossos clientes e pessoas no processo –, clique aqui.