Inkjet


Печать

Мы являемся ведущим в мире поставщиком клапанов для технологии непрерывной струйной печати. Многие ведущие мировые производители принтеров по технологии CIJ и DOD используют наше оборудование в жидкостных контурах благодаря их высокой надежности и пригодности для агрессивных растворителей и чернил.

Мы можем адаптировать наши решения, такие как миниатюрные цилиндры, клапанные сборки, а так же прецизионные электромагнитные клапаны для многих типов принтеров и машин по нанесению этикеток.


Пример миниатюрного электромагнитного клапана

Мировой лидер в области разработки малых принтеров по технологии непрерывной струйной печати, которые используются в самых различных производствах, направил нашей компании техническое задание на миниатюрные электромагнитные клапаны со стабильной повторяемостью, более высокой надежностью и увеличенным сроком эксплуатации.

Мы разработали высокоточный миниатюрный электромагнитный клапан в корпусе диаметром 10 мм, с минимально возможными площадью основания и внутренним объемом. Данный клапан обладал стабильной повторяемостью, по таким параметрам как время срабатывания и уровень утечки; увеличенным ресурсом клапана и повышенной надежностью, а также мог противостоять засорению при непрерывной работе с вязкими чернилами.

Материальное исполнение миниатюрного электромагнитного клапана должно было быть совместимым с чернилами на основе MEK (метилэтилкетона), чтобы компенсировать «набухание» эластомерных уплотнений и точный контроль высокоагрессивных сред.

Нашим решением был двойной 10-миллиметровый электромагнитный клапан, собранный в едином корпусе. Миниатюрный прецизионный соленоидный клапан в сборе был на 100% протестирован в соответствии со спецификациями OEM-производителя, и имел высокий стандарт качества, позволяющий в дальнейшем работать по системе «KANBAN» и осуществлять поставку сразу на сборочное производство, без входной проверки со стороны заказчика.

Продукт представлял собой расширение существующей технологической платформы и был разработан совместными усилиями наших инженеров и инженеров OEM партнера в течение 24 месяцев, на одном из наших высокоточных заводов по производству миниатюрных электромагнитных клапанов.

Разработанное решение удовлетворяло требованиям OEM-заказчика по размеру и площади основания, параметрам расхода, времени отклика жизненному циклу. И пока специалисты компании Norgren разрабатывали миниатюрный клапан для точного управления, заказчик смог сосредоточиться на своей основной компетенции, что позволило сократить время разработки конечного продукта и ускорило выход на рынок на 6 месяцев раньше, что принесло дополнительную прибыль от продаж.


Пример использования влагоуловителя

Крупный коммерческий графический принтер использует сжатый воздух для подачи чернил в печатающую головку и ускорения сушки. Если в систему попадет влага из окружающего воздуха или масляный пар, чернила будут дольше высыхать и легко смазываться.

Производитель принтера обнаружил, что некоторые компоненты, которые они использовали для обнаружения влаги и выключения системы, были слишком ненадежными и громоздкими.

Мы создали специальный одноразовый осушитель с интеллектуальным модулем, который позволял отделять от сжатого воздуха лишнюю влагу и пары масла. Когда уровень загрязнения в колбе достигал критической величины, после которой качество печати могло быть поставлено под угрозу, интеллектуальный модуль давал команду принтеру: «остановить печать».

Единая интегрированная система уменьшает количество потенциальных точек отказа, а использование высококачественных компонентов дополнительно обеспечивает надежность. Автоматическое отключение предотвращает ошибки для конечного пользователя и повышает качество печати. Как только осушитель подает сигнал о завершении работы системы, все, что нужно сделать оператору, это следовать инструкциям на экране, чтобы быстро отключить одноразовый осушитель и установить новый. Принтер может вернуться к работе в течение пяти минут или меньше.

Используя решение, выполненное в виде единого блока, вместо нескольких компонентов, которое имеет единый артикульный номер, заказчик смог добиться поставленной цели, снижения издержек на приобретение на 23%.

Узнайте больше

Пожалуйста введите Ваши данные: