So verhindern Sie Ventilausfälle in Verdichterkühlsystemen von Rechenzentren
Kühlsysteme in Rechenzentren stehen zunehmend unter Druck, höhere Rechendichten, größere Wärmelasten und den Umstieg auf Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) zu unterstützen. Ölfreie Verdichter werden dadurch zu einem immer wichtigeren Bestandteil moderner Kühlinfrastruktur: Sie bieten die hohe Druckerhöhung (High Lift), die anspruchsvolle Anwendungen erfordern, und unterstützen zugleich Strategien für den Kältemittelwechsel.
Die Verdichter selbst schaffen jedoch ein anspruchsvolles Betriebsumfeld für die Komponenten in ihren Kühlkreisläufen. Dauerhaft hohe Temperaturen, hohe Differenzdrücke und Anforderungen an die Kältemittelverträglichkeit können allesamt zu vorzeitigem Ventilausfall beitragen, wenn Komponenten allein nach Katalogdaten statt nach den anwendungsspezifischen Betriebsbedingungen ausgewählt werden. Für OEMs, die Verdichterkühlsysteme für Rechenzentren entwickeln, kann ein frühzeitiges Verständnis dieser Konstruktionsaspekte die Zuverlässigkeit erhöhen, den Wartungsaufwand senken und unnötige Neukonstruktionen im späteren Entwicklungsverlauf vermeiden.
Was ist aktive Verdichterkühlung?
Bei der aktiven Verdichterkühlung entzieht ein kältemittelbasierter Kühlkreislauf den kritischen Komponenten des Verdichters und des Kühlsystems Wärme. In Rechenzentren trägt sie dazu bei, stabile Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, wenn steigende Wärmelasten nicht mehr allein durch Umgebungskühlung beherrscht werden können. Besonders wichtig wird sie dort, wo zunehmende Rack-Dichten und KI-Workloads höhere Anforderungen an das Wärmemanagement stellen.
Ölfreie Verdichter werden für diese Anwendungen häufig gewählt, weil sie einen Betrieb mit hoher Druckerhöhung ermöglichen und zugleich einige der Verträglichkeitsprobleme vermeiden, die mit geschmierten Systemen und neuen Kältemitteln verbunden sind.
Warum fallen Ventile in Verdichterkühlanwendungen aus?
Die Zuverlässigkeit von Ventilen wird meist nicht von einer einzelnen Betriebsbedingung bestimmt, sondern von drei zusammenwirkenden Faktoren.
Dauerhafte Betriebstemperaturen: Der Betrieb mit hoher Druckerhöhung kann Ventile, Antriebe und Dichtungen über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen. Mit der Zeit beschleunigt dies die Alterung der Dichtungen, verändert Werkstoffeigenschaften und verkürzt die Lebensdauer der Komponenten.
Hoher Differenzdruck: Viele Verdichterkühlanwendungen erfordern kompakte Ventile, die unter hohen Differenzdrücken arbeiten und dabei in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen eine stabile Leistung und Durchflussregelung sicherstellen. Differenzdruck, Temperatur und Durchflussanforderungen beeinflussen gemeinsam die langfristige Haltbarkeit der Ventile.
Kältemittelverträglichkeit: Mit dem Umstieg der Kühlsysteme auf Kältemittel mit geringerem GWP gewinnt die Verträglichkeit von Dichtungen und medienberührten Werkstoffen zunehmend an Bedeutung. Werkstoffe, die sich mit einem Kältemittel bewähren, bieten bei neueren Kältemitteltypen oder anderen Betriebstemperaturen nicht zwangsläufig dieselbe Beständigkeit.
Selten ist einer dieser Faktoren allein die Ursache. Häufiger entscheidet das Zusammenspiel von Wärme, Druck und Kältemittelchemie über Millionen von Betriebszyklen hinweg über die Lebensdauer des Ventils.
Die technische Herausforderung: mehr Zuverlässigkeit ohne größere Verdichter
In einer Verdichterkühlanwendung bestand die Aufgabe nicht darin, die Hauptkältemittelversorgung des Rechenzentrums zu regeln. Die Ventile waren vielmehr Teil eines internen Komponentenkühlkreislaufs innerhalb eines ölfreien Verdichters und regelten den Durchfluss zu temperaturempfindlichen Bereichen wie dem Motorraum und der Leistungselektronik.
Diese Kühlkreisläufe tragen wesentlich dazu bei, stabile Betriebstemperaturen für kritische Verdichterkomponenten aufrechtzuerhalten. Mit steigenden Wärmelasten muss das Kühlsystem die Wärme wirksam abführen, ohne den Verdichter zu vergrößern oder die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Der Verdichterhersteller benötigte eine Ventillösung, die vier Anforderungen gleichzeitig erfüllt:
hohe Druckerhöhung innerhalb einer ölfreien Verdichterarchitektur
Verträglichkeit mit Kältemitteln mit geringerem GWP
höhere Beständigkeit gegenüber erhöhten Betriebstemperaturen
kompakte Integration in einen engen Verdichterbauraum
Häufig ist die Wahl eines größeren Ventils nicht praktikabel, weil der Bauraum im Verdichter kaum Platz für den Einbau lässt. Die Lösung muss daher Leistung, Zuverlässigkeit und Baugröße gleichzeitig ausbalancieren.

Die Rolle integrierter Ventilkonstruktionen
Ein Ansatz, der in Verdichterkühlanwendungen zunehmend genutzt wird, ist die direkte Integration von Regelventilens in das Verdichtergehäuse.
Integrierte Konstruktionen verringern die Baugröße des Gesamtsystems, vereinfachen die Installation und ermöglichen effizientere Anordnungen. Da die Ventilanordnung Teil der Verdichterarchitektur wird, haben Konstrukteure mehr Spielraum, Bauraumnutzung und Wärmemanagement zu optimieren.
In dieser Anwendung benötigte der Kühlkreislauf zwei kompakte Zweiwegeventile, um den Durchfluss zu getrennten Kühlzonen im Verdichter zu steuern. Ventilgröße, Anbaulösung und Integration in den vorhandenen Verteiler waren daher besonders wichtig.
Anstatt den umgebenden Verteiler neu zu konstruieren, passte das Engineering-Team die Ventilschnittstelle an den verfügbaren Einbauraum und den vorhandenen Bauraum an. Ventilgehäuse und Dichtsystem wurden anschließend auf die Anforderungen der Anwendung an Temperatur, Druck und Medien ausgelegt. Bei anspruchsvollen Kühlanwendungen kann der Konstruktionsprozess Folgendes umfassen:
Validierung der Werkstoffe für die vorgesehene Kältemittelumgebung
Bewertung der Temperaturbelastung am tatsächlichen Einbauort des Ventils
Prüfung von Differenzdruck- und Durchflussanforderungen
Betrachtung der Wärmeabfuhr rund um die Ventilbaugruppe
Sicherstellung der Kompatibilität mit vorhandenen Verdichterarchitekturen, sofern erforderlich
Dieser umfassendere Systemansatz führt häufig zu einem robusteren Ergebnis, als Druckstufe, Durchflusskapazität oder Werkstoffverträglichkeit getrennt zu bewerten.
Je nach Anwendung muss die Verträglichkeitsprüfung sowohl etablierte HFC-Kältemittel als auch neuere HFO-Alternativen oder HFO-Gemische mit geringerem GWP abdecken. Die Verträglichkeit sollte immer für den konkreten Dichtungswerkstoff, den Temperaturbereich und den Einsatzzyklus bestätigt werden.
Prototypentests können Temperaturwechselprüfungen und Hochdruckvalidierungen unter anwendungsnahen Bedingungen umfassen. So lässt sich nachweisen, dass die gewählten Dichtwerkstoffe, die Ventilgeometrie und die Anbaulösung den im Betrieb erwarteten kombinierten Temperatur- und Druckbelastungen standhalten.
Was sollten Konstrukteure bei der Auswahl von Ventilen für die Verdichterkühlung spezifizieren?
Vor der Ventilauswahl ist es sinnvoll, Folgendes zu definieren:
Kältemitteltyp und künftige Umstellungspläne
maximaler Differenzdruck
erforderliche Durchflussmengen
Betriebs- und Spitzentemperaturen
erwarteter Einsatzzyklus
angestrebte Lebensdauer
Bauraum- und Anbaubeschränkungen
Anforderungen an Dichtungen und medienberührte Werkstoffe
Kompatibilität mit bestehenden Konstruktionen, sofern relevant
Werden diese Parameter frühzeitig definiert, lassen sich spätere Spezifikationsänderungen vermeiden und mögliche Konstruktionsrisiken früher erkennen.
Warum frühe technische Zusammenarbeit zählt
Verdichterkühlanwendungen passen selten genau in Standardproduktspezifikationen.
Eine frühe Zusammenarbeit zwischen Verdichterherstellern und Ventilkonstrukteuren ermöglicht es, Temperatur, Druck, Werkstoffverträglichkeit und Bauraumvorgaben gemeinsam zu betrachten. Das kann Konstruktionsschleifen beschleunigen und sicherstellen, dass die endgültige Lösung den Anforderungen des gesamten Kühlsystems entspricht und nicht nur denen einer einzelnen Komponente.
Kühlung für Rechenzentren der nächsten Generation
Da sich Kühlsysteme in Rechenzentren stetig weiterentwickeln, müssen Verdichterkonstrukteure immer anspruchsvollere thermische Anforderungen mit Nachhaltigkeitszielen und sich wandelnden Kältemitteltechnologien in Einklang bringen.
Die Ventilauswahl spielt dabei eine wichtige Rolle. Komponenten, die speziell für Verdichteranwendungen mit hoher Druckerhöhung entwickelt wurden, helfen Konstrukteuren, Herausforderungen bei Temperatur, Druck und Werkstoffverträglichkeit zu meistern und zugleich kompakte Systemanordnungen und eine langfristig zuverlässige Funktion zu erhalten.
Sprechen Sie mit uns über Anwendungen der aktiven Verdichterkühlung
Wir arbeiten mit Herstellern von Verdichtern und Kühlsystemen zusammen, um integrierte Lösungen für die Fluidregelung in anspruchsvollen Kühlumgebungen zu entwickeln, und unterstützen Konstruktionsteams dabei, Anforderungen an Druck, Temperatur, Kältemittelverträglichkeit und Bauraum bereits im Konstruktionsprozess zu berücksichtigen.
Entdecken Sie unsere Kompetenzen für die Kühlung von Rechenzentren oder sprechen Sie mit einem unserer Ingenieure über Ihre nächste Kühlsystemkonstruktion.