Warum Zuverlässigkeit in der Halbleiterfertigung und in Rechenzentren entscheidend ist
Hinter jeder KI-Anwendung steht eine physische Infrastruktur, die dauerhaft eine konstante Leistung erbringen muss. Halbleiterwerke produzieren die Prozessoren, auf die KI angewiesen ist, während Rechenzentren die Rechenkapazität für immer anspruchsvollere Workloads bereitstellen.
Obwohl diese Umgebungen unterschiedlichen Zwecken dienen, stehen sie vor derselben grundlegenden technischen Herausforderung: Wie lässt sich die Kapazität erhöhen und gleichzeitig die Verfügbarkeit, die Effizienz und die Bereitstellung wesentlicher Versorgungsleistungen aufrechterhalten?
Besonders deutlich wird diese Herausforderung bei der Wartung. Ein Halbleiterhersteller muss beispielsweise unter Umständen einen Teil eines kritischen Gasversorgungssystems absperren, ohne die Produktion zu unterbrechen. Ein Rechenzentrumsbetreiber steht vor einer ähnlichen Frage, wenn Kühl- oder Versorgungsinfrastruktur gewartet werden muss, die Hochdichte-IT-Hardware unterstützt.
Solche Situationen rücken Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit in den Mittelpunkt der Systemkonstruktion. Die Frage ist nicht nur, ob eine einzelne Komponente die erwartete Leistung erbringt, sondern ob das Gesamtsystem verfügbar bleiben kann, wenn Geräte inspiziert, gewartet oder ausgetauscht werden müssen.
Warum Zuverlässigkeit immer wichtiger wird
Das Wachstum im Bereich KI-Computing erhöht die Nachfrage auf beiden Seiten der Infrastrukturkette: bei der Fertigung moderner Halbleiter und beim Betrieb der Rechenzentren, in denen sie eingesetzt werden.
Halbleiterhersteller produzieren immer leistungsfähigere Bauelemente für die KI-Verarbeitung, während Rechenzentren zunehmend Hochleistungsserver einsetzen, um den wachsenden Rechenbedarf zu decken.
Eine höhere Rechenkapazität stellt größere Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung, Prozessmedienversorgung und Wartungsteams. Betreiber müssen Folgendes bewältigen:
Höherer Strombedarf
Höhere Kühlanforderungen
Komplexere Systeme
Wartungsintensivere Umgebungen
Höhere Erwartungen an die Verfügbarkeit
Zuverlässigkeit wirkt sich daher nicht nur auf die Wartungsleistung aus. Sie kann die Produktionskontinuität, die Serviceverfügbarkeit und die Betriebskosten beeinflussen.
Unterschiedliche Umgebungen, ähnliche technische Herausforderungen
Die betrieblichen Herausforderungen von Halbleiterfabriken und Rechenzentren unterscheiden sich, doch mehrere Zuverlässigkeitsprinzipien gelten für beide.
Kontinuierlichen Betrieb aufrechterhalten
Viele Infrastruktursysteme lassen sich für die Wartung nicht ohne Weiteres außer Betrieb nehmen. In der Halbleiterfertigung können Unterbrechungen der Prozessmedienversorgung die Produktionskontinuität und die Ausbeute beeinträchtigen. In Rechenzentren können Ausfälle in der Kühl-, Versorgungs- oder unterstützenden Infrastruktur die Verfügbarkeit und Leistung der Geräte beeinträchtigen.
Ingenieure müssen daher berücksichtigen, wie sich geplante Wartung und der Austausch von Geräten auf das Gesamtsystem auswirken – und nicht nur auf die Komponente, die gewartet wird.
Risiken durch Redundanz beherrschen
Redundanz ist eine Möglichkeit, die Auswirkungen eines Single Point of Failure zu verringern. Reservekomponenten oder alternative Durchflusswege können dazu beitragen, dass eine wesentliche Versorgungsleistung verfügbar bleibt, während Geräte gewartet oder ausgetauscht werden.
Dieser Ansatz kann unter anderem relevant sein für:
Gasversorgungssysteme
Kühlinfrastruktur
Verteilsysteme für Versorgungsmedien
Anwendungen der Prozessregelung
Ihr Nutzen hängt davon ab, wie die redundanten Elemente im Gesamtsystem zusammenwirken und welches betriebliche Risiko sie abdecken sollen.
Wartung vereinfachen
Zuverlässige Systeme müssen außerdem wartungsfreundlich sein. Geräte, die sich nur schwer inspizieren, absperren oder warten lassen, können Wartungsarbeiten verlängern und zusätzliche betriebliche Risiken verursachen.
Eine klare Statusanzeige, gut zugängliche Absperrstellen und geeignete manuelle Funktionen können Wartungsteams helfen, den Systemzustand zu erfassen und Arbeiten effizienter durchzuführen.
Zuverlässigkeit in der Praxis
Ein Halbleiterhersteller musste einen Teil eines kritischen Gasversorgungssystems warten, ohne die Produktion unnötig zu beeinträchtigen.
Um diese Herausforderung zu lösen, entwickelten unsere Ingenieure eine maßgeschneiderte Ventilmanagementlösung mit:
Redundanten Absperrventilen
Gut sichtbaren Ventilstellungsanzeigen
Manueller Notbetätigung der Ventile
Die Anordnung wurde so ausgelegt, dass sie Wartungsarbeiten unterstützt und gleichzeitig dazu beiträgt, die kontinuierliche Gasversorgung aufrechtzuerhalten.
Die Anwendung war spezifisch für die Halbleiterfertigung, doch die zugrunde liegenden Fragen sind überall in kritischer Infrastruktur bekannt: Lässt sich die Wartung durchführen, ohne dass eine wesentliche Versorgungsleistung ausfällt? Kann ein einzelner Ausfall den Betrieb unterbrechen? Und können Teams den Systemstatus eindeutig erkennen?

Dieselben Prinzipien auf Rechenzentren anwenden
Rechenzentren stehen vor eigenen Zuverlässigkeitsherausforderungen, da KI-Workloads und steigende Serverdichten zusätzliche Anforderungen an die Kühlung und die unterstützende Infrastruktur stellen.
Komponenten der Fluidregelung, Kühlgeräte und Versorgungssysteme können sich alle auf die Gesamtverfügbarkeit auswirken. Ein Ausfall in der unterstützenden Infrastruktur kann mehr als nur die betroffene Komponente beeinträchtigen.
Die Leistung einer Komponente muss daher im Kontext des gesamten Kühl- oder Versorgungssystems betrachtet werden. Systemlayout, Absperrung, Monitoring und Wartungszugang bestimmen gemeinsam, wie einfach sich Geräte warten und wieder in Betrieb nehmen lassen.
Technische Überlegungen für KI-Infrastruktur
Die folgenden Prinzipien können Technikteams dabei helfen, die Zuverlässigkeit in Anwendungen der Halbleiterfertigung und in Rechenzentren zu berücksichtigen.
Wartung bereits bei der Konstruktion berücksichtigen
Wartungsanforderungen lassen sich leichter berücksichtigen, bevor Geräte installiert werden. Ingenieure sollten klären, wie kritische Komponenten inspiziert, abgesperrt und ausgetauscht werden und wie sich diese Arbeiten auf das Gesamtsystem auswirken.
Über einzelne Komponenten hinausdenken
Eine zuverlässige Komponente allein macht das Gesamtsystem nicht widerstandsfähig. Ermitteln Sie, wo ein einzelner Ausfall eine wesentliche Versorgung unterbrechen könnte, und prüfen Sie, ob eine alternative Komponente oder ein alternativer Durchflussweg sinnvoll ist.
Systemstatus leicht verständlich machen
Klare Anzeigen und Monitoring können Betriebs- und Wartungsteams helfen, den Systemzustand zu erkennen und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.
Kritischen Versorgungssystemen angemessene Priorität einräumen
Gas-, Fluid-, Kühl- und Versorgungssysteme stehen oft im Hintergrund des Primärprozesses, doch ihre Verfügbarkeit kann sich direkt auf die Produktion oder die IT-Hardware auswirken.
Konstruktion für einen kontinuierlichen Betrieb
Halbleiterwerke und Rechenzentren stellen unterschiedliche Anforderungen an ihre unterstützende Infrastruktur. Gemeinsam ist ihnen die Notwendigkeit, wesentliche Systeme verfügbar zu halten – auch dann, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Redundanz, eine klare Statusanzeige und gut zugängliche Absperrmöglichkeiten können alle zu diesem Ziel beitragen. Ihr Nutzen hängt jedoch davon ab, wie sie im Gesamtsystem eingesetzt werden und welche betriebliche Herausforderung sie lösen sollen.
Wenn Technikteams Wartungs- und Ausfallszenarien frühzeitig im Konstruktionsprozess berücksichtigen, können sie eine Infrastruktur schaffen, die sich über ihre gesamte Lebensdauer einfacher betreiben, inspizieren und warten lässt.
Erfahren Sie, wie unsere IMI-Ingenieure die Zuverlässigkeit in der Halbleiterfertigung, bei der Kühlung von Rechenzentren und in weiteren Anwendungen kritischer Infrastruktur unterstützen.