Movimento lineare: chiedi all'esperto
Per fronteggiare i crescenti costi energetici, è fondamentale per i produttori aumentare la produttività e ridurre i tempi di inattività.
Comunque, quando si tratta di valutare la scelta di attuatori lineari per applicazioni di movimento, ci sono alcune domande da farsi per scegliere al meglio le soluzioni di tipo elettrico o pneumatico.
Simon Gass, responsabile del marketing dei prodotti, attuatori, di Norgren risponde ad alcune delle domande più frequenti in tema di soluzioni di attuazione lineare pneumatica e elettrica.
Il mercato dell'attuazione continua ad essere forte?
In parole povere, per i produttori che hanno bisogno di spostare velocemente un carico, in modo affidabile e conveniente tra due punti fissi; o, per applicazioni limitate a uno spazio con un'istallazione piccola o che riguardano un ambiente operativo pericoloso (ad esempio con l'esposizione a temperature estreme o ad aree infiammabili), la scelta di una soluzione pneumatica potrebbe essere preferibile.
Qui stiamo assistendo a un'innovazione tecnologica, come avvenuto nella gamma Norgren ISOLine, che porta con sé una crescita delle prestazioni. Mediante un sistema di ammortizzazione adattiva (ACS), si può regolare automaticamente l'ammortizzazione del cilindro per carichi variabili, così non è più necessaria la regolazione manuale della vite di ammortizzazione.
Essendo adatti per un'ampia serie di applicazioni, dall'industria pesante al settore alimentare, a quello ferroviario, gli attuatori pneumatici, come i Norgren ISOLine, offrono ai produttori una soluzione "installa e dimentica" che può operare in modo efficiente a pressioni basse, abbassando al tempo stesso il peso totale della macchina.
Inoltre, considerando i costi energetici sempre più preoccupanti, un'opzione che alcuni produttori stanno valutando è il passaggio ad attuatori dal consumo energetico ridotto come il Norgren IVAC con impronta compatibile ISO, che offre un risparmio del 50% nell'uso di aria compressa.
Quali sono alcuni dei vantaggi dell'attuazione elettrica?
Sebbene siano già noti i vantaggi operativi delle soluzioni pneumatiche più tradizionali, l'impiego crescente dell'attuazione elettrica, in risposta ai requisiti di macchine più complesse, offre ai produttori e ai fabbricanti di dispositivi originali una scelta più ampia di soluzioni di attuazione lineare.
L'attuazione elettrica porta con sé un livello diverso di precisione del controllo, di flessibilità, ripetibilità garantita e forza rispetto ad attuatori pneumatici di dimensioni simili. Si sta affermando sempre di più in settori come l'imballaggio, la movimentazione dei materiali e l'industria automobilistica.
Gli attuatori elettrici possono fornire il massimo grado di controllo di precisione sulla corsa di movimento lineare, offrendo prestazioni senza pari riguardo al controllo di velocità, posizione, precisione e ripetibilità. Per esempio, valori di precisione di +/-0,02mm per il posizionamento ripetibile sono possibili con alcune tecnologie di vite a ricircolo di sfere.
Inoltre, si possono raggiungere posizioni intermedie multiple, e la flessibilità di posizionamento integrata permette a più attuatori di muoversi simultaneamente, cambiando velocità senza la necessità di fermarsi o superare una posizione. Il controllo preciso di accelerazione e decelerazione, proprio della gamma di attuatori elettrici Norgren ELION, permette ai cilindri di scorrere nella posizione senza fermarsi bruscamente, rendendo l'attuazione elettrica adatta per applicazioni che richiedono l'assenza di vibrazioni e movimenti bruschi. Per ambienti operativi gravosi, come quello alimentare e delle bevande, applicazioni per cementifici, e trasporto di polveri, i produttori di apparecchiature originali hanno bisogno di una soluzione che migliori ulteriormente la protezione della tenuta. A questo scopo, l'attuatore Norgren ELION IP65 con stelo è conforme allo standard internazionale di protezione dall'ingresso di oggetti e liquidi estranei, come previsto dalla norma IEC/EN 60529.
Infine, l'attuazione elettrica può contribuire notevolmente ad abbassare i costi operativi e a migliorare l'ambiente di lavoro. Grazie ai componenti elettromeccanici che convertono in modo efficiente l'elettricità in potenza meccanica, si rende possibile un risparmio energetico e una riduzione del consumo di energia perché il motore sia alimentato solo quando è necessario il movimento, o quando è presente una forza esterna. Di conseguenza, la trazione elettrica aiuta a creare un ambiente operativo più pulito e silenzioso.
Qual è il ruolo dell'attuazione idraulica?
È interessante segnalare la crescente transizione da applicazioni idrauliche all'attuazione elettrica. Il motivo principale di questo è semplicemente che i sistemi elettrici sono spesso meno complessi di quelli idraulici e c'è il problema noto delle possibili perdite d'olio. Di nuovo, con la tendenza a scegliere processi più sostenibili, l'elettrico offre ai fabbricanti di apparecchiature originali una tecnologia di movimento lineare più efficiente dal punto di vista energetico.
Naturalmente, ciò non può sostituire tutte le applicazioni idrauliche, specialmente quando è necessaria una forza elevata. Comunque, per applicazioni con forza inferiore, molti clienti stanno passando dall'idraulico elettrico.
L'impulso verso la digitalizzazione come sta incidendo sul mercato dell'attuazione?
L'Internet delle cose industriale sta aumentando la connettività tra macchine e operatori. Pertanto, la capacità di ottenere flussi di dati in tempo reale tramite la tecnologia dei sensori in rete può aiutare i produttori a monitorare e analizzare le prestazioni degli attuatori.
Gli indicatori chiave come la temperatura d'esercizio, il livello di corrente e la posizione possono essere visualizzati rapidamente e offrire informazioni preziose per aiutare a rilevare i livelli di esercizio attuali ed evitare tempi di fermo indesiderati, migliorando la produttività e riducendo i costi.
C'è un ruolo sia per gli attuatori pneumatici che per quelli elettrici?
Naturalmente, sebbene i vantaggi degli attuatori elettrici e pneumatici siano chiari, i produttori devono anche riconoscere che ci potrebbero essere applicazioni che richiedano entrambi i tipi. Esse comprendono macchine multiasse di grandi dimensioni, in cui può essere opportuna una combinazione di attuazione elettrica e pneumatica perché potrebbero richiedere il posizionamento del movimento lineare sia semplice sia complesso.
Al fine di supportare gli operatori industriali a capire i giusti requisiti per le loro applicazioni relativi al movimento lineare, il team di esperti industriali di Norgren ha creato uno strumento on-line di configurazione delle applicazioni facile da usare per fornire ai costruttori di macchine e agli utilizzatori finali la possibilità di scegliere e acquistare soluzioni di attuazione di dimensioni corrette per l'applicazione richiesta. Per maggiori informazioni, clicca qui