Case Study

Mantenere la pulizia: come Membracon e IMI hanno aiutato un'azienda di trasformazione alimentare con un sistema di filtrazione igienico

4 dicembre 2025

Quando si tratta di trasformazione alimentare, l'igiene non è solo importante, è fondamentale. Con requisiti di pulizia rigorosi e l'uso di disinfettanti chimici aggressivi, era necessario un sistema che fosse non solo efficace, ma anche sicuro e affidabile. Ecco come Membracon, grazie all'esperienza combinata di IMI Norgren e alla tecnologia IMI PBM, ha fornito una soluzione su misura.

La sfida: gestire sostanze chimiche aggressive in un sistema di grado alimentare

Dopo ogni ciclo di filtrazione, è necessario eseguire un ciclo di pulizia con una soluzione acida e caustica. Le sostanze chimiche devono essere dosate nel sistema e tutte le linee a contatto con gli alimenti devono essere pulibili.

La soluzione: un pizzico di innovazione

Per affrontare la sfida, Membracon ha progettato un sistema che utilizza valvole a manicotto per controllare il flusso di questi ingredienti aggressivi. Le valvole a manicotto sono ideali per questa applicazione perché il fluido non entra mai in contatto con la valvola stessa. La valvola stringe invece il tubo che trasporta il fluido, garantendo la durata nel tempo. Il tubo può essere sostituito, eliminando la necessità di una pulizia approfondita.

Le valvole a manicotto, insieme alle altre valvole a sfera del sistema, sono azionate pneumaticamente. Per controllarle, Membracon ha integrato un'isola di valvole IMI Norgren VM10, una soluzione compatta ed efficiente in grado di gestire più valvole contemporaneamente.

Ma non si è trattato solo di uno sforzo individuale. La collaborazione all'interno di IMI ha riunito competenze complementari per fornire una soluzione perfetta. Combinando le isole di valvole IMI Norgren e i componenti di regolazione della pressione con le valvole a manicotto e le valvole deviatrici ad alte prestazioni IMI PBM, la partnership ha garantito che ogni elemento del sistema funzionasse perfettamente insieme.

I componenti IMI che hanno reso possibile tutto questo

Ecco cosa abbiamo fornito per realizzare questo sistema:

  • Regolatore di pressione IMI Norgren Excelon Plus: garantisce un controllo preciso della pressione per l'isola di valvole.

  • Isola di valvole IMI Norgren VM10 con 10 stazioni: fornisce un controllo centralizzato delle valvole a manicotto e delle valvole a sfera, ottimizzando il sistema.

  • Valvole a manicotto IMI PBM Acro: perfette per la gestione di fluidi aggressivi senza contatto diretto.

  • Valvole deviatrici IMI PBM: deviano il flusso secondo necessità per un funzionamento efficiente.

Il potere della collaborazione

Questo progetto evidenzia la forza della collaborazione all'interno di IMI. Combinando l'esperienza nel controllo pneumatico di IMI Norgren con la tecnologia avanzata delle valvole di IMI PBM, Membracon è stata in grado di fornire una soluzione robusta, efficiente e sicura per il proprio cliente.

Il risultato: pulizia, sicurezza ed efficienza

Grazie a questa configurazione, l'azienda di trasformazione alimentare dispone ora di un sistema di filtrazione affidabile che soddisfa i propri standard igienici e consente di gestire con facilità sostanze chimiche aggressive. La combinazione delle competenze di Membracon e dei componenti ad alte prestazioni di IMI ha garantito una soluzione efficace e durevole.

Noi di IMI siamo orgogliosi di supportare applicazioni innovative come questa, aiutando le industrie a mantenere la sicurezza e l'efficienza con i nostri prodotti affidabili.