Come prevenire il guasto delle valvole nei sistemi di raffreddamento dei compressori nei data centre
I sistemi di raffreddamento dei data centre sono sottoposti a una pressione crescente per supportare densità di calcolo più elevate, carichi termici maggiori e la transizione verso refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP) più basso. Per questo i compressori oil-free stanno diventando una parte sempre più importante delle moderne infrastrutture di raffreddamento: offrono l'elevato salto di pressione (high lift) richiesto dalle applicazioni più impegnative e supportano al tempo stesso le strategie di transizione dei refrigeranti.
I compressori stessi creano però un ambiente di funzionamento impegnativo per i componenti dei loro circuiti di raffreddamento. Temperature prolungate, pressioni differenziali elevate e requisiti di compatibilità con i refrigeranti possono contribuire al guasto prematuro delle valvole quando i componenti vengono scelti solo in base alle specifiche di catalogo anziché alle condizioni operative dell'applicazione. Per gli OEM che sviluppano sistemi di raffreddamento per compressori destinati ai data centre, comprendere tempestivamente questi criteri di progettazione può migliorare l'affidabilità, ridurre le esigenze di manutenzione ed evitare inutili riprogettazioni nelle fasi successive dello sviluppo.
Che cos'è il raffreddamento attivo del compressore?
Il raffreddamento attivo del compressore utilizza un ciclo frigorifero per sottrarre calore ai componenti critici del compressore e del sistema di raffreddamento. Nei data centre aiuta a mantenere temperature di esercizio stabili quando i carichi termici crescenti non possono più essere gestiti con il solo raffreddamento ambientale. Diventa particolarmente importante dove l'aumento della densità dei rack e i carichi di lavoro legati all'IA impongono requisiti più severi alla gestione termica.
I compressori oil-free vengono spesso scelti per queste applicazioni perché consentono il funzionamento con un elevato salto di pressione evitando alcune criticità di compatibilità tipiche dei sistemi lubrificati e dei nuovi refrigeranti.
Perché le valvole si guastano nelle applicazioni di raffreddamento dei compressori?
L'affidabilità delle valvole dipende spesso da tre fattori che interagiscono tra loro, non da una singola condizione operativa.
Temperature di esercizio prolungate: il funzionamento con elevato salto di pressione può esporre valvole, attuatori e guarnizioni a temperature elevate per lunghi periodi. Nel tempo questo accelera il degrado delle guarnizioni, altera le proprietà dei materiali e riduce la durata dei componenti.
Pressione differenziale elevata: molte applicazioni di raffreddamento dei compressori richiedono valvole compatte in grado di operare con pressioni differenziali elevate mantenendo prestazioni e controllo della portata stabili in ambienti ad alta temperatura. Pressione differenziale, temperatura e requisiti di portata influiscono insieme sulla durata della valvola nel lungo periodo.
Compatibilità con i refrigeranti: con il passaggio dei sistemi di raffreddamento a refrigeranti a GWP più basso, la compatibilità delle guarnizioni e dei materiali a contatto con il fluido diventa sempre più importante. Materiali che si comportano bene con un refrigerante possono non offrire la stessa durata con refrigeranti più recenti o a temperature di esercizio diverse.
Raramente il problema dipende da uno solo di questi fattori. Più spesso è la combinazione di calore, pressione e chimica del refrigerante, su milioni di cicli di funzionamento, a determinare la durata della valvola.
La sfida ingegneristica: aumentare l'affidabilità senza aumentare le dimensioni del compressore
In una specifica applicazione di raffreddamento, la sfida non era controllare l'alimentazione principale di refrigerante del data centre. Le valvole facevano invece parte di un circuito interno di raffreddamento dei componenti all'interno di un compressore oil-free e contribuivano a regolare la portata verso zone sensibili alla temperatura, tra cui la cavità del motore e l'elettronica di potenza.
Questi circuiti di raffreddamento svolgono un ruolo importante nel mantenere temperature di esercizio stabili per i componenti critici del compressore. Con l'aumento dei carichi termici, il sistema di raffreddamento deve gestire il calore in modo efficace senza aumentare le dimensioni del compressore né comprometterne l'affidabilità.
Il costruttore del compressore aveva bisogno di una soluzione valvolare in grado di soddisfare contemporaneamente quattro requisiti:
elevato salto di pressione all'interno di un'architettura di compressore oil-free
compatibilità con ambienti a refrigerante a GWP più basso
maggiore resistenza alle elevate temperature di esercizio
integrazione compatta in un ingombro di compressore ridotto
In molti casi scegliere semplicemente una valvola più grande non è praticabile, perché i vincoli di ingombro del compressore lasciano poco spazio disponibile per l'installazione. La soluzione deve quindi bilanciare prestazioni, affidabilità e ingombro.

Il ruolo delle valvole a progettazione integrata
Un approccio sempre più diffuso nelle applicazioni di raffreddamento dei compressori è l'integrazione diretta delle valvole di regolazione nel corpo del compressore.
Le soluzioni integrate riducono l'ingombro complessivo del sistema, semplificano l'installazione e permettono layout più efficienti. Poiché il gruppo valvole diventa parte dell'architettura del compressore, i progettisti hanno maggiore libertà per ottimizzare l'uso dello spazio e la gestione termica.
In questa applicazione il circuito di raffreddamento richiedeva due valvole a due vie compatte per gestire la portata verso zone di raffreddamento distinte all'interno del compressore. Dimensioni della valvola, modalità di montaggio e integrazione nel collettore esistente erano quindi particolarmente importanti.
Anziché riprogettare il collettore circostante, il team di progettazione ha adattato l'interfaccia della valvola allo spazio di installazione disponibile e all'ingombro esistente. Il corpo valvola e il sistema di tenuta sono stati poi configurati in base ai requisiti termici, di pressione e di fluido dell'applicazione. Per le applicazioni di raffreddamento più impegnative, il processo di progettazione può comprendere:
la validazione dei materiali per l'ambiente refrigerante previsto
la valutazione dell'esposizione termica nell'effettiva posizione di montaggio della valvola
l'esame dei requisiti di pressione differenziale e di portata
l'analisi della dissipazione del calore attorno al gruppo valvola
la verifica della compatibilità con le architetture di compressori esistenti, ove necessario
Questo approccio di sistema più ampio produce spesso un risultato più robusto rispetto alla valutazione separata di pressione nominale, capacità di portata o compatibilità dei materiali.
A seconda dell'applicazione, la valutazione di compatibilità può dover coprire sia i refrigeranti HFC consolidati sia le più recenti alternative HFO o miscele HFO a GWP più basso. La compatibilità va sempre confermata rispetto allo specifico materiale di tenuta, all'intervallo di temperatura e al ciclo di lavoro.
I test sui prototipi possono includere cicli termici e validazione ad alta pressione in condizioni rappresentative dell'applicazione. In questo modo si dimostra che i materiali di tenuta, la geometria della valvola e le soluzioni di montaggio scelti sopportano le sollecitazioni termiche e di pressione combinate previste in esercizio.
Che cosa devono specificare i progettisti nella scelta delle valvole per il raffreddamento dei compressori?
Prima di scegliere una valvola è utile definire:
il tipo di refrigerante e i futuri piani di transizione
la pressione differenziale massima
le portate richieste
le temperature di esercizio e di picco
il ciclo di lavoro previsto
la durata prevista
i vincoli di spazio e di montaggio
i requisiti delle guarnizioni e dei materiali a contatto con il fluido
la compatibilità con le soluzioni esistenti, ove applicabile
Definire tempestivamente questi parametri aiuta a evitare modifiche di specifica nelle fasi successive del progetto e consente di individuare prima i potenziali rischi progettuali.
Perché è importante collaborare fin dalle prime fasi della progettazione
Le applicazioni di raffreddamento dei compressori raramente rientrano nelle specifiche di prodotto standard.
Una collaborazione precoce tra costruttori di compressori e progettisti di valvole consente di valutare insieme temperatura, pressione, compatibilità dei materiali e vincoli di ingombro. Questo accelera le iterazioni progettuali e aiuta a garantire che la soluzione finale risponda ai requisiti dell'intero sistema di raffreddamento e non di un singolo componente.
A supporto del raffreddamento dei data centre di nuova generazione
Con l'evoluzione dei sistemi di raffreddamento dei data centre, i progettisti di compressori devono conciliare requisiti termici sempre più severi con obiettivi di sostenibilità e tecnologie dei refrigeranti in continuo cambiamento.
La scelta delle valvole ha un ruolo importante in questo processo. Componenti progettati specificamente per compressori ad elevato salto di pressione aiutano i progettisti ad affrontare le sfide di temperatura, pressione e compatibilità dei materiali, mantenendo layout compatti e un'affidabilità operativa duratura.
Parliamo delle tue applicazioni di raffreddamento attivo dei compressori
Collaboriamo con i costruttori di compressori e di sistemi di raffreddamento per sviluppare soluzioni integrate di controllo dei fluidi per ambienti di raffreddamento impegnativi, aiutando i team di progettazione ad affrontare i requisiti di pressione, temperatura, compatibilità con i refrigeranti e ingombro già in fase di progettazione.
Scopri le nostre competenze per il raffreddamento dei data centre o parla con uno dei nostri ingegneri del tuo prossimo progetto di sistema di raffreddamento.