Case Study

Qual è la chiave per ridurre il tempo di inattività delle macchine riempitrici per buste?

5 maggio 2025

Scopri come un attuatore elettrico compatto può razionalizzare il tuo sistema, ridurre il tempo di inattività, e migliorare la precisione di erogazione.

L’attuatore compatto che ha migliorato precisione, affidabilità e operatività

Lavorando con un sistema di riempimento per buste progettato per erogare fluidi viscosi, è stato essenziale realizzare una soluzione di controllo del movimento più efficace e affidabile.

Il sistema attuale, caratterizzato da una vite a ricircolo di sfere e da una configurazione del motore in linea, ha affrontato sfide notevoli a causa della contaminazione e dei limiti di spazio. La polvere e i detriti si accumulavano spesso sui componenti esposti, come la vite a ricircolo di sfere e il grasso, mentre il motore a sbalzo e il riduttore non solo occupavano uno spazio aggiuntivo ma accrescevano anche il rischio di danni durante il trasporto, richiedendo un imballo più grande.

Electric Motion 2

Per risolvere questi problemi, abbiamo installato un attuatore elettrico di tipo a stelo con un diametro interno di 80 mm e una corsa di 400m. Questa configurazione chiusa protegge tutti i componenti interni da polvere, luce solare e contaminanti esterni, garantendo un funzionamento pulito e affidabile. Il montaggio parallelo del motore dell'attuatore ha ridotto drasticamente l'ingombro complessivo del sistema e la dimensione dell'imballo, eliminando al tempo stesso l'usura causata dall'esposizione.

Grazie alla sua capacità di funzionare senza gioco meccanico, l'attuatore ha migliorato la precisione di erogazione e ha offerto una configurazione che si è combinata perfettamente con l'estetica della macchina. L'aspetto più importante è la sua struttura robusta e l'elevata capacità di carico assiale che ha fornito un miglioramento dell'affidabilità e ha ridotto il tempo di inattività, accrescendo notevolmente l'efficienza operativa per il cliente.

Questa soluzione si è dimostrata un modo più intelligente e più pulito per mantenere prestazioni massime nelle macchine per il riempimento di buste. 

Contattaci subito per scoprire come possiamo sopportare le tue operazioni.