Blog

Quanto risparmio fornisce un'isola di valvole intelligente?

11 marzo 2025

Con i prezzi dell'energia in crescita, i produttori industriali e i fabbricanti di apparecchiature originali sono sempre più sotto pressione per ottimizzare le loro operazioni. Ogni componente deve funzionare perfettamente. Il tempo di inattività deve essere ridotto al minimo, e quello non programmato deve essere quasi eliminato.

Come le isole di valvole intelligenti tagliano la spesa energetica, riducono i guasti, e forniscono un nuovo vantaggio competitivo

Con i prezzi dell'energia in crescita, i produttori industriali e i fabbricanti di apparecchiature originali sono sempre più sotto pressione per ottimizzare le loro operazioni.

Ogni componente deve funzionare perfettamente. Il tempo di inattività deve essere ridotto al minimo, e quello non programmato deve essere quasi eliminato.

Questo è particolarmente vero per qualsiasi sito produttivo che cerchi di raggiungere risultati eccezionali, che si tratti di promuovere l'innovazione, tenere il passo con linee di produzione molto impegnate, o mantenere in perfetto funzionamento i processi critici e i sistemi essenziali.

Ottimizzare le prestazioni della propria tecnologia di isole di valvole è un modo efficace per ridurre le inefficienze e, nel processo, avere il controllo dei costi energetici.

In questo blog parleremo di come la più recente tecnologia di isole di valvole digitali può aiutare a raggiungere i seguenti obiettivi: diventare più flessibili; promuovere la connettività; ridurre la complessità dei propri sistemi; rendere i propri sistemi pneumatici più affidabili.

Cos'è un'isola di valvole?

Un'isola di valvole – a volte chiamata collettore di valvole, è un componente costituito da diverse singole valvole, collegate e montate insieme con un'alimentazione d'aria unica e uno scarico comune.

L'utilizzo di un'isola di valvole è spesso notevolmente più efficiente rispetto all'uso di valvole indipendenti. Riducendo le tubazioni e i collegamenti elettrici, semplificano la progettazione dei sistemi. Questo agevola notevolmente l'assemblaggio e riduce le possibilità che un collegamento difettoso incida sulle prestazioni delle valvole e causi un fermo macchina.

Le isole di valvole modulari si stanno affermando nelle applicazioni per l'automazione in un'ampia gamma di settori, tra cui quello degli alimenti e delle bevande, delle macchine utensili, dell'imballaggio, della movimentazione dei materiali, e della produzione di carta.

How Much Could A Smart Valve Island Save You?

In che modo si possono migliorare le prestazioni del proprio sistema con una soluzione di isole di valvole connesse?

La maggioranza dei sistemi spreca circa il 20% dell'aria compressa che genera a causa di perdite e inefficienze.

Considerando che l'aria compressa generata contribuisce per circa il 20% al costo energetico mensile totale di un'azienda, ogni azienda dovrebbe puntare a ridurre questo spreco.

Dotandosi della più recente tecnologia di isole di valvole e individuando le inefficienze dell'aria compressa in tutto il proprio sistema pneumatico, è possibile prevenire le perdite e ridurre il consumo energetico. Tutto questo, a sua volta, può avere un impatto positivo evidente sulla propria spesa e sull'impronta di anidride carbonica.

Per esempio, riducendo di un solo bar la pressione di esercizio all'interno di un sistema ad aria compressa si può ridurre la spesa energetica di un notevole 7%. In altre parole, questi tipi di miglioramenti incrementali possono generare un cambiamento misurabile.

Le isole di valvole più recenti utilizzano la tecnologia intelligente per individuare e ridurre le perdite d'aria:

Connettività - le isole di valvole con tecnologia IO-Link sono dotate di intelligenza integrata e di capacità di elaborazione che consente di tracciare i dati essenziali delle prestazioni. Questi dati possono essere utilizzati per prendere decisioni operative accurate e sicure e per individuare le aree di spreco.

Visibilità in tempo reale - le isole di valvole sono oggi disponibili con schermi integrati nei PLC, oppure i dati possono essere raccolti attraverso le interfacce uomo-macchina esistenti, o da remoto tramite un PC o un telefono mobile. In questo modo si può disporre delle informazioni di stato necessarie per individuare i guasti e capirne le cause, in modo da poter risolvere velocemente qualsiasi problema.

Vantaggi delle isole di valvole connesse

La tecnologia delle isole di valvole intelligenti può migliorare l'efficienza in tre modi principali.

Riduzione al minimo del tempo di interruzione dei processi e miglioramento dell'efficienza delle macchine

I guasti alle macchine sono svantaggiosi e costosi, e rendono più difficile raggiungere i propri obiettivi di produzione; più a lungo durano i guasti, maggiore sarà il loro impatto negativo.

La tecnologia IO-Link può fornire indicazioni utili basate sui dati riguardo alle prestazioni, avvisandoti quando un componente è a rischio di guasto, aiutando così a prevenire ed evitare errori prima che si verifichino. Per esempio, un'isola di valvole connessa può informarti quando una bobina del solenoide deve essere sostituita, consentendoti di risolvere il problema con grande anticipo prima che si verifichi un guasto all'isola di valvole.

Ridurre la complessità costruttiva e progettuale della macchina

È opportuno utilizzare componenti che permettano di creare delle macchine in modo rapido, semplice ed economico, così da poter ridurre sia il costo dei componenti fisici sia il tempo di lavoro dei tecnici.

Le più recenti isole di valvole sono modulari, hanno una costruzione più semplice, e possono essere montate in diversi modi. Questo le rende più facili da montare, rimuovere, e riposizionare, riducendo notevolmente la quantità di tempo e di denaro speso per ogni assemblaggio.

Soprattutto, questa semplicità non costringe a sacrificare la flessibilità o la funzionalità. Un'isola di valvole modulare rende più semplice personalizzare le configurazioni, le funzioni e i collegamenti delle valvole.

Migliorare l'integrazione del sistema di automazione industriale

Cercare di integrare più prodotti e tecnologie di rilevamento in un'unica soluzione può essere un compito difficile per chiunque lavori nel campo della progettazione di sistemi o del controllo del movimento.

Realizzare un intero sistema significa spesso integrare elementi forniti da un'ampia serie di produttori, tutti con caratteristiche tecniche leggermente diverse.

La tecnologia IO-Link è irrinunciabile perché consente di integrare facilmente tutti i componenti fisici e il software in un sistema unico. Indipendentemente dall'origine del PLC, la propria isola di valvole con IO-Link funzionerà perfettamente con altri prodotti IO-Link.

In un unico sistema sarà possibile integrare e aggiungere numerosi dispositivi in modo rapido e affidabile. È un vero approccio “plug-and-play” alla progettazione di sistemi.

Offriamo uno sportello unico a cui rivolgersi per isole di valvole flessibili e ad alte prestazioni

Qualsiasi siano le vostre esigenze di sistema, forniremo la soluzione di isole di valvole richiesta per ridurre i costi, migliorare le prestazioni, e ridurre la vostra impronta di anidride carbonica.

I nostri prodotti con tecnologia IO-Link forniscono informazioni utili in tempo reale basate sui dati riguardo alle prestazioni e allo stato dei componenti fondamentali come le isole di valvole, ed anche sull'intero impianto pneumatico.

Attualmente, le nostre soluzioni stanno aiutando a creare infrastrutture potenti che consentono ai nostri clienti industriali di comprendere, gestire, e seguire meglio i loro processi produttivi.

Stiamo lavorando sulle evoluzioni che renderanno le nostre isole di valvole dei componenti fisici fondamentali, consolidando tutti i punti di dati necessari per fornire un'immagine completa di tutto il proprio sistema ad aria compressa. In questo modo è possibile fornire le informazioni utili necessarie per ottimizzare l'intero processo, e così facendo, far compiere un salto di qualità alle prestazioni.

Stai cercando l'isola di valvole IMI Norgren più adatta alle tue necessità? Consulta qui la nostra intera gamma di prodotti.