Blog

Che cos'è un motore elettrico?

27 agosto 2020

Un motore elettrico trasforma l'energia elettrica in movimento meccanico rotativo. In molte applicazioni, questo movimento viene convertito in moto lineare mediante viti, cinghie o altri sistemi di trasmissione.

Un motore elettrico è un dispositivo che trasforma un flusso di corrente elettrica nella rotazione meccanica del mandrino o rotore, che viene a sua volta trasformata in un movimento lineare in diverse applicazioni.

Che cos'è un motore elettrico?

Un motore elettrico è un dispositivo che trasforma un flusso di corrente elettrica in una rotazione meccanica di un mandrino o rotore. La rotazione viene trasformata in un movimento lineare in diverse applicazioni. Come funziona un motore elettrico?

electromagnet (1)

Esistono numerose varianti e opzioni di motori elettrici. Ad esempio, i motori a corrente continua, a spazzole o senza, e quelli a corrente alternata, a induzione asincroni e sincroni. I motori possono funzionare con diverse tensioni per adattarsi all'applicazione e alimentazione disponibile.

Il funzionamento di un motore si basa su due proprietà della corrente elettrica. La prima è la creazione di un campo magnetico da parte di una corrente elettrica che scorre in un filo o una bobina. La seconda è legato al cambiamento della corrente in un conduttore, ad esempio da un'alimentazione a corrente alternata, che indurrà una tensione nel conduttore (autoinduttanza) o conduttore secondario (mutua induttanza). Un flusso di corrente nel circuito di un conduttore secondario produrrà anche un campo magnetico, come descritto in precedenza.

In un magnete, i poli simili si respingono e quelli diversi si attraggono. La costruzione dei motori sfrutta questa proprietà per eseguire la rotazione continua del rotore. 

Il diagramma seguente presenta una forma d'onda trifase a corrente alternata: ciascuna fase viene separata da un angolo di 120°, come indicato nel diagramma vettoriale al centro.

electric motors (1)

A un particolare angolo di fase, il campo avrà una direzione risultante che è possibile calcolare mediante un'addizione vettoriale: i magneti permanenti del rotore cercheranno di allinearsi con la direzione del campo e, mentre la forma d'onda a corrente alternata "progredisce" nel tempo, il rotore girerà come indicato.

Per 30°:

electric motors 2 (1)

Per 90°:

electric motors 3 (1)

Per 180°:

electric motors 4 (1)

Ciò avviene in questo modo per un ciclo completo (3600), in cui il rotore torna alla posizione iniziale e ripete il processo.

Come scegliere un motore elettrico?

Non tutte le applicazioni si prestano all'uso di un motore sincrono trifase: anche se le dimensioni sono efficienti in base alla potenza, il motore sopra indicato sarebbe troppo ampio, ad esempio, per azionare un lettore DVD. Inoltre, l'alimentazione trifase non è ideale per le situazioni domestiche o per gran parte delle situazioni commerciali. L'applicazione è una considerazione importante per determinare le dimensioni e la tensione di alimentazione.

La potenza (tramite la coppia) richiesta al motore è una considerazione fondamentale: quali sono le considerazioni dinamiche dell'applicazione, il carico, l'accelerazione/decelerazione e le distanze da spostare radialmente o lateralmente?

È importante anche la stabilità della velocità di rotazione: il motore deve funzionare a velocità costante anche a bassi giri?

Infine, occorre valutare anche le condizioni ambientali: qual è la temperatura di esercizio? L'acqua o la polvere potrebbero diventare un problema? Il motore opererà in un ambiente esplosivo e richiederà una classificazione ATEX? Tipi di motore elettrico

Come indicato in precedenza, esistono numerose opzioni per i motori: alimentati a corrente continua o alternata e con diverse tensioni a seconda dell'applicazione.

Una considerazione importante per la scelta dei motori è la differenza tra servomotori e motori passo-passo. Un servomotore è dotato di un meccanismo di feedback: il segnale di feedback viene confrontato con un punto impostato fino a quando la differenza è pari a zero, ovvero quando il motore ha raggiunto la posizione desiderata

feedback mechanism from servo motor (1)

Un motore passo-passo offre anch'esso un buon controllo, ma è possibile considerarlo una versione digitalizzata di un motore con una struttura speciale. Le bobine multiple indipendenti dello statore (la parte stazionaria del motore) e un rotore progettato in modo specifico consentono al motore di passare a una posizione specifica, o a un angolo, a seguito di un comando.

I motori passo-passo sono ideali per le applicazioni a bassa potenza e basso costo, come ad esempio un lettore CD. I servomotori sono più adatti alle applicazioni caratterizzate da una maggiore potenza, elevata accelerazione e precisione. Applicazioni tipiche dei motori elettrici:

I motori elettrici vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni: domestiche, come ad esempio CD, DVD, lavatrici ecc, e commerciali, come ad esempio mediche, uffici e industriali. Se abbinati a un meccanismo di attuazione lineare, è possibile usarli nel settore automobilistico, della movimentazione dei materiali, della robotica, degli alimenti e delle bevande e dell'imballaggio.

Cos'altro occorre per far funzionare i motori elettrici?

È essenziale disporre di un'alimentazione elettrica adeguata e del relativo cablaggio. In qualsiasi applicazione, occorrerà collegare il motore ai componenti azionati tramite ingranaggi o cinghie. In alcuni casi può essere necessario smorzare le vibrazioni. I sensori di temperatura sono un'aggiunta utile al prodotto e, in caso di surriscaldamento, occorrerà installare una ventola adeguata.

electric actuator cables (1)

Occorre un cablaggio per trasmettere l'alimentazione e i segnali di controllo tra motore e trasmissione.

Visit our Electric Actuator section to find out more.