Cinco maneiras de cortar custos de manutenção e maximizar o desempenho de seus cilindros pneumáticos.
No chão de fábrica, um cilindro pneumático defeituoso pode comprometer todo o processo de produção. Uma máquina avariada aumenta os custos, atrasa suas metas e interfere no fornecimento ao cliente.
É por isso que é essencial manter seus cilindros pneumáticos em seu melhor desempenho.
Neste artigo, vamos percorrer com você as cinco etapas a serem seguidas para manter os seus cilindros pneumáticos funcionando de maneira confiável o dia inteiro todos os dias.
O que são cilindros pneumáticos?
Cilindros pneumáticos são o tipo mais comum de atuador pneumático. Eles utilizam a pressão do ar para fornecer potência e movimentação essenciais a uma gama de sistemas automatizados, máquinas e processos encontrados em aplicações industriais.
Cilindros pneumáticos geralmente são encontrados em processos automatizados nos setores de alimentos e bebidas, farmacêutico, manuseio de materiais, controle de processos, automotivo e transportes. Nessas aplicações, o seu papel é produzir um controle de movimentação preciso, confiável e versátil.
Embora cilindros pneumáticos sejam utilizados em uma ampla variedade de aplicações, há determinados problemas comuns que podem afetar seu desempenho.
A boa notícia é que, uma vez estando ciente desses problemas, é possível considerá-los em sua especificação e implementação — e ajudar a assegurar que seus cilindros produzam um desempenho confiável desde primeiro dia em diante.
Por que cilindros pneumáticos falham?
Há dois motivos principais cilindros pneumáticos deixam de produzir o desempenho de que o seu sistema precisa. Em determinados casos, pode-se achar que o cilindro pneumático não está fornecendo força suficiente para essa aplicação específica.
Isso pode ocorrer por uma série de motivos diversos.
Especificações incorretas (ou escolha incorreta de um produto) para o projeto e construção de sua máquina. Por exemplo, a pressão de ar e as dimensões do cilindro podem não estar adequadamente alinhadas de modo a produzir a força necessária, comprometendo o desempenho.
Desgaste após um longo período em uso. As vedações do cilindro podem estar deterioradas, acarretando vazamentos de ar, que afetam o desempenho. Nos piores casos, esses vazamentos de ar podem reduzir a velocidade de operação do cilindro, reduzir a força de saída ou até mesmo parar o seu atuador.
Em outros casos, você pode descobrir que suas necessidades simplesmente evoluíram.
Caso sua taxa de produção aumente, seu cilindro pneumático pode ficar exposto a níveis de carga de trabalho mais altos do que você esperava anteriormente. Neste caso, o seu cilindro pneumático sofrerá desgaste natural a uma taxa mais rápida e exigir mais manutenção e reparos.
Cinco etapas para melhorar o desempenho de seu cilindro pneumático
Seja o que estiver causando os problemas de desempenho de seu cilindro, há cinco etapas que podem ajudar a colocar a sua produção de volta ao normal.
1. Execute revisões e manutenções regulares e planejadas. Isso permite que seus operadores formem um entendimento sobre o desempenho e condições operacionais do cilindro. Um vez que tenham esse entendimento, eles podem tomar medidas proativas, percebendo os problemas com antecedência e resolvendo-os mais rápido. Dessa forma, evitam-se paralisações inesperadas, prejudiciais e dispendiosas na produção.
2. Limpe a parte externa de seu sistema de cilindro pneumático. Isso torna mais fácil fazer inspeções visuais de componentes-chave como, vedações, reduzindo a chance de você deixar de perceber um problema.
3. Inspecione o cilindro com cuidado observando sinais de desgaste. Isso ajudará a identificar antecipadamente sinais de potenciais problemas relacionados a danos, como a deterioração de vedações que pode levar a vazamentos de ar do sistema.
4. Drene regularmente os filtros da linha de ar regularmente e verifique os coletores de água para confirmar se tudo está operando corretamente.
5. Realize lubrificações regularmente Confirme frequentemente se o seu cilindro, vedação da haste, vedações do pistão e superfície de funcionamento para assegurar que operem de maneira eficaz e protegidos contra danos.

Maneiras simples de manter o seu cilindro pneumático nas melhores condições
Esses passos simples podem ajudar a evitar uma quantidade significativa de perturbações e desperdício de orçamento.
Elas ajudam a manter o seu sistema de atuação pneumática otimizado, a reduzir drasticamente as chances de avarias evitáveis, falhas de peças ou trocas.
Você obtém a tranquilidade de que precisa para se concentrar em manter o restante de sua área funcionando suavemente — sabendo que seus sistemas de controle de movimentação estão na melhor condição.