Idiomas

Conta

Bem-vindo de volta


Minha conta

Visualize as informações de sua conta, incluindo histórico de pedidos, cestas salvas e endereços de entr

Visualizar conta

Conta

Login

Faça o login para ter acesso à sua conta.

Esqueceu a senha?

Login

Registrar

Não possui uma conta? Registre-se para ter acesso ao preço e à disponibilidade de seus produtos Norgren favoritos.

Registrar
  • Contato
  • Distribuidores
  • Idiomas
  • Login
  • 0Cesta
  • Menu
  • Produtos
  • Indústrias
  • Serviços
  • Recursos
  • Sobre nós
  • Contato
  • Distribuidores
  • Login
Case Study

Como o controle de fluidos de precisão apoia a temperatura e a higiene no Heineken SmartDispense®

17 de setembro de 2026

Em parceria com a Heineken, desenvolvemos um conjunto de válvula e manifold personalizado que aprimora o controle de temperatura, a higiene e a limpeza automatizada do sistema SmartDispense®.

Manter a qualidade do chope do barril à torneira exige um controle rigoroso de dois fatores interligados: temperatura e higiene. No sistema SmartDispense® da Heineken, o desafio de engenharia era reforçar o desempenho em baixas temperaturas e, ao mesmo tempo, tornar a limpeza diária rápida, repetível e automatizada, especialmente para a crescente linha de produtos 0,0% álcool.

Trabalhando em estreita colaboração com a equipe de engenharia da Heineken, desenvolvemos um conjunto de válvula e manifold personalizado, projetado com base nos requisitos operacionais da distribuição de bebidas em bares e restaurantes. O projeto se concentrou na seleção de materiais, na geração de calor, em trajetos higiênicos do fluido e na facilidade de manutenção, em vez de simplesmente substituir um componente existente.

Aplicando nosso conhecimento em distribuição de bebidas no nível do sistema

Os sistemas de distribuição de cerveja e sidra dependem de pressão estável, controle de vazão preciso e manuseio higiênico de fluidos para preservar o sabor, a carbonatação e o rendimento. A confiabilidade é especialmente importante em ambientes de alta produtividade, como pubs, bares e locais de eventos, onde uma interrupção em um horário de pico pode ter impacto operacional imediato.

Ciclos de limpeza frequentes também impõem exigências adicionais a válvulas, diafragmas, manifolds e outros componentes de controle de fluidos. Se a compatibilidade de materiais, a facilidade de limpeza e o acesso para manutenção não forem considerados no início do projeto, eles podem afetar a confiabilidade, a higiene e a qualidade da bebida ao longo da vida útil do sistema.

É por isso que nossa abordagem para a distribuição de bebidas começa pela aplicação, e não pelo componente individual. Analisamos como o controle de fluidos, os materiais, a temperatura, a limpeza e os requisitos de manutenção interagem em todo o sistema. Essa abordagem orientada à aplicação é central para nosso amplo conhecimento em distribuição de bebidas.

No SmartDispense®, isso significou avaliar em conjunto a válvula, o solenoide, os materiais dos diafragmas, a geometria do manifold e a sequência de limpeza. O objetivo não era simplesmente introduzir uma válvula diferente, mas otimizar o desempenho do conjunto completo de acordo com os requisitos operacionais da Heineken.

Por que temperatura e higiene são importantes na distribuição de chope

A qualidade da cerveja depende de mais do que o processo de fabricação. Depois que o produto entra no sistema de distribuição, variações de temperatura ou uma limpeza ineficaz podem influenciar a condição do produto e a experiência do consumidor.

Para os operadores dos estabelecimentos, o equipamento também precisa ser confiável, fácil de manter e adequado à limpeza de rotina, sem causar interrupções desnecessárias. Isso gera vários requisitos de engenharia interligados:

  • Manter uma temperatura do produto baixa e controlada.

  • Limitar o calor indesejado próximo ao trajeto do fluido.

  • Evitar áreas onde resíduos de produto possam se acumular.

  • Tornar as sequências de limpeza repetíveis.

  • Minimizar o consumo de energia desnecessário.

  • Oferecer acesso prático para inspeção e manutenção.

Tratar esses requisitos separadamente pode gerar concessões em outras partes do sistema. Por exemplo, uma válvula escolhida apenas por suas características de vazão pode gerar calor indesejado por meio do solenoide ou usar um material de diafragma menos adequado a temperaturas mais baixas. Um manifold compacto pode economizar espaço, mas ainda ser difícil de limpar se sua geometria interna criar áreas onde o produto fica retido.

Por isso, nossos engenheiros trataram o controle de temperatura e a higiene como requisitos de projeto interligados.

Seleção de materiais de diafragma para operação em baixas temperaturas

Nossa solução foi baseada na tecnologia de válvulas TruControl MS™ com separação de meio. Durante o desenvolvimento, substituímos os diafragmas originais de FKM por EPDM para eliminar a rigidez em baixas temperaturas e reduzir o risco de vazamento de cerveja na aplicação.

Isso destaca um ponto importante para os projetistas de equipamentos para bebidas: os materiais de diafragma e de vedação devem ser selecionados considerando todo o ambiente operacional, e não apenas sua compatibilidade geral com um determinado fluido.

Heineken

A avaliação deve considerar:

  • Compatibilidade com o produto e com os meios de limpeza.

  • Temperaturas de operação mínimas e máximas.

  • Flexibilidade na temperatura necessária.

  • Condições de pressão.

  • Frequência de comutação.

  • Vida útil esperada.

  • Requisitos de inspeção e substituição.

O comportamento dos materiais pode mudar com a temperatura e com a exposição repetida aos processos de limpeza. Por isso, qualquer mudança de material deve ser validada nas condições esperadas para a aplicação pretendida.

Menos geração de calor com um solenoide biestável

O projeto também tratou do calor gerado por uma válvula solenoide convencional energizada continuamente.

Um solenoide tradicional consome energia enquanto permanece energizado, produzindo calor próximo à válvula e ao trajeto do fluido. Em uma aplicação de distribuição sensível à temperatura, esse calor pode ir contra as necessidades de resfriamento do sistema.

Para resolver isso, desenvolvemos uma válvula solenoide biestável que só precisa de energia elétrica ao mudar de estado. Depois de acionada, a válvula permanece na posição sem continuar consumindo potência de retenção.

Na configuração desenvolvida para o SmartDispense®, a demanda de potência cai de nove watts durante o acionamento para zero watt quando a válvula é travada na posição. Isso elimina a necessidade de alimentação contínua da bobina e, ao mesmo tempo, reduz uma fonte local de calor próxima ao trajeto da cerveja.

Para os engenheiros de distribuição de bebidas, isso mostra por que a operação elétrica deve ser considerada junto com o desempenho mecânico e fluídico. O impacto energético total dependerá de fatores como o número de válvulas, a frequência de comutação, o período de operação e a arquitetura de resfriamento como um todo, mas a contribuição térmica do componente ainda pode ser importante quando é preciso manter uma temperatura do produto rigorosamente controlada.

Reformulando o processo de limpeza

Igualmente importante foi a reformulação do processo de limpeza.

No SmartDispense®, incorporamos uma válvula de limpeza liga/desliga com volume morto zero a um manifold de parede dupla. O projeto do trajeto do fluxo impede que a cerveja fique retida dentro da válvula e permite um ciclo automatizado de limpeza e enxágue do barril à torneira.

Isso melhora a higiene, reduz o risco de contaminação e dá mais segurança de que cada serviço atende aos padrões de qualidade da Heineken.

Desenvolvendo a válvula e o manifold como um único conjunto

Em vez de pedir à Heineken que adaptasse o SmartDispense® a um componente padrão, desenvolvemos a válvula e o manifold como um conjunto personalizado.

Nossas equipes trabalharam juntas para considerar:

  • Desempenho do diafragma em baixas temperaturas.

  • Calor gerado pelo solenoide.

  • Comutação automatizada da válvula.

  • Geometria interna higiênica.

  • Integração do manifold.

  • Acesso para inspeção e manutenção.

Desenvolver esses elementos em conjunto nos permitiu tratar as interações entre eles. Caso contrário, otimizar um componente isoladamente poderia ter criado uma limitação em outra parte do sistema.

Isso reflete, de forma mais ampla, como trabalhamos com fabricantes de equipamentos originais (OEM) e desenvolvedores de sistemas do setor de bebidas. Começamos entendendo o fluido, as condições operacionais, o regime de limpeza, os requisitos de espaço e as metas de desempenho. Em seguida, avaliamos como toda a arquitetura de controle de fluidos deve ser configurada para atender a essas necessidades.

Apoiando uma operação e uma manutenção repetíveis

O sistema SmartDispense® aprimorado combina um gerenciamento de temperatura mais preciso com limpeza automatizada. O projeto oferece diversos benefícios operacionais:

  • Maior estabilidade de temperatura.

  • Desempenho de higiene aprimorado, principalmente para cervejas e sidras sem álcool.

  • Limpeza automatizada da válvula com menos intervenção manual.

  • Nenhuma demanda contínua de energia do solenoide após a mudança de estado da válvula.

  • Um conjunto de válvula robusto e de fácil manutenção, projetado para operação contínua.

Também apoiamos o programa de manutenção do conjunto de válvula. A manutenção da válvula normalmente é realizada a cada dois anos, com o apoio de orientações de manutenção que visam torná-la eficiente e padronizada.

Ao considerar os requisitos de manutenção durante o desenvolvimento, ajudamos a criar um conjunto que pode ser inspecionado e revisado como parte do programa de manutenção mais amplo do SmartDispense®.

O que os engenheiros de distribuição de bebidas podem aprender com o projeto

O projeto SmartDispense® destaca cinco princípios práticos que se aplicam a outros sistemas de distribuição de cerveja, sidra e bebidas.

1. Avalie a temperatura no nível do componente

Os engenheiros devem considerar tanto a temperatura do produto quanto o calor gerado por componentes elétricos próximos ao trajeto do fluido. Uma pequena fonte local de calor pode fazer diferença quando o sistema é projetado para manter uma temperatura de serviço rigorosamente controlada.

2. Valide os materiais em condições operacionais reais

Os dados de compatibilidade são um ponto de partida importante, mas nem sempre refletem a flexibilidade em baixas temperaturas, a comutação repetida ou a exposição aos meios de limpeza. Diafragmas e vedações devem ser validados em condições representativas.

3. Trate a facilidade de limpeza como um requisito do trajeto do fluxo

Um ciclo de limpeza só é tão eficaz quanto a geometria por onde o fluido de limpeza passa. Válvulas, manifolds, juntas e conexões devem ser verificados quanto a cavidades ou áreas de volume retido.

4. Considere a automação e a manutenção em conjunto

A limpeza automatizada deve reduzir a complexidade operacional sem dificultar a inspeção de rotina ou a substituição de componentes. O acesso para manutenção deve ser considerado na etapa de projeto do sistema.

5. Otimize o conjunto, não apenas o componente

As decisões sobre válvula, manifold, controle e resfriamento se influenciam mutuamente. Avaliar a arquitetura completa pode revelar melhorias que passariam despercebidas se os componentes fossem especificados separadamente.

Trabalhando juntos para proteger a qualidade da distribuição

Nossa colaboração de longa data com a Heineken deu às duas equipes um conhecimento detalhado da aplicação SmartDispense® e de seu ambiente operacional. Ao combinar esse conhecimento com nossa experiência em controle de fluidos e engenharia de aplicação, conseguimos tratar o gerenciamento de temperatura, a facilidade de limpeza, o consumo de energia e a facilidade de manutenção em um único conjunto integrado..

Isso ajuda nossos clientes a servir cerveja de alta qualidade de forma consistente, oferecendo aos consumidores a experiência que eles esperam, sempre.

O sistema Heineken SmartDispense®, apoiado pela tecnologia de manifold de válvulas da IMI, controla com eficácia a temperatura e a higiene em todo o sistema de distribuição. Isso ajuda nossos clientes a servir cerveja de alta qualidade de forma consistente, oferecendo aos consumidores a experiência que eles esperam, sempre. Stuart Briant, Senior Technical Manager, Heineken

O projeto mostra que melhorar o desempenho da distribuição de bebidas não é simplesmente uma questão de escolher outra válvula. É preciso entender como materiais, operação do solenoide, geometria interna do fluxo, limpeza e manutenção afetam o sistema completo.

Partindo da aplicação e trabalhando em estreita colaboração com a equipe de engenharia da Heineken, desenvolvemos uma solução projetada para as condições que o SmartDispense® enfrenta na operação do dia a dia.

Conheça nosso conhecimento em distribuição de bebidas

Cada aplicação de bebidas apresenta requisitos diferentes de controle de vazão, higiene, gerenciamento de pressão e integração de sistemas.

Trabalhamos com OEMs e desenvolvedores de sistemas de bebidas desde o conceito inicial e a seleção de componentes até a validação, a produção e o suporte ao longo de todo o ciclo de vida. Nossa abordagem orientada à aplicação ajuda os clientes a otimizar o desempenho do sistema, reduzir o risco de desenvolvimento e garantir uma operação confiável durante todo o ciclo de vida do equipamento.

Conheça nossas soluções de distribuição de bebidas

  • Você está aqui
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido

Temos orgulho em fazer parte de IMI plc

Saiba mais sobre IMI plc

Links rápidos

      Ajuda

        Jurídico

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido
          • Contato
          • Registrar